Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

PFAS em casquilhos deslizantes iglidur?

Em resumo

  • Dependendo do conteúdo de PTFE, os casquilhos podem ser abrangidos por uma eventual proibição do PTFE.
     
  • Muitos materiais iglidur não contêm PTFE. Também não contêm vestígios das substâncias PFAS mais importantes.
     
  • Se os PTFE não forem proibidos, os materiais iglidur não são geralmente afetados.
O que encontrará nesta página:
Logótipo de espaço reservado

Materiais iglidur sem PTFE

Estes materiais iglidur não contêm PTFE e, por isso, não são abrangidos pelos futuros regulamentos sobre os PFAS. Lista completa para download em PDF

iglidur® i230


Sem PFAS: materiais iglidur sem compostos críticos de PFAS

 Todos os materiais iglidur rotulados como "isentos de PFAS" foram testados para cerca de 100 substâncias PFAS consideradas críticas para o ambiente e a saúde. Esta categoria exclui as substâncias do grupo dos fluoropolímeros.
Casquilhos deslizantes iglidur F300

iglidur F300


O que são PFAS?

As substâncias per e polifluoroalquílicas (PFAS) são produtos químicos industriais utilizados em inúmeros processos industriais e produtos de consumo devido às suas especificações técnicas especiais. São constituídos essencialmente por átomos de carbono (C) e de flúor (F). Para além disso, as moléculas de PFAS podem ter estruturas completamente diferentes, o que significa que podem ter muitas especificações diferentes. O diagrama 1 apresenta uma panorâmica da classificação dos PFAS, inicialmente em polímeros e não polímeros. Os PFAS podem ser gasosos, líquidos ou sólidos. De acordo com a base de dados da OCDE, o grupo de substâncias inclui mais de 4700 compostos diferentes, de acordo com a EPA (Agência de Proteção Ambiental) mais de 9000 e de acordo com a Comissão Europeia ainda mais de 10000 compostos. Assim, é possível constatar que não se trata de um valor único nem constante. O valor indicado baseia-se geralmente em estimativas.
Classificação dos PFAS Figura 1: Classificação dos PFAS
No subgrupo das substâncias perfluoroalquílicas (não polímeros), os compostos ácido perfluorooctanóico (PFOA) e ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS) foram os mais estudados. Tal como muitos outros PFAS, estes dois compostos são persistentes e podem atualmente ser encontrados no ambiente, na cadeia alimentar e nas pessoas. Os PFOA e os PFOS têm um impacto negativo comprovado na saúde. Juntamente com os PFHxs e os PFNA, representam 90% da atual contaminação com PFAS.

No subgrupo dos polímeros, é feita uma distinção entre fluoropolímeros/fluoroplásticos e polímeros com cadeias laterais de flúor. Os fluoropolímeros são constituídos por uma cadeia de carbono com átomos de flúor diretamente ligados. Isto torna-os tão fortes que não podem decompor-se em substâncias tóxicas. De acordo com a OCDE, os fluoropolímeros são "produtos pouco preocupantes", não tóxicos e não bioacumuláveis, ou seja, não se podem acumular nos organismos. O único perigo é a possível utilização de aditivos tóxicos durante a produção, sob a forma de emulsionantes. Os fluoropolímeros são utilizados, por exemplo, em revestimentos, vedações e isolamento dos cabos. O PTFE é um fluoropolímero.

Os polímeros com cadeias laterais de flúor também são constituídos por uma cadeia de carbono, mas com cadeias de carbono laterais às quais os átomos F são ligados em primeiro lugar. Por conseguinte, estes polímeros são menos resistentes e existe o risco de perder as cadeias laterais. São utilizados, por exemplo, como agentes de impregnação.

Manual técnico

Foco nos PFAS: Restrições planeadas, desafios e soluções para a indústria

O que são exatamente os PFAS e porque são tão populares na indústria e no setor de consumo? Porque é que há uma proibição iminente na UE e o que podem as empresas fazer agora? O manual técnico responde a estas questões e mostra como a igus, como transformadora de plásticos, pode contrariar a restrição planeada numa fase inicial e oferecer aos seus clientes alternativas e produtos testados para os PFAS.
Descarregar agora (PDF)

Situação jurídica atual dos PFAS em casquilhos deslizantes

Data: 20/04/2023

A utilização de PFOS foi amplamente proibida desde 2006 e a de PFOA desde julho de 2020. A nossa certificação pode ser consultada aqui: QM-0-1074E-PFOA-PFOS-DE.pdf Cinco países europeus (Alemanha, Países Baixos, Dinamarca, Suécia e Noruega) apresentaram uma proposta para uma restrição geral dos PFAS, que foi publicada pela ECHA (Agência Europeia dos Produtos Químicos) a 7 de fevereiro de 2023. Esta proposta é o primeiro passo de um longo processo regulamentar e será analisada por todas as partes interessadas.A primeira fase de consulta de todas as partes interessadas decorre de 22 de março de 2023 a 22 de setembro de 2023. É provável que o regulamento proposto relativo aos PFAS entre em vigor nos países membros da UE, na melhor das hipóteses, em 2026. São possíveis períodos de transição até 13 anos a partir da sua entrada em vigor.EUA: A EPA emitiu um regulamento final que acrescenta cinco substâncias PFAS à lista de mais de 170 substâncias PFAS que são objeto de notificação ao abrigo do Toxics Release Inventory ("TRI"), uma base de dados central para a notificação pública de produtos químicos. Os fluoropolímeros não estão incluídos na lista TRI.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h