Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Aplicações modernas para o setor de máquinas-ferramenta

Aqui encontrará uma descrição dos exemplos de aplicações com os produtos da igus® em máquinas-ferramenta.

Aplicações com tubos RX à prova de fragmentos em máquinas-ferramenta

Tubos RX/proteção total contra fragmentos

A solução do problema para sistemas de fornecimento de energia em aplicações que geram fragmentos

Drilling and milling machine: sealed energy supply for use with dirt and oil

The manufacturer relies on the very thick RX-tube for supply so that the performance data of the universal machine for milling and drilling remains correct in the long run.

Aplicações com calhas articuladas 3D triflex® R em máquinas-ferramenta

triflex® R para aplicações robóticas

Especificamente para aplicações multi axiais em ambientes com condições adversas

Project ADVOCUT

Design of a machine tool with highly integrated mechatronic milling module.

Wood milling machine

This machine works the decorative edge of wooden boards.

Aplicações com o sistema de calhas articuladas rotativo RBR e aplicações com rotação em máquinas-ferramenta

Movimentos circulares com as calhas RBR

Movimentos circulares podem ser implementados com diversas soluções de calhas articuladas

Aplicações rotativas com a twisterband

Movimento rotatório horizontal de 7.000° e mais, e até 3.000° na posição de instalação vertical

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Woodworking

Flexible machining of wooden materials with rotations around the own axis for up to 1440 degrees.

Aplicações com calhas articuladas E4 em máquinas-ferramenta

O sistema de calhas articuladas standard

para quase todas as aplicações

Aplicações exigentes com a Série E4.1

Wood industry

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Lathe and grinder with durable energy chains

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Reliable energy supply system in a gear grinder in a tight installation space

This application showed that a vertical stroke of more than one metre and a swivellingrange of 270° can be implemented in the limited installation space of the grinding headin a gear-grinding machine.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

Aplicações com tubos articulados E2 em máquinas-ferramenta

Tubos articulados de dois componentes E2 R para proteção contra fragmentos e um funcionamento suave

Os tubos articulados podem ser utilizados em áreas com fragmentos quentes, sujidade e poeira

Aplicações com as calhas E2/000 em máquinas-ferramenta

Textile machines

Energy supply systems for knitting machines provide for quality and flexibility.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Aplicações com calhas articuladas E6 em máquinas-ferramenta

Calha articulada E6 - robusta, silenciosa, de baixa vibração e para salas limpas

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Aplicações com calhas articuladas confecionadas readychain® e cabos elétricos chainflex® em máquinas-ferramenta

Calhas confecionadas readychain®

Cabos elétricos chainflex®

Quickly installed energy chain in a Waldrich Coburg gantry milling machine

Pre-assembled energy supply systems for machine tool construction saved several weeks of assembly time in this application.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Aplicações com casquilhos autolubrificados iglidur® em máquinas-ferramenta

Casquilhos auto-lubrificados iglidur® compostos por polímeros de elevado desempenho

Smooth running plastic plain bearings in machine tools from DMG

Deckel Maho Gildemeister (now DMG Mori) works with special plastic plain bearings with an almost constant coefficient of sliding friction for a long service life.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Moulding machine

This moulding machine is used to make hollow cast parts with the aid of the waxmelting process.

Aplicações com casquilhos lineares drylin® em máquinas-ferramenta

Guias lineares drylin

Ao contrário dos das guias lineares de esferas recirculantes, as guias lineares drylin® operam em casquilhos deslizantes.

Compact energy chains in Alzmetall machining centres

For tight bend radii at high travel speeds, the GS series from Alzmetall, a machine manufacturer, uses our energy chains.

Concrete pipe cutter

Concrete cutting machine in extremely heavy-duty operation since three years free of maintenance.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Aplicações com anéis rotativos deslizantes PRT em máquinas-ferramenta

iglidur® PRT - Anel rotativo deslizante

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Aplicações com rótulas e chumaceiras esféricas igubal® em máquinas-ferramenta

Mancal esférico em plástico igubal®


Aplicações com rolamentos de esferas xiros® em máquinas-ferramenta

xiros® Rolamentos de esferas

Plastic ball bearing in guide rollers

The xiros® plastic ball bearings are cheaper by one-half than the previously used bearings in the cost comparison.

Roller bearing in deburring machine

Thanks to xiros, bi-annual maintenance is no longer necessary. Corrosion-free and lubrication-free.

Aplicações com mesas e atuadores lineares drylin®

Tecnologia de acionamento linear drylin®


Aplicações com abraçadeiras e fixação de cabos

Compensadores de tracção


Procurar exemplos de aplicação


Você está procurando por exemplos práticos de aplicações testadas da indústria de máquinas-ferramenta?
Aqui você pode navegar por aplicações de clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.