Alterar idioma :
Os principais tópicos na indústria de embalagens, alimentos e bebidas são diversos. Para além dos produtos de qualidade alimentar, os requisitos para cadeias de processo altamente automatizadas e digitalizadas estão a aumentar. E os produtos sustentáveis também estão a tornar-se cada vez mais importantes. Listámos as nossas inovações para 4 tópicos principais da indústria. Divirta-se a descobri-los.
Os nossos produtos de conceção higiénica, para contacto com alimentos, cumprem as especificações da FDA e estão em conformidade com a norma UE 10/2011.

Cobots e portais para uma automatização económica e produtos ligados em rede com sensores para monitorização de condições.

Produtos de montagem rápida, sem lubrificação e sem manutenção para uma maior flexibilidade e segurança na tecnologia de transporte.

Um estudo da Universidade RWTH Aachen e da igus® quantifica pela primeira vez os benefícios de mudar para a tecnologia de casquilhos em plástico isentos de lubrificação.


A calha articulada compatível com a FDA® do tipo TH3 ajuda a cumprir os rigorosos requisitos de segurança e higiene nos sistemas de corte de salsichas, carne fatiada e queijo da Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG.

Está interessado nos nossos produtos compatíveis com o contacto com alimentos, mas gostaria de os ter nas suas mãos antes de tomar uma decisão final?
Convença-se da qualidade e das vantagens da nossa tecnologia de armazenamento e calha articulada com a caixa de amostras para a indústria alimentar.

Para o desenvolvimento de uma máquina de embalagem para pão, a GHD Georg Hartmann Maschinenbau procurava uma fonte de alimentação fiável com cabos pneumáticos e eléctricos. Atualmente, é utilizada aqui uma solução monitorizada que indica as falhas mesmo antes de a máquina falhar.

Perdeu a última feira de embalagens? Nós temos a solução. Visite online o nosso stand para a área de embalagens em Colónia, ou organize uma visita virtual ao stand.

Como a indústria de embalagens nunca dorme, as linhas da Krones têm de bater repetidamente os seus próprios recordes de velocidade. O problema surge quando um componente não consegue suportar a pressão e ainda não existe uma alternativa mais potente. Os rolos especiais de gume de faca ajudaram agora a bater novos recordes.

Em 13 artigos de 56 páginas, os fabricantes da indústria de embalagens apresentam os seus mais recentes desenvolvimentos - e a forma como a tecnologia de polímeros utilizada nos mesmos ajuda a torná-los possíveis.

Até que ponto o plástico de movimento é sustentável?
O plástico é um material muito debatido. Sabemos que os plásticos de alto desempenho podem contribuir para a proteção dos recursos e do ambiente e fizemos deste aspeto o foco das nossas actividades comerciais.

A ideia é muito atual: uma empresa de engenharia conseguiu desenvolver uma máquina para embalar frutas e legumes sem película - com uma visão clara do produto. O primeiro sistema deste tipo está a ser utilizado por um produtor de legumes na ilha de Reichenau, no Lago Constança. Inclui: casquilhos lineares drylin® isentos de lubrificação.

Virtualmente connosco
Apresentamos as nossas inovações para a indústria alimentar e de bebidas online a partir do nosso stand de exposição virtual-real.

Consigo no local
Vamos até si com o nosso stand móvel de feira pop-up. Na nossa bagagem: os produtos certos para a sua aplicação, para tocar e sentir.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h