Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Queremos inovar!

chainflex®  - cabos elétricos sustentáveis, resistentes e com garantia

Os nossos cabos chainflex® já se movimentam muito! Foram especialmente desenvolvidos para manter sistemas, máquinas e equipamentos em constante movimento. Testamos tudo constantemente, apresentamos sempre produtos novos e com uma garantia até 4 anos!

Os cabos chainflex® fazem a diferença ...

...  faça parte do nosso movimento
chainflex® sustentável

Há um aspeto que é inevitável nos dias de hoje:

Sustentabilidade na indústria de cabos elétricos!

O que é que estamos realmente a fazer para tornar os cabos chainflex® mais sustentáveis?
Que medidas já estão em vigor, quais são os nossos objetivos e, em última análise, como podemos manter os nossos elevados padrões de qualidade, reduzindo a nossa pegada ecológica? E pode a sustentabilidade ser combinada com vantagens para o cliente?

Veja o vídeo para descobrir como já estamos ativamente a fazer a diferença.

Quando fazemos a diferença, há vantagens também para si:

✓ Produtos com elevada duração de vida

✓ Oportunidade de promover a sustentabilidade na sua empresa

✓ Rápidos prazos de entrega


✓Menos emissões de CO2 graças a trajetos de entrega mais curtos

Trajetos de entrega curtos

Em geral, procuramos evitar percursos de transporte longos. Graças aos nossos sistemas de abastecimento locais, a igus consegue fornecer 70% de todos os cabos chainflex® em trajetos de transporte mais curtos.

Desta forma, poupamos muito CO2 e, como cliente, beneficia de prazos de entrega mais rápidos.

Reciclagem de cobre: utilizar funcionalidades limitadas com responsabilidade

A igus recicla até 100% dos resíduos de cobre de cabos utilizados. O cobre é separado dos outros materiais no cabo, recolhido separadamente e depois processado em fios entrançados e reutilizado.

Isto significa que o cobre não é simplesmente deitado fora. É utilizado de forma responsável e ajuda a satisfazer a procura constante de cobre sem desperdício de funcionalidades.

Reciclagem de cobre

Não deite fora os excedentes dos cabos!

Venda de excedentes

Na extremidade de um desenrolador de cabo, existem normalmente excedentes do respetivo cabo. A qualidade é exatamente idêntica às restantes dos desenroladores de cabo e inclui a garantia de 4 anos.
O que acontece a estes excedentes de cabos? Descartá-los não é sustentável nem sensato!

Por este motivo, oferecemos os comprimentos residuais disponíveis de cada cabo na nossa loja online a 50% do preço original.

Visite a nossa loja online: ao lado do produto desejado, pode ver se há comprimentos residuais disponíveis.

Ir diretamente para a loja online

As vantagens para si, como cliente

A sustentabilidade e a durabilidade também trazem uma série de vantagens práticas para os nossos clientes.

A CAIXA chainflex® como solução sustentável

O nosso cliente BSH Hausgeräte procurava uma solução que lhe permitisse desenrolar os cabos com precisão e evitar os desperdícios durante a manutenção. O cliente também estava interessado em aspetos como a poupança do material da embalagem e espaço no casquilho.

A solução é a CAIXA chainflex®! Graças a esta solução, o nosso cliente pode simplesmente desenrolar os cabos diretamente da caixa no armazém, evita desperdícios desnecessários e consegue poupar 84% em custos de envio.

O que é bom para os nossos clientes, é também bom para o ambiente.

O cliente está satisfeito com esta solução e estamos orgulhosos por contribuir para o bem do meio ambiente. Os materiais de embalagem são poupados a longo prazo e não são produzidos quaisquer resíduos devido a cortes. Têm também a possibilidade de utilizar a opção de recarga e, assim, poupar mais 2,6 kg de resíduos de embalagens.

É uma situação totalmente vantajosa para todos.

chainflex CASE

Menos funcionalidades graças a uma longa duração de vida

O sistema de calha articulada é um desafio, especialmente em cursos longos. O cliente não quer gastar muito dinheiro porque os cabos têm de ser substituídos permanentemente. Outras desvantagens são o desperdício constante de cabos antigos e o elevado consumo de energia para a produção de novos cabos, para além do percurso desde a produção até à utilização. Por exemplo, um dos nossos clientes enfrentou este problema com uma ponte rolante numa fábrica de cimento com uma pista de grua de 32m.

Poupe dinheiro e proteja o ambiente.

A solução incluiu uma calha articulada com vários cabos. A durabilidade garantida assegura a funcionalidade, o que poupa tempo e dinheiro aos clientes, conservando ao mesmo tempo valiosas funcionalidades ambientais. É possível alcançar grandes feitos a longo prazo através de um elevado nível de sensibilização para a qualidade.

Mais informações sobre a solução para uma ponte rolante
Cabo para calha articulada

Tem de ser assim?

Esta é uma questão que colocamos a nós próprios em muitos projetos, relativamente ao desperdício de funcionalidades. Aqui pode encontrar alguns exemplos de clientes:
As calhas articuladas têm de ir para o lixo no final da sua duração de vida?
Um exemplo do nosso cliente, Otto Christ  AG.

Uma substituição de cabo tem de ser muito demorada?
Isto poupou ao nosso cliente Noble Drilling 8 horas de tempo de substituição.

É isso que já estamos a fazer para reduzir a nossa pegada ecológica!

Graças à certificação UL, temos garantia e certificação

Um dos aspetos mais importantes do trabalho sustentável são os nossos produtos de alta qualidade e de longa duração! Isto deve-se ao facto de testarmos e verificarmos continuamente todos os cabos.
O resultado: cabos com garantia até 4 anos! Para si, isto significa menos cabos para substituir.

E para além dos 4 anos de garantia , a nossa declaração de garantia também é certificada pela UL. Isto confirma que a nossa declaração não é apenas uma promessa de marketing, mas que a levamos a sério para que possa beneficiar da fiabilidade dos nossos cabos.

Há mais informações sobre a sustentabilidade na indústria dos cabos elétricos?

Sim, claro! Vamos mostrar-lhe que outras formas estamos a explorar para proteger o nosso planeta.