Alterar idioma :

Como tem sido o nosso percurso desde o início dos cabos chainflex, até recebermos a confirmação da nossa promessa, pela empresa globalmente reconhecida Underwriters Laboratories (UL)? Porque é que a igus produz cabos elétricos? Porque é que testamos os nossos cabos chainflex tão minuciosamente? Como é que lhe podemos dar uma garantia sobre os nossos cabos e o que é a certificação UL? Pode encontrar todas as respostas aqui.

Quando a igus lançou as calha articulada em plástico no mercado, muitos clientes estavam entusiasmados com este novo produto no campo dos sistemas de sistema de calha articulada , uma vez que as soluções anteriores tinham trazido algumas dificuldades. No entanto, com a introdução das calha articulada surgiram desafios, sobretudo porque muitos cabos não conseguiam acomodar este novo grau de movimento. E assim, a igus foi confrontada com declarações de clientes como as seguintes:
"Não tínhamos estes problemas de cabo antes de utilizarmos calhas articuladas em plástico !"
A igus teve de agir. A igus precisava de uma solução de cabo que funcionassem e durassem!
A ideia era conceber cabos para uso permanente nas calhas articuladas de plástico . A igus, como empresa de processamento de plásticos, tinha agora de entrar em território desconhecido.
Assim que a ideia foi concebida, dedicámos muitos meses ao planeamento e projetar de uma configuração ideal, produzindo protótipos e realizando testes extensivos. Desta forma garantimos a maior duração de duração de vida possível para os cabos, cumprindo as necessidades dos nossos clientes.
Como resultado, a igus introduziu a primeira série de cabo de comando CF1 e CF2 em 1989.

Cada cabo é submetido a testes standard imediatamente após a sua produção. Até hoje, nenhum dos standards mundiais de cabo inclui regulamentos de fabrico e testes em aplicações
com calha articulada . Isto significa que os fabricantes de relevo tentam provar a durabilidade de um cabo para calhas articuladas com base nos testes existentes ou normas. No entanto, o teste de flexão alternada para cabos flexíveis específicos em várias especificações de teste, não representa aplicações realistas nas calha articulada .
Além disso, estes testes sugerem que um cabo para calhas articuladas reflete o stress na mesma, por exemplo, mudando as direções da curvatura. Mas estas cargas de curvatura na calha articulada seguem sempre o raio da calha articulada, com um raio de curvatura constantes. Isto resulta num fadiga mecânica significativamente mais elevado sobre os cabos.
O teste standard não é, portanto, adequado para verificar corretamente um cabo para calha articulada . Por isso, o laboratório chainflex especializou-se nas suas próprias experiências e testes realistas. Apresentamos casos específicos de estudo baseados na prática. Para estes testes standard, são utilizados parâmetros definidos pela igus: por exemplo, os cabos são testados em diferentes raios de curvatura e curso de acordo com as suas especificações.

À primeira vista, os cabos parecem ser uma parte discreta. Contudo, têm uma grande influência no funcionamento adequado das máquinas. Muitas vezes são referidos como o cordão umbilical da máquina e determinam se pórticos e gruas portuárias de grande dimensão se movimentam nem que seja um milímetro.
Por isso, os nossos clientes querem uma duração de vida garantida para que a segurança e fiabilidade seja assegurada no planeamento. Devido ao nosso grande número de ensaios e testes, podemos dar aos nossos clientes uma previsão garantida e fiável da duração de vida dos nossos cabos.
Porque não proporcionar à gama de produtos uma garantia clara para que todos os utilizadores possam ter toda a segurança possível? Porque sempre que a energia ou os dados estão a ser transportados ou em movimento, são necessários cabos que possam suportar as cargas apropriadas. Para garantir a maior segurança possível, estamos conscientes da nossa responsabilidade como líderes do mercado global de calhas articuladas e, com os cabos elétricos chainflex, fornecemos a melhor solução de cabos possível, com garantia de funcionamento.
Foram criadas afirmações claras que têm em conta as mais diversas aplicações e podem mesmo ser calculadas online. Oferecemos uma garantia até 36 meses em cada cabo chainflex entregue a partir da nossa gama de produtos. Esta promessa de garantia baseia-se no conhecimento adquirido no nosso laboratório de testes de calhas articuladas, o maior do mundo com uma área de 2750m². Todos os nossos tipos de cabo são postos à prova em mais de 800 testes paralelos. A duração da vida anunciada não é, portanto, uma promessa vaga, mas sim baseada em dados dos numerosos testes em calhas articuladas.

A igus foi a primeira fabricante de cabos a oferecer a promessa de uma garantia de até 36 meses para cabos chainflex, validada em conjunto com os 2 mil milhões de ciclos de testes e 250 milhões de ciclos em testes de lotes. Num complexo processo de certificação, o instituto americano "Underwriters Laboratories" confirmou a validade da promessa de "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year" ("36 meses de garantia em cabos elétricos chainflex® e cálculo da duração de vida baseada nos 2 mil milhões de ciclos de testes por ano"). Isto faz da igus a primeira empresa na Europa a ter a veracidade de uma declaração publicitária confirmada por uma entidade de testes independente. No futuro, nenhum cabo chainflex sairá da fábrica em qualquer lugar do mundo sem a certificação UL com o número B129699.
Para os clientes, isto proporciona segurança e a certeza de que esta declaração de garantia não é apenas uma mera declaração de marketing. É uma declaração baseada em dados reais. Além disso, foi confirmado mais uma vez por um dos maiores institutos de testes independentes e renomeado do mundo.
Gostaria de calcular a duração de vida do seu cabo chainflex? Clique aqui!

Um passo decisivo para a qualidade e fiabilidade
Em 2024, a igus aumentou a promessa de garantia para quatro anos dos cabos chainflex. Isto estabelece uma nova referência na indústria. A nova garantia foi também testada e certificada pela UL, o que significa que a igus oferece aos seus clientes uma promessa única de segurança.
A igus é atualmente a única fabricante no mercado a oferecer oficialmente tal garantia, proporcionando aos utilizadores uma segurança adicional para o planeamento da sua aplicação.
Muitos anos de experiência em testes como base
A base para a promessa de garantia reside em mais de 30 anos de testes no laboratório de testes interno da igus. Numa área de mais de 5.500m², os cabos chainflex são testados sob condições extremas, para assegurar a sua fiabilidade e durabilidade. Os dados obtidos são documentados em detalhe e incorporados em relatórios de teste exaustivos, que estão disponíveis no nosso website.
Também fornecemos aos nossos clientes uma ferramenta de cálculo da duração de vida. Com esta ferramenta, os utilizadores podem calcular a duração de vida exata do cabo na sua aplicação específica. Se necessário, os resultados podem ser confirmados por um certificado para garantir a máxima transparência e verificabilidade.
Resumimos de forma clara todas as informações sobre a certificação UL no nosso manual técnico!

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h