ZERO lubrificação, ZERO custos, ZERO preocupações: "GO ZERO"

O que é o "GO ZERO"?

Isentos de lubrificação

Estas três indústrias já estão a beneficiar do programa "GO ZERO"

Máquinas agrícolas

Máquinas de construção

Indústria de bebidas

Manual técnico: Estudo da isenção de lubrificação da Universidade RWTH de Aachen e todos os casos de aplicação

Manual técnico sobre a isenção de lubrificação
  • Quanto custa a lubrificação?
  • Custos da lubrificação para a indústria e para o ambiente
  • Como funcionam os casquilhos deslizantes isentos de lubrificação?
  • Condições de funcionamento dos casquilhos deslizantes isentos de lubrificação

Isto poupa 22 pontos de lubrificação à Lemken por cultivador

Imagem Lars Heier
"O tempo de trabalho economizado pela utilização de casquilhos isentos de manutenção é um argumento muito forte para nós hoje em dia. No futuro, continuaremos a confiar nos casquilhos deslizantes da igus. Porque estamos empenhados em reter o que já deu provas."

Lars Heier – Diretor de Marketing na Lemken

Cultivador da Lemken
O cultivador "Karat 9" da Lemken
Lemken GmbH & Co. KG
O problema
A solução

E se ... todos os cultivadores na Alemanha fossem convertidos para a tecnologia de casquilhos isenta de lubrificação?*

invert_colors_off

600000 euros

person

2397940 €

access_time

110250 horas

public

47618 kg

local_drink

2600000 litros

nature

19268 hectares

Quer saber mais?

Que outro potencial existe para a tecnologia isenta de lubrificação na indústria agrícola?

Trator agrícola 3D estático

1 Ajuste do monitor da cabina

Guias lineares curvas
Ir para o produto: drylin W

2 Acoplamentos de proteção contra o desgaste

Calotas esféricas para acoplamentos Rockinger
Ir para o produto: Adaptador do acoplamento

3 Guiamento de cabos para pulverizadores

Calha articulada E4Q
Ir para o produto: E4Q.44

Isto poupa à Hupenkothen 220 ciclos de manutenção por mini-escavadora por ano.

Logótipo Sem lubrificação
Foto de stock de mini escavadora
Foto de arquivo: Mini escavadora
Hupenkothen GmbH
O problema
A solução

E se...todas as escavadoras alemãs fossem convertidas para casquilhos deslizantes isentos de lubrificação?*

invert_colors_off

1610400 €

person

14607520 €

access_time

671610 horas

public

116189 kg

local_drink

2600000 litros

nature

19268 hectares

Quer saber mais?

Que outro potencial para o funcionamento isento de lubrificação existe nas máquinas de construção?

teste

1 Casquilhos no sistema de braço

Casquilhos deslizantes iglidur G
Ir para o produto: iglidur G

2 Pontos de apoio no chassis

Casquilhos igutex TX 1
Ir para o produto: igutex TX 1

3 Guiamento de cabos no assento

Calhas articuladas E2
Ir para o produto: E2.1

Isto permite à Heineken Brasil poupar até 28 toneladas de CO2 equivalente por ano.

Logótipo Sem lubrificação
Transporte de garrafas na indústria de bebidas
Foto de stock: Tapete transportador de garrafas
Heineken Brasil
O problema
A solução

E se ... todas as filiais da Heineken utilizassem casquilhos deslizantes isentos de lubrificação nos seus transportadores?*

invert_colors_off

450478 €

person

5428800 €

access_time

249600 horas

public

28814 kg

local_drink

75 milhões de litros

nature

546500 hectares

Quer saber mais?

Que outras aplicações existem para a tecnologia isenta de lubrificação na indústria de bebidas?

teste

1 Rolos deslizantes

Guias lineares curvas
Ir para o produto: rolo transportador xiros

2 Chumaceiras

Chumaceiras de flange igubal
Ir para o produto: chumaceira de flange igubal

3 Ajustes de posição

Calotas esféricas para acoplamentos Rockinger
Ir para o produto: Caixa redutora Apiro
  • Aproximadamente 37500 máquinas e dispositivos para cultivo e manutenção do solo são produzidos anualmente na Alemanha, >20% dos quais são cultivadores
  • Assumindo uma duração de vida de 15 anos e uma produção anual de 500 cultivadores com casquilhos deslizantes
  • Custo médio de mão de obra para os trabalhadores na Alemanha: 45240 € por 2080 horas por ano
  • Aprox. 91500 escavadoras na UE, >20% na Alemanha, >18300 escavadoras com casquilhos radiais
  • Pressuposto de aprox. 80,52 toneladas de lubrificante
  • Custos médios de mão de obra para funcionários na Alemanha: 45240 € para as 2080 horas por ano
  • Mais de 160 locais da Heineken em todo o mundo que utilizam correias transportadoras, poupando aprox. 20 toneladas de lubrificante
  • Custos médios de mão de obra por trabalhador na Alemanha: 45240 € para 2080 horas por ano