Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)
Novidades de 2024

ZERO Lubrificação ...
com 247 novos motion plastics® !

Todos os anos, gastam-se cerca de 240 mil milhões de dólares em lubrificação em todo o mundo. Isto está associado a custos de manutenção de, pelo menos, 200 mil milhões de dólares. Apesar disso, a lubrificação inadequada ocorre repetidamente, resultando em falhas de máquinas que representam custos de 750 mil milhões de dólares. No total, são mais de 1 bilião de dólares em custos associados à lubrificação. Os lubrificantes também têm um impacto negativo no ambiente, uma vez que mais de 22,2 milhões de toneladas acabam na água e no solo.
 
ZERO Lubrificação
ZERO Lubrificação

Apresentamos a nossa solução para um mundo isento de lubrificação!


Foram apresentados, na principal feira industrial do mundo, a Feira de Hanôver de 2024, novos estudos que mostram como a  utilização de casquilhos isentos de lubrificação pode não só melhorar a produção, mas também ter um efeito positivo no ambiente e poupar tempo e dinheiro!
Este ano apresentamos nada menos do que 247 novos produtos e adições às várias gamas. Tudo desenvolvido com componentes e materiais inovadores, e com tecnologias pioneiras como a inteligência artificial (IA) e a realidade virtual (RV).
ZERO Lubrificação
ZERO Lubrificação
Proteção do ambiente sem lubrificação
ZERO Lubrificação
ZERO Lubrificação
Redução dos custos de lubrificação
ZERO Lubrificação
ZERO Lubrificação
Redução do tempo de lubrificação
ZERO Risco
ZERO Risco
Automação de forma económica e isenta de lubrificação
ZERO Paragens
ZERO Paragens
Sem paragens não planeadas
ZERO Desperdícios
ZERO Desperdícios
Sistemas mais sustentáveis

Pode encontrar aqui mais informações sobre a ZERO Lubrificação


Os nossos destaques isentos de lubrificação de 2024

iglidur JPF
Casquilhos iglidur JPF
Os comprovados casquilhos deslizantes no material universal iglidur J sem PTFE
iglidur i230 para impressão 3D
Material SLS sem PTFE para temperaturas até 110°C
Módulos lineares acionados por correia dentada ZLX
Módulos lineares acionados por correia dentada robustos e de elevada performance da nova geração
Chumaceiras de flange igubal
Chumaceiras de flange bipartidas e calotas esféricas bipartidas para uma montagem fácil
Garantias igus
Garantias igus
Até 4 anos de garantia de qualidade para todos os produtos com duração de vida previsível da igus
Módulo rotativo triflex TRM
Rotação de 1.800° com cargas elevadas e um desenho compacto
Cabos chainflex sem PTFE/PFAS
Cabos elétricos sem PTFE/PFAS para maior segurança na utilização
readycable
Cabos e conectores prontos a ligar
Agora adequados para 38 fabricantes de acionamentos
Robôs móveis para o sector da educação
O ReBeL sobre rodas traz movimento ao ensino
Configurador células robóticas RBTX
Planear soluções com robôs em apenas cinco minutos com o configurador células robóticas
Caixa iComm smart plastics
Caixa iComm smart plastics
Informação em tempo real sobre o seu sistema no painel de comando
igus:bike ... agora é RCYL
Sem lubrificação e resistentes à corrosão, produzidas de forma sustentável a partir de resíduos de plástico reciclado

Descubra soluções isentas de lubrificação em poucos segundos - com o igusGO


Experimente a nossa nova aplicação com inteligência artificial. Basta tirar uma foto da sua aplicação e do seu ambiente e o igusGO irá mostrar-lhe como pode otimizá-la com os motion plastics e desenhá-la de forma a ser isenta de lubrificação. Isto permite-lhe melhorar a tecnologia das suas máquinas e reduzir os custos ao mesmo tempo.
 
Ir para a aplicação igusGO

Novos produtos nas suas instalações ou no nosso stand virtual


Roadshow e apresentação in-house

Roadshow e apresentação in-house

Pode descobrir os mais recentes produtos da igus ao vivo na sua empresa. Com o roadshow ou a exposição in-house num camião XXL com reboque ou num atrelado pop-up. Só tem de nos dizer qual a data que prefere.

Agende agora uma data para o roadshow
IMPS

Feira virtual IMPS

Apresentamos as nossas novidades a qualquer altura na exposição virtual dos motion plastics da igus. Pode explorar o stand virtual de 400m² por si ou com um especialista.
 
Agendar uma visita guiada ao IMPS

Não perca mais nenhuma novidade da igus

Com a nossa newsletter gratuita, não perderá nenhuma novidade da igus. Mantenha-se sempre a par das novidades da igus e dos nossos motion plastics. Seja o primeiro a descobrir novos produtos, aplicações interessantes, os relatórios mais atuais do laboratório, e muito mais.
 
Subscrever a newsletter da igus


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h