Máquina de esterilização isenta de manutenção

Tecnologia linear isenta de lubrificação e anéis rotativos deslizantes em polímero em máquinas de esterilização

Hoje em dia, cada vez mais projetistas confiam nos casquilhos deslizantes em plástico isentos de lubrificação e manutenção. Estão disponíveis soluções personalizadas ou a partir do catálogo, desde as tarefas mais simples até às mais complexas. Isto também é evidente na conceção de uma máquina de esterilização da empresa OPTIMA Consumer GmbH como parte de uma linha de embalamento. Resistência química, redução do peso e ausência de lubrificantes: estes foram os critérios exigidos mais importantes.

Perfil

  • O que era necessário: guia de perfil drylin W, veios lineares drylin R, anéis rotativos deslizantes em polímero
  • Requisitos: Os casquilhos devem funcionar cinco dias por semana, tal como a máquina, e ter uma longa duração de vida. Devem funcionar de forma fiável quando utilizados com produtos químicos agressivos e ser particularmente leves.
  • Indústria: Indústria de embalagens
  • Sucesso para o cliente: Os casquilhos deslizantes isentos de lubrificação, e feitos em plástico, garantem uma longa duração de vida devido aos baixos coeficientes de desgaste e atrito. Entre outras coisas, são leves, resistentes à corrosão e a sua folga é ajustável.
Máquina de esterilização Visão geral da máquina de esterilização.

Problema

A OPTIMA Consumer GmbH é um fornecedor de máquinas de enchimento, selagem e embalamento. A empresa posicionada globalmente oferece tudo o que torna o doseamento, enchimento, embalamento e selagem de produtos alimentares, químicos e cosméticos mais fácil, mais seguro e mais económico. Em regra, estas são máquinas especiais.
Para um cliente, o fabricante da máquina desenvolveu uma máquina de esterilização para limpar o interior das latas. As culturas vivas, que servem como aditivos para os alimentos, são enchidas. A esterilidade absoluta deve ser garantida durante o enchimento. Depois de inicialmente concebido um sistema para garrafas com uma capacidade de um litro ou 250 mililitros, foi posteriormente desenvolvido um segundo sistema para latas de cinco litros ou 25 litros.
A máquina de esterilização, que está em funcionamento cinco dias por semana, é posicionada no início da linha de embalar. O seu núcleo é um molde rotativo. As latas são fixas, elevadas e rodadas a 180 graus. Depois passam por cima dos bocais de desinfeção, são pulverizados, viradas para trás e colocadas num tapete. Neste momento, o desinfetante deve atuar durante alguns segundos, o que pode ser conseguido através do processo de enchimento ou dos tempos do ciclo. Duas latas de 25 litros são manuseadas por minuto.
Para eliminar quaisquer bactérias presentes nas latas, o dióxido de cloro líquido, que é extremamente agressivo, é utilizado na desinfeção. Por esta razão, a resistência química dos componentes é importante. Mas também se trata de eficiência energética. Assim, o peso total e a facilidade de movimento do sistema desempenham um papel importante. Quanto mais pesada for a máquina, mais lento será todo o processo de movimentação. Por esta razão, os motores e acionamentos têm um desenho menor caso seja necessário deslocar menos peso. Por conseguinte, é claro para o engenheiro de projeto que, dado o complexo perfil de requisitos, apenas o plástico pode ser considerado como um material para os casquilhos isentos de lubrificação.
 

Solução

Os casquilhos deslizantes isentos de lubrificação, feitos em plástico, garantem uma longa duração de vida devido aos baixos coeficientes de desgaste e atrito. Entre outras coisas, são leves, resistentes à corrosão e a sua folga é ajustável. Além disso, há materiais disponíveis que permitem aplicações subaquáticas, a altas temperaturas, no setor alimentar e/ou em ambientes agressivos.
A OPTIMA consumer GmbH também conta com esta tecnologia de polímeros tribo-otimizados para casquilhos deslizantes. Introduzidos no mercado com o nome 'iglidur', têm sido intensamente investigados e melhorados durante 30 anos.
No molde rotativo do degerminador, a suspensão de toda a unidade consiste num resistente sistema de guia linear drylin W de perfil duplo e travão manual com elevada força de retenção para fixar posições. A isenção de lubrificação torna o sistema extremamente resistente à sujidade. A guia linear é uma peça especial que foi maquinada para reduzir o peso e fornecida com reentrâncias de acordo com os requisitos do cliente. Como mecanismo de apoio, uma chumaceira com folga ajustável comprova a sua eficiência.
Um anel rotativo deslizante em polímero (PRT) é utilizado como anel rotativo que roda os recipientes individuais. Uma característica especial é a flange quadrada compacta, que permite a instalação direta em superfícies planas. Um tubo de alumínio de precisão drylin R particularmente leve mostra a sua força como suporte. As chumaceiras lineares, tais como os suportes do veio e os casquilhos flutuantes combinam-se para garantir que o tubo não possa rodar livremente. O iglidur J , resistente a químicos e de baixo desgaste, é utilizado em todos os elementos deslizantes.
O projetista conta ainda com o material 'iglidur X' em muitos dos seus projetos. Tem uma resistência química e térmica extremamente elevada até 250 graus Celsius.

„Por um lado, os casquilhos são bem concebidos e mais económicos do que os casquilhos em aço inoxidável para nós. Por outro lado, os nossos clientes não têm que ter à mão lubrificantes caros ou mesmo agentes de limpeza. Além disso, não há custos de remoção, que se somam, a longo prazo.“

Thomas Franke, Engenheiro de projeto na OPTIMA consumer GmbH sobre os casquilhos deslizantes em polímero da igus
Casquilhos lineares drylin W A guia linear drylin W com chumaceira foi fabricada como uma peça especial de acordo com os desenhos do cliente.
Casquilhos flutuantes drylin R Dois casquilhos flutuantes drylin R em combinação com veios em alumínio anodizado duro servem de suporte do binário.
Casquilho de um molde rotativo Um anel rotativo deslizante em polímero (PRT) com uma ligação quadrada é utilizado para apoiar o molde rotativo.
Rolamentos de esferas em polímeros Os rolamentos de esferas em polímero são também utilizados numa vasta gama de máquinas de embalar. São resistentes, de funcionamento suave e substituem frequentemente rolamentos de esferas metálicos mais caros .