Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Casquilhos deslizantes iglidur®

Sem lubrificação e manutenção

O trabalhador lubrifica o ponto de apoio com uma bomba de lubrificar

Sempre que o metal se move sobre o metal, é necessária uma lubrificação regular. As despesas incorridas com lubrificantes, manutenção e mão de obra custam milhões. Qualquer pessoa que já tenha experimentado os danos causados por uma lubrificação inadequada sabe que é aqui que tudo fica realmente caro. A igus fornece-lhe os casquilhos deslizantes isentos de lubrificação com os quais pode poupar estes custos.

Como é que funciona? Os casquilhos deslizantes iglidur contêm partículas lubrificantes sólidas, milhões das quais estão incorporadas em pequenas câmaras no material. Isto cria o chamado efeito auto-lubrificante através do qual os casquilhos em plástico iglidur
não necessitam de lubrificantes adicionais. Um estudo da RWTH Aachen é o primeiro a mostrar o potencial de poupança dos casquilhos em plástico auto-lubrificantes em termos de custos de lubrificantes, pessoal e manutenção.
 

O que encontrará nesta página:

O que os nossos clientes poupam
Como é que o efeito auto-lubrificante funciona? ▼
Manual técnico: pontos de apoio isentos de lubrificação? 
Estudo de RWTH

O quanto os nossos clientes poupam:

Logótipo da Heineken Brasil
Custos de 2.815,49€ 1
1.560 horas de manutenção 2
180,08 kg de CO2 3

A Heineken Brasil utiliza casquilhos autolubrificantes da igus nas correias transportadoras , aumentando assim a fiabilidade. Os tempos de paragem são assim reduzidos ao mínimo.
Indústria de bebidas
Logótipo da Rockinger
87,36 € em custos por máquina 1
13 horas de manutenção 2
1,4 kg de emissões de CO2 3

A Rockinger utiliza uma calota de desgaste autolubrificada no acoplamento esférico KS80, que torna a lubrificação desnecessária e minimiza a manutenção
Ir para a loja online
Logótipo da Krones AG
Custos de 52,50€ 1
13 horas de manutenção 2
3.8kg de CO2 3

Ao utilizar um casquilho plástico por estação de etiquetagem, a Krones AG poupa mais de 50€ e 13 horas de manutenção por ano.
Ir para a loja online
Logótipo da Wacker Neuson
Custos de 1,100€ 1
73.3 horas de manutenção 2
79.36kg de CO2  3

O fabricante de máquinas de construção Wacker Neuson utiliza casquilhos deslizantes iglidur resistentes à sujidade e isentos de manutenção em 25 pontos de apoio em sistemas compactos de braços de escavadoras.
Aplicação Wacker Neuson
Logótipo da Lemken
88 € em custos por máquina 1
14,7 horas de manutenção  2
6,3 kg de emissões de CO2 3

A Lemken é especializada no fabrico de máquinas agrícolas para cultivar o solo, semear e proteger as plantações e poupa 22 pontos de lubrificação por cultivador
Ir para a loja online
Aplicação da Lemken
1 Poupança anual em termos de custos devido à utilização de casquilhos em plástico por máquina/sistema
2 Poupança anual de tempo devido à utilização de casquilhos em plástico por máquina/sistema
3 Redução anual das emissões de CO2 devido à utilização de casquilhos em plástico por máquina/sistema

Como funciona a autolubrificação?

Os casquilhos deslizantes iglidur contêm milhões de lubrificantes sólidos em câmaras minúsculas que estão incorporadas em material reforçado com fibras. O material liberta pequenas quantidades de lubrificantes sólidos a partir destas câmaras. Isto é suficiente para lubrificar a área circundante imediata.

Também ajudam a reduzir o coeficiente de atrito dos materiais iglidur. A integração nas câmaras minúsculas também tem a vantagem de que os lubrificantes sólidos não podem ser transferidos para outros locais, como é o caso da lubrificação convencional. 

Graças ao efeito auto-lubrificante, a manutenção é minimizada. A relubrificação regular não é necessária devido aos lubrificantes sólidos incorporados e a sujidade ou o pó não podem aderir ao ponto de apoio.
Ampliação em 200 vezes dos polímeros base com fibras e lubrificantes sólidos de um casquilho plástico iglidur Ampliação em 200 vezes dos polímeros base com fibras e lubrificantes sólidos de um casquilho plástico iglidur

Manual técnico

Pontos de apoio isentos de lubrificação?​ Guia, dicas e exemplos práticos

Preparámos os seguintes tópicos para si no nosso manual técnico:
✅ Quanto custa a lubrificação?
✅Custos da lubrificação para a indústria e o meio ambiente
✅Casquilhos isentos de lubrificação como alternativa
✅Como funcionam os casquilhos deslizantes isentos de lubrificação?
✅Condições de funcionamento dos casquilhos deslizantes isentos de lubrificação
✅ "Melhores práticas" - histórias de sucesso e recomendações
✅Como o apoiamos
 
Descarregue já gratuitamente (PDF)

Estudo da RWTH:

Redução potencial de custos até 14 milhões de euros por ano graças aos casquilhos em plástico isentos de lubrificação

Antevisão do estudo da RWTH
Um estudo independente encomendado pela igus quantifica pela primeira vez os benefícios ecológicos e económicos dos casquilhos deslizantes em plástico autolubrificados. Foi realizado pela Werkzeugbau Akademie, uma empresa de investigação que trabalha no Campus RWTH de Aachen como parte de um dos maiores laboratórios de investigação da Europa na área da tecnologia de produção, juntamente com o Instituto Fraunhofer, entre outros.

No âmbito do estudo, foram realizadas entrevistas especializadas com nove empresas dos sectores da automação, máquinas de construção e indústrias agrícola, alimentar, de embalagens e de engarrafamento. Os participantes incluem a B. CNH Industrial, a Heineken e a Krones AG
Saiba mais sobre o estudo

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h