Alterar idioma :
Descubra todos os nossos relatórios de testes de durabilidade dos nossos cabos para robots aqui.
O cabo de fibra ótica da família de cabos para robôs CFROBOT5 é sempre imediatamente associado a um robô articulado de 6 eixos, porque envolve sempre torção. Mas isso nem sempre tem que ser o caso, porque os clientes muitas vezes têm sinais sensíveis para transportar. Estes sinais provêm de actuadores que são guiados em movimentos livres e indefinidos e a torção também desempenha um papel importante. Medições extremamente precisas produzem uma quantidade incrível de dados e estes podem ser transportados de forma mais fiável e sem interferências através de um cabo de fibra ótica. O desafio é amortecer o elemento sensível da fibra ótica no cabo, de modo a que não possa ser danificado, nem mesmo a longo prazo.

O objetivo do teste era determinar o tempo de vida útil do cabo do motor torcido da família de cabos para robôs CFROBOT7. O CFROBOT7 é necessário para resistir de forma fiável a movimentos contínuos, como num robô com uma torção de +/- 180°, tal como se encontra na indústria automóvel.
Nestas aplicações, é frequente os robots estarem constantemente em movimento e, por conseguinte, os cabos estarem constantemente expostos a esta torção. Graças a uma blindagem global dobrada e ao robusto revestimento exterior em PUR, este cabo é ideal para utilização em movimentos 3D.

Na maioria dos casos, a torção está associada a um robot de 6 eixos. Mas há também muitos movimentos livres e indefinidos que podem colocar muita tensão num cabo. Por exemplo, na passagem de um braço pivotante. Os cabos devem ser mantidos fora do caminho tanto quanto possível, por isso faz sentido guiá-los dentro do dispositivo. No entanto, se o braço correspondente não é apenas dobrado para cima e para baixo, mas também pode ser girado em vários pontos, muitas vezes ocorrem saca-rolhas com cabos convencionais. No entanto, o CFROBOT pode facilmente lidar com esta carga. Com um ângulo de torção de +/-180° por metro de comprimento de cabo, pode suportar a carga e, graças à sua blindagem, a compatibilidade electromagnética com os cabos de dados e de controlo próximos também é assegurada.

O cabo CFROBOT8.045 é frequentemente utilizado na produção automóvel, por exemplo, para deslocar unidades de medição montadas no 6º eixo do robot. Aí, estas deslocam-se para os pontos de inspeção e efectuam análises para a garantia de qualidade na produção. Para o efeito, os cabos que transportam o sinal Ethernet sensível são muito torcidos. Para estas tarefas, conta a fiabilidade a 100% do robô.

As aplicações de robôs baseados em câmaras são frequentemente utilizadas na indústria, por exemplo, para reconhecer códigos de barras ou efetuar a garantia de qualidade. No entanto, esta aplicação também é utilizada em estúdios de televisão. Aqui, é particularmente importante ter um fornecimento de energia e dados extremamente fiável e ser capaz de executar movimentos muito exigentes.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h