Alterar idioma :
Descubra todos os relatórios de testes de durabilidade dos nossos cabos de controlo aqui.
Um painel de controlo para uma serra ou outra máquina para trabalhar madeira parece sempre uma aplicação simples. Em princípio, é, mas a fiabilidade é aqui o essencial, porque todas as funções da máquina são afectadas neste ponto. Os raios aqui encontrados são frequentemente maiores e, na área da madeira ou de outros materiais de construção, o revestimento de PVC do CF880 é muito bem adequado, com as suas boas propriedades de abrasão contra o pó seco. Estes sistemas são frequentemente instalados em todo o mundo e, por isso, requerem não só uma vida útil fiável, mas também a aprovação UL.

Enquanto as pedras eram processadas com outras pedras na tecnologia de fabrico, hoje em dia são processadas em linhas de produção industrial utilizando máquinas-ferramentas. Máquinas de serrar e fresar, serras de grupo ou serras de bloco são frequentemente utilizadas no processamento de pedra. Os cabos de controlo utilizados na calha articulada estão expostos a poeiras finas, vibrações, lascas de pedra e de ferramentas. É também um ambiente bastante seco. Por esta razão, os cabos com revestimento exterior em PVC são mais adequados para utilização no processamento de pedra, uma vez que o material PVC é altamente resistente à abrasão e à flexão. O cabo de controlo CF881 é a escolha ideal, uma vez que o revestimento exterior em PVC lhe permite suportar as influências ambientais existentes e é uma alternativa favorável aos cabos PUR, que não são necessários para estas aplicações em calhas articuladas secas.

A família de cabos de controlo CF5 está disponível num número incrível de combinações de núcleo/secção transversal. As secções transversais de 1,5 mm e 2,5 mm são muito frequentemente utilizadas em gruas de interior para alimentar botões, interruptores de fim de curso, motores ou simplesmente lâmpadas. Nos percursos longos no corredor, as coisas podem tornar-se bastante cansativas, uma vez que também há percursos que podem atingir mais de 80 metros. Aqui, o comprimento curto do passo e os fios enrolados em feixes são muito bons para uma vida útil elevada. No entanto, a sujidade do pó e os gases de escape também afectam o cabo na área do telhado do pavilhão e é aqui que o revestimento exterior resistente à abrasão e ao óleo obtém resultados elevados.

O objetivo do teste era determinar a vida útil do cabo de controlo chainflex. O CF891 tem de ser fiável em movimento contínuo, por exemplo, em máquinas-ferramentas ou máquinas de processamento. Além disso, a utilização em tais máquinas significa frequentemente que o cabo entra em contacto com óleos. Em termos de resistência ao óleo, o revestimento externo do CF891, iguPUR, é particularmente notável. Este material de revestimento foi desenvolvido pela igus especialmente para máquinas-ferramentas. Este revestimento exterior em combinação com uma vida útil testada de 14,5 milhões de cursos duplos faz deste cabo de controlo uma escolha fiável para a sua máquina.

À primeira vista, as estações de tratamento de águas residuais podem não parecer muito sofisticadas, uma vez que existe frequentemente espaço suficiente para planear um fornecimento de energia com dimensões generosas para instalações modernas. Mas mesmo com espaço suficiente, os cabos instalados nestes sistemas têm de resistir a condições climatéricas adversas, como a geada, a chuva e a radiação UV do sol. E, idealmente, estes sistemas devem exigir o mínimo de manutenção possível, apesar de funcionarem 24 horas por dia, 7 dias por semana. O facto de o revestimento exterior TPE do CF9 poder suportar temperaturas até -35°C e raios UV ajuda particularmente neste caso. Graças à extrusão com enchimento de reforço e aos núcleos enrolados em feixes, o cabo também mantém toda a vida útil prometida em longas distâncias de mais de 100 metros, o que pode ser alcançado com esses sistemas.

O objetivo do teste era testar a vida útil do cabo chainflex a temperaturas extremamente baixas. Cabos resistentes ao frio devem ser usados para sistemas em aplicações externas. Isto porque as baixas temperaturas são particularmente duras para o material - ou mais precisamente, para o material do revestimento exterior. Tais condições podem ser encontradas em portos, por exemplo, onde os cabos são permanentemente expostos a condições ambientais adversas. A água do mar, as grandes diferenças de temperatura e a precipitação exigem que os cabos utilizados sejam à prova de intempéries e resistentes aos raios UV, bem como robustos.

Os robots de 6 eixos são agora um padrão da indústria. As versáteis máquinas de venda automática já estão totalmente integradas na produção automóvel. Quer seja necessário soldar, colar, cortar a laser ou simplesmente agarrar, os robôs rodam e movem-se de forma totalmente automática em todo o lado. Por isso, é útil que o cabo para sensores, pinças, motores e muito mais seja igualmente flexível! O CF77.UL.D está disponível como cabo de sensor e até uma secção transversal de 6 mm² para controlar motores. Ideal para aplicações de torção com +/- 180° por metro de comprimento de cabo, mas também pode ser utilizado para movimentos lineares longos, por exemplo num 7º eixo. Graças ao revestimento exterior PUR entalhado, o cabo também é durável quando as coisas ficam um pouco ásperas ou há óleo na folga.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h