Alterar idioma :

É aqui que os oito casquilhos deslizantes entram em ação.
Os desviadores das bicicletas de montanha estão expostos às mais elevadas cargas. Quer seja lama, pó, água ou uma combinação de tudo isto - as influências ambientais nos trilhos do mundo são extremas. Para além disso, existem tapetes de raízes, passagens bloqueadas, bermas e curvas acentuadas. E o que é que seria um bom single trail sem tempo de antena? Exatamente: aborrecido! Por isso, também há muitos saltos. Quando se carrega na alavanca das mudanças, espera-se naturalmente que a corrente aterre o mais rapidamente possível no pinhão da cassete correta. É exatamente aqui que os rolamentos deslizantes de plástico iglidur ® G da igus® entram em ação, porque o desviador traseiro tem de se mover de forma extremamente precisa e rápida para a posição correta, a fim de mudar de velocidade. Isto é feito movendo o rolo guia do desviador traseiro da bicicleta de montanha para a posição correta utilizando um mecanismo de paralelogramo.

Foto: SRAM
Como os pinhões da cassete estão dispostos lado a lado, especialmente numa transmissão de 12 velocidades, como a SRAM Eagle, o desviador traseiro tem que estar exatamente na posição correta. Mesmo pequenos desvios podem resultar em ruídos na corrente. O facto de a corrente já não correr com precisão nos pinhões também resulta num maior desgaste da corrente e da cassete. No pior dos casos, a corrente pode mesmo saltar para o pinhão errado. Os desviadores SRAM estão equipados com rolamentos de plástico iglidur ® G da igus® em todos os pontos de articulação para assegurar esta precisão.

Desviador traseiro SRAM XX1 Eagle AXS: os rolamentos iglidur G não necessitam de manutenção. (Foto: SRAM)
Os casquilhos deslizantes da igus® têm uma série de vantagens sobre os rolamentos diretos em casquilhos de plástico, alumínio ou latão: não necessitam de lubrificação externa e são resistentes à sujidade, areia, pó, óleo e água, além de serem imbativelmente leves. Em contraste com a antiga solução de casquilho, os rolamentos® da igus permitem uma elevada precisão com uma fricção extremamente baixa, o que os torna virtualmente indestrutíveis quando utilizados no desviador traseiro. A eficiência económica é determinada principalmente pela longa vida útil dos rolamentos, que pode ser calculada utilizando a nossa ferramenta online. Como os rolamentos igus® não precisam de ser lubrificados, também não há necessidade de manutenção dos rolamentos, o que é bastante difícil nesta altura. E os rolamentos são, obviamente, absolutamente livres de ferrugem. Assim, pode atravessar lama e lodo, mesmo com a pior chuva, sem ter de se preocupar com danos nos rolamentos do desviador traseiro. Aqui já pode ver como os nossos rolamentos são práticos quando são utilizados no desviador traseiro.

Rolamentos livres de manutenção no desviador SRAM Force eTap AXS. (Foto: SRAM)
Naturalmente, os desviadores traseiros das bicicletas de competição também estão sujeitos a cargas elevadas. Quer seja numa das três maiores voltas nacionais, o Giro, o Tour de France ou a Vuelta, num dos cinco monumentos de ciclismo ou em grandes eventos como os Jogos Olímpicos ou campeonatos mundiais - os ciclistas profissionais têm de ser capazes de confiar nos seus componentes. É por isso que a SRAM confia nos rolamentos igus® também aqui. Tal como acontece com os desviadores MTB, estes rolamentos são convincentes devido à eliminação de lubrificantes, à ausência de manutenção associada, ao baixo peso e à longa vida útil. Isto significa que tanto os profissionais como os atletas amadores podem conquistar as rampas mais íngremes e as mais belas serpentinas.

Trabalha na indústria de bicicletas e pergunta-se quais dos nossos rolamentos podem ser utilizados nos seus produtos? E se também podemos fabricar rótulas de plástico de alto desempenho, personalizadas para a sua aplicação, para que possa utilizar a nossa experiência para se destacar ainda mais da concorrência? Com certeza, mais de 50 % dos casquilhos deslizantes utilizados pelos nossos clientes são personalizados. Basta deixar-nos aconselhá-lo - estamos disponíveis por telefone, e-mail ou chat. Juntos encontraremos uma solução!

Os nossos casquilhos deslizantes
Tudo o que é importante sobre os nossos rolamentos iglidur® num relance: Peças padrão e especiais, inovações de produtos, testes de laboratório e muito mais

iglidur® no BTT
Triângulo traseiro, forquilha, espigão do selim e outros - áreas de aplicação para as chumaceiras iglidur® em bicicletas de montanha

Tenha-a nas suas mãos com antecedência e veja por si próprio: Encomende a caixa de amostras com os nossos produtos de topo para bicicletas. Contém casquilhos deslizantes feitos de vários materiais iglidur®, uma engrenagem, uma extremidade de haste igubal® e uma calha linear drylin® N.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h