Rolos de desvio: à prova de falhas em todo o mundo

Os rolos de desvio em polímero na Krones AG garantem correias transportadoras isentas de manutenção.

A Krones AG produz sistemas e máquinas para o fabrico, enchimento e embalamento de bebidas e alimentos líquidos. A indústria nunca dorme. Assim, não é surpreendente que os sistemas Krones tenham de quebrar repetidamente os seus próprios recordes de velocidade. Só se torna um problema quando uma peça não consegue resistir à pressão e não há uma alternativa mais forte. Por conseguinte, desenvolvemos rolos de desvio em tribopolímeros para a Krones, o que os ajudou a alcançar novos resultados excecionais.

Perfil

  • O que era necessário: rolos desvio em iglidur P210, desenvolvido especificamente para rolos de desvio
  • Requisitos: elevada performance (20 embalagens por minuto); fiabilidade durante a utilização ininterrupta; resistência apesar das partículas de açúcar, areia, poeira e humidade no sistema, bem como temperaturas até 100°C
  • Indústria: ramo de embalagens, sector das bebidas
  • Sucesso para o cliente: os rolos de desvio iglidur são utilizados mundialmente nos sistemas Krones e funcionam sem falhas. Funcionam de forma fiável, o desgaste é quase imperceptível. Além disso, são fáceis de montar, e o cliente não precisa de fazer uma manutenção demorada.

Variopac Pro - O sistema de embalamento universal da Krones AG

Sistema de embalamento universal Variopac Pro

Problema

Em relação ao Variopac Pro, um sistema de embalamento totalmente automático, a Krones enfrentou um problema em 2005: o desempenho do sistema teve de ser aumentado em 20 embalagens por minuto. Por conseguinte, houve uma necessidade urgente de agir para evitar a flexão das correias transportadoras. Originalmente, eram utilizados rolos metálicos com rolamentos de agulhas; no entanto, não podiam cumprir os requisitos de desempenho mais elevados e eram dispendiosos.
Mas havia outros desafios. O Variopac Pro embala latas e garrafas de vidro ou PET nos tamanhos de 0,2 a 5 litros com cartão e/ou alumínio. O sistema funciona 24 horas por dia e sujeita os componentes a muito stress. Além disso, podem encontrar-se partículas no componente devido à produção, que tem um efeito semelhante a uma lixa. E tudo isto a velocidades até 0,9 m/s. Poeira, areia e humidade também fazem parte como é habitual nos locais de aplicação do Variopac Pro. Mas não é tudo. No túnel de compressão do sistema, as correias transportadoras são continuamente expostas a temperaturas até 100°C. Apesar destas condições ambientais e dos requisitos de desempenho, a nova solução para orientar as correias transportadoras deverá ter uma duração de vida de pelo menos um ano. O problema: na altura, não havia nenhum produto que preenchesse estes requisitos de desempenho.

Solução

Para alcançar o resultado desejado juntamente com a Krones AG, foram testadas várias abordagens diferentes no laboratório de testes da igus antes de serem utilizadas no Variopac Pro. O resultado: um rolo de plástico sólido injetado, feito de um material especificamente desenvolvido para esta aplicação. Os melhores resultados dos testes foram obtidos com o iglidur P210. Os rolos de desvio iglidur caracterizam-se pela sua elevada resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito e a resultante baixa força acionamento das correias transportadoras. Tal como todos os materiais iglidur, este é adequado para operações isentas de manutenção e lubrificação. Como também pode ser utilizado numa variedade de aplicações, este material preenchia todos os requisitos. Quando ficou claro que os rolos de desvio iglidur P210 excederam de longe a duração de vida requerida de um ano, a Krones decidiu instalá-los no Variopac Pro. Foi um grande sucesso. De acordo com a Krones, os sistemas - que são utilizados em todo o mundo, funcionam sem falhas. Os rolos de desvio iglidur funcionam de forma fiável, o desgaste é quase imperceptível. Além disso, são fáceis de montar, e o cliente não precisa de fazer uma manutenção demorada. A Krones está agora a instalar rolos de desvio iglidur no Variopac Pro onde quer que haja uma transição entre duas correias transportadoras. Como os diâmetros dos rolos de desvio são pequenos, as correias transportadoras e as calhas modulares podem ser guiadas de muito perto, o que resulta no espaço entre duas correias ser muito pequeno. Mesmo que o sistema funcione a baixa velocidade, os rolos de desvio iglidur impedem que os pacotes caiam.

"Os nossos sistemas são utilizados em todo o mundo, e não há falhas. Os rolos de desvio iglidur simplesmente funcionam, o desgaste é quase imperceptível. Além disso, são fáceis de montar e poupam aos nossos clientes uma manutenção demorada."
Jürgen Werner, Engenheiro de Projeto na Krones AG
Rolo de desvio
Rolo de desvio
Rolo de desvio

Aqui pode encontrar os produtos utilizados


Aqui poderá encontrar mais aplicações interessantes de diferentes áreas de utilização: