Guiamento de cabos robusto e resistente à corrosão para robôs de pulverização em estufas

As calhas articuladas em plástico guiam pesados cabos de forma segura e fiável em longos cursos

A start-up Combagroup é especializada no cultivo de alface hors-sol. Graças a soluções automatizadas e à utilização de calhas articuladas da igus, a empresa atinge uma eficiência 10 a 15 vezes superior ao do cultivo ao ar livre.

Perfil

  • O que era necessário: calhas articuladas da séria E2/000, fornecidas como um sistema confecionado readychain®
  • Requisitos: um terreno regular, curso longo, peso elevado e o contacto constante com a água, exigiam um guiamento robusto e fiável; o cliente também exigia garantia de pelo menos 1,5 milhões de ciclos
  • Indústria: agrícola
  • Sucesso para o cliente: os dados do laboratório garantem ao cliente a duração das calhas articuladas durante pelo menos 2 milhões de ciclos; todas os meios são guiados perfeitamente na aplicação durante muito tempo a altas velocidades e acelerações como também em condições ambientais exigentes.
Estufa Na sua sede em Molondin, a empresa tem uma estufa piloto - cerca de 10 a 15 vezes o rendimento do cultivo ao ar livre, 90 por cento menos água e sem pesticidas.

Problema

Se os vegetais não são cultivados no solo mas em lã de rocha ou fibras de coco, são chamados "vegetais hors-sol". São então fornecidos com uma quantidade precisa de solução nutritiva doseada. Isto traz vantagens tais como a ausência de intempéries, clima e solo. Fundada em 2011, a start-up CombaGroup foca-se na utilização de um sistema aeropónico único a nível mundial, uma forma de método hors-sol em que  sementes não crescem no solo mas sim no ar.
Na Suíça, a empresa tem uma estufa piloto de 600 metros quadrados para este fim, que tem um rendimento cerca de 10 a 15 vezes superior ao do cultivo ao ar livre. A mobilidade da Aeroponic é única: utiliza um robô pulverizador que pulveriza a quantidade necessária de água e nutrientes diretamente sobre as raízes. Além disso, o robô continua a mover as raízes para que as alfaces tenham espaço suficiente para crescer.
No entanto, com o avanço da tecnologia,  também os sistemas de calhas articuladas para os robôs de pulverização melhoraram em termos de estabilidade, peso e meios de alimentação. O pavimento das estufas é irregular, e a calha articulada com as mangueiras também está sempre com água. Com mangueiras que por vezes têm mais de 50 metros de comprimento, o peso também desempenha um papel decisivo. O cliente queria uma calha articulada confecionada com todos os condutores incluídos e uma garantia de  1,5 milhões de ciclos.

Solução

As nossas calhas articuladas são atualmente utilizadas para que os robôs forneçam nutrientes e água às plantas. Assim, a primeira encomenda de uma calha articulada de 24 metros foi recebida por telefone. As calhas articuladas são o "cordão umbilical" das máquinas modernas. Estes garantem o fornecimento de potência, dados e sinais em constante movimento.  Após aconselhamento técnico da nossa parte e várias chamadas telefónicas, o cliente recebeu uma calha articulada da série E2/000 com uma guia em aço - como um sistema readychain®..
Na estufa piloto, garantimos ao cliente 2 milhões de ciclos e uma garantia de 36 meses em todos os cabos chainflex. Esta garantia baseia-se nos dados detalhados que recebemos através do nosso próprio laboratório de testes. Num total de 58 estações de teste, são realizados mais de 2 mil milhões de testes com calhas articuladas e cabos chainflex todos os anos. Esta é a única forma de assegurar que as calhas articuladas utilizadas  funcionam perfeitamente na aplicação durante um longo período de tempo, apesar de muitos ciclos, velocidades elevadas e acelerações, assim como condições ambientais desafiantes.
Entretanto, a primeira estufa para cultivo comercial já foi aberta em França. As nossas calhas articuladas também são utilizadas aqui. Em termos concretos,  aqui são utilizados três robôs pulverizadores com comprimento de curso de 54 metros e duas vezes 25 metros.

“Encontramos um parceiro de confiança na igus. A qualidade e o preço são bons, mas acima de tudo o excelente suporte técnico. Tudo estava bem e já estamos ansiosos por voltar a trabalhar em conjunto."
 
Charles Karlen, Diretor Técnico da CombaGroup
Cultivo de variedades de alface em estufa Atualmente, estão a ser produzidos sete tipos de alface e outros estão em fase de testes.
Calha articulada com mangueiras e cabos As calhas articuladas, incluindo todos os meios , estão permanentemente em contacto com a água.
Calhas articuladas readychain com cabos chainflex A nova estufa em França: 54 metros guia em alumínio para as calhas articuladas totalmente confecionadas com cabos chainflex.
Calhas articuladas confecionadas readychain com cabos chainflex