Operações de soldadura
de alta qualidade

O que é exatamente a soldadura?

Soldadura é um processo térmico que cria uma ligação permanente entre materiais por meio da solda.
A solda consiste em estanho ou outro materiais, tais como cobre ou prata, e é uma liga metálica facilmente fundível que funciona como ligação entre os materiais. Para fundir os dois componentes metálicos, o estanho soldado é derretido e posteriormente aplicado ao fio entrançado.
A tecnologia de ligação de solda é flexível e centra-se particularmente num requisito: Repetitibilidade. A qualidade depende de diferentes parâmetros - por exemplo, da temperatura constante, da solda utilizada ou do tamanho dos componentes. Assim, o contacto galvanizado à mão varia. Na igus gostamos de realizar ligações soldadas de forma constante através de estações de soldadura profissionais.

Perguntas frequentes


▲ Melhorar a tecnologia

Que métodos de soldadura existem?

Os métodos de soldadura dividem-se em diferentes aspetos (de acordo com a DIN 8505). Existem dois tipos de soldadura: a soldadura suave e a soldadura dura. Com a soldadura macia, a temperatura do líquido de solda é inferior a 450°C. Com a soldadura dura, a temperatura do líquido de solda está entre os 450°C e os 900°C. Normalmente, as ligações soldadas duras são mecanicamente mais estáveis do que as suaves.

Porque é que as ligações de soldadura manual são boas, mas as de soldadura suportadas tecnicamente são melhores

Para a criação de ligações eléctricas, tanto as ligações por cravação como as soldadas são adequadas. Por norma estas últimas são as preferidas, quando é necessário assegurar uma condutividade eléctrica constante durante um longo período de tempo ou o ponto de ligação tem de ser permanentemente selado. 
 
Mas tenha cuidado: tem de saber o que está a fazer ao soldar. O que pode parecer fácil à primeira vista, revela-se um processo complicado que é necessário dominar. O documento técnico descreve os erros mais significativos durante a produção de ligações soldadas. Utiliza o exemplo do aproveitamento de cabos e sistemas de calhas articuladas para explicar por que razão as ligações de solda apoiadas pela tecnologia devem ter preferência sobre as ligações manuais em ambientes industriais.
 
Além disso, o documento descreve as vantagens económicas que a reprodução dos resultados da soldadura oferece. Conclui  com os riscos da soldadura manual para pessoas e material, e como minimizá-los.
 
Descarregar já o documento técnico

Vantagens da soldadura com apoio de máquinas Estação de soldadura profissional na readychain da igus

Quais são as vantagens da soldadura com apoio de máquinas?

Se os engenheiros e integradores de sistemas não puderem confiar plenamente nos conetores cravados, têm de conhecer melhor a qualidade das ligações soldadas. Esta é a única forma de assegurar uma condutividade eléctrica constante durante um longo período de tempo e de proteger permanentemente o ponto de ligação, por exemplo, contra gases ou líquidos.
 
Existem outras vantagens da soldadura com apoio de máquinas:
  • Repetitibilidade na qualidade
  • Maior segurança no local de trabalho devido aos sistemas de extração integrados

A qualidade é a vencedora!

Exemplos de aplicações com readychain


▼ Reduzir os custos

Visão geral da produção de readycable

Vantagens da montagem de cabos industriais

Os melhores do mundo em termos de cabos de acionamento prontos a ligar para utilização em calhas articuladas

A gama readycable da igus abrange desde uma grande variedade de cabos em conformidade com as normas de diversos fabricantes, como a Siemens, a SEW ou a Beckhoff, a cabos para equipamentos de vídeo/visão e cabos Ethernet confecionados até CAT7. Estas são as vantagens de custo com cada um dos cabos:
  • Prontos a ligar, diretamente do fabricante
  • Até 7 categorias de preço com as mesmas características em termos elétricos
  • Exatamente no comprimento desejado (cortados com precisão ao cm)
  • Sem quantidade ou valor mínimo de encomenda
  • Prontos a enviar em 24 - 48 horas
  • As configurações especiais de confeção fazem parte das nossas operações diárias

Ir para produtos aqui:

Conectores industriais

Conectores de ligação de elevada performance, conectores de ligação de sinais e milhares de componentes – assim, a igus garante uma disponibilidade elevada com prazos de envio curtos.

Cabos vendidos ao metro

Cabos vendidos ao metro para aplicações com movimento em calhas articuladas: os chainflex cumprem todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética, bem como as normas e diretrizes tais como UL, CSA, EAC e muito mais.

Cabos de acionamento prontos a ligar

Com cerca de 4600 cabos confecionados de potência, servomotor, sinais e encoder, a igus é a referência mundial em termos de cabos confecionados para utilização em calhas articuladas.  

Sistemas de calhas articuladas prontos a instalar

Sistemas de calhas articuladas confecionados a partir de um único fornecedor: poupe até 80% nos custos de processamento com as ofertas readychain da igus.  


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h