Alterar idioma :

Os processos de soldadura são classificados (de acordo com a norma DIN 8505) de acordo com vários aspectos. É feita uma distinção entre a soldadura suave e a soldadura dura: A soldadura suave envolve a soldadura com soldas cuja temperatura de líquido é inferior a 450 °C. A soldadura dura, por outro lado, envolve a soldadura com soldas cuja temperatura de líquido se situa entre 450 e 900 °C. A brasagem, por outro lado, envolve a soldadura com soldas cuja temperatura de líquido se situa entre 450 e 900 °C. As juntas brasadas são geralmente mais estáveis do ponto de vista mecânico do que as juntas com solda suave.

Isto aumenta a qualidade e a segurança, mesmo em trabalhos manuais
Tanto as ligações cravadas como as soldadas são adequadas para a realização de ligações eléctricas. Estas últimas são geralmente preferidas quando a condutividade eléctrica tem de ser constantemente assegurada durante um longo período de tempo ou quando o ponto de ligação tem de ser permanentemente selado.
Mas atenção: a soldadura tem de ser feita com perícia. O que muitas vezes parece simples à primeira vista é, numa inspeção mais atenta, um processo complicado que precisa de ser dominado. O manual técnico apresenta os erros mais graves na produção de juntas soldadas. Utilizando o exemplo do aproveitamento de sistemas de cabos e de suportes de cabos, explica porque é que as juntas soldadas apoiadas pela tecnologia são preferíveis às feitas à mão num ambiente industrial.
O documento também discute as vantagens económicas resultantes da reprodutibilidade dos resultados da soldadura. Conclui com os riscos que a soldadura manual implica para as pessoas e os materiais e como estes podem ser minimizados.

Estação de solda profissional na igus readychain
Os engenheiros mecânicos e os integradores de sistemas que não podem confiar exclusivamente nas ligações por engaste devem prestar mais atenção à qualidade das ligações soldadas. Esta é a única forma de garantir que a condutividade eléctrica dos componentes se mantém constante durante um longo período de tempo e que o ponto de ligação está permanentemente protegido, por exemplo, da influência de gases ou líquidos.
Existem ainda outras vantagens da soldadura apoiada por máquinas:
readychain® Exemplos de aplicação da prática
Nº 1 mundial em cabos de acionamento compatíveis com correntes
A gama® readycable® da igus estende-se desde uma grande seleção de cabos de acordo com várias normas de fabricantes, tais como Siemens, SEW ou Beckhoff, a cabos para tecnologia de vídeo/visão e cabos Ethernet pré-fabricados até CAT7. Com cada cabo individual, pode obter as seguintes vantagens económicas:

Verificação UL: igus® recebe o mais alto reconhecimento de uma organização de testes respeitada mundialmente
Damos uma garantia de 4 anos aos nossos cabos com a consciência tranquila, porque com mais de 30 anos de experiência no nosso laboratório de testes de 3.800 m² e 700 testes paralelos, podemos fazer previsões fiáveis sobre a vida útil dos nossos cabos e dos sistemas finais pré-montados prontos a ligar.
Somos agora a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada para os nossos cabos. Num complexo processo de certificação, o instituto norte-americano "Underwriters Laboratories" confirmou a exatidão da declaração "igus® Garantia de 4 anos dos cabos chainflex® e calculadora de vida útil baseada em 2 biliões de ciclos de teste por ano". Isto faz de nós, como empresa sediada em Colónia, a primeira na Europa a ter a veracidade de uma declaração publicitária confirmada por uma instituição de testes. No futuro, nenhum cabo chainflex® sairá da fábrica em qualquer parte do mundo que não esteja etiquetado com a etiqueta de marketing UL com o seu número único B129699, que se refere à igus®.
Estas declarações sobre a qualidade da igus® criam fiabilidade e segurança de planeamento para todo o seu processo de investimento; ainda mais agora que foram confirmadas por um organismo externo! Pode ler tudo sobre a verificação UL e o processo de certificação associado aqui gratuitamente:

Mostrar-lhe-emos soluções que podem poupar até 88% do tempo de montagem, reduzir o peso até 48% ou reduzir os custos de armazenamento a zero.
Determine o seu potencial de poupança individual e a solução ideal no que diz respeito à tecnologia e à poupança de custos.

Conectores industriais
Conectores de energia, conectores de sinal e vários milhares de componentes de conectores - é assim que a igus® cria alta disponibilidade de material com prazos de entrega curtos.

Cabos vendidos ao metro
Cabos vendidos ao metro para aplicações móveis na calha articulada: chainflex® cumpre todos os requisitos de segurança em matéria de compatibilidade electromagnética, bem como normas e diretrizes como UL, CSA, EAC e muitas outras.

Cabos de acionamento prontos a ligar
Com cerca de 4.600 cabos pré-montados de motor, servo, sinalização e codificador, a igus® é a número 1 do mundo em cabos pré-montados para uso em calhas articuladas.

Sistemas de suporte de cabos prontos para instalar
Sistemas de suporte de cabos prontos a instalar a partir de uma única fonte: poupe até 80% nos custos do processo com as nossas ofertas igus® readychain®.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h