A igus® investe na reciclagem química da Mura Technology Limited


A tecnologia HydroPRS recupera a matéria prima a partir dos resíduos plásticos em 30 minutos

Todos os anos, oito milhões de toneladas de plásticos são depositadas nos oceanos. Estes recursos perdidos valem cerca de 80 mil milhões de dólares. O problema é que, até à data, a maior parte do plástico tem sido incinerado (apenas 14% é reciclado). Em todo o mundo, os resíduos são sempre deixados para trás. No caso dos plásticos não técnicos, é entre 100 a 1000 vezes superior ao valor dos plásticos técnicos. A reciclagem química da Mura Technology Limited oferece novas soluções.

A Hydrothermal Plastic Recycling Solution (HydroPRS) foi desenvolvida em 2007 e testada numa fábrica piloto na Austrália durante mais de dez anos. Com a HydroPRS, os resíduos plásticos clássicos não recicláveis podem ser convertidos em óleo em 30 minutos. O método é muito mais eficiente em termos de recursos do que a extração de petróleo fóssil, poupando até cinco barris por tonelada de resíduos plásticos processados. Apenas água, altas temperaturas e pressão são utilizadas para separar e juntar novamente as células. Uma única fábrica pode processar 20000 toneladas de plástico por ano, reduzindo a emissão de CO2 em 28180 toneladas. Este valor corresponde ao consumo anual de 5983 automóveis e às necessidades energéticas anuais de 4914 habitações. E a capacidade da fábrica deverá ser triplicada a longo prazo. 
HydroPRS

Reciclagem de plástico clássico vs.reciclagem com HydroPRS

Diagrama da reciclagem de plástico tradicional Na reciclagem de plástico tradicional – também utilizada pela igus no seu programa Chainge - todos os resíduos têm de ser separados de acordo com os seus constituintes antes da trituração. Os granulados podem depois ser usados para produzir novos produtos de polímero através do método de moldagem por injeção ou da extrusão.
Diagrama da tecnologia Cat-HTR A tecnologia HydroPRS permite poupar recursos, convertendo resíduos plásticos não selecionados em óleo em 30 minutos.O óleo bruto pode ser posteriormente utilizado como massa lubrificante ou cera ou na produção de granulado de um novo plástico de alta qualidade.O HydroPRS também pode ser utilizado em plásticos mistos de várias camadas para os converter em matérias-primas de hidrocarbonetos reciclados que são tão bons como novos.Caso contrário, estes plásticos são muito complexos de separar e, por isso, normalmente acabam por ser incinerados.A tecnologia HydroPRS também permite que o mesmo material seja reciclado tantas vezes quantas as necessárias, tornando-o ainda mais amigo do ambiente. As emissões de CO2 são cerca de 80% mais baixas com a HydroPRS do que com a combustão normal, como demonstra uma análise independente do ciclo de vida efetuada pela WMG da Universidade de Warwick.  

A igus apoia a economia circular dos plásticos

No futuro, a reciclagem química brilhará onde a reciclagem convencional atinge os seus limites. Para apoiar a Mura na fase de arranque e ajudar a tecnologia a alcançar um avanço global, a igus investiu 4 milhões de libras (4,7 milhões de euros) em janeiro de 2020 e aumentou o seu investimento para um total de 5 milhões de euros em março de 2021. Este apoio e o estabelecimento e expansão de outras parcerias permitiram à Mura iniciar a construção da primeira fábrica comercial HydroPRS, que está a ser instalada na zona industrial de Wilton International, em Teesside, no nordeste de Inglaterra.

Em abril de 2021, a Dow Chemical, a segunda maior empresa química do mundo, tornou-se noutro parceiro. A colaboração irá fazer avançar ainda mais a escala do avançado processo de reciclagem da Mura: a Dow irá utilizar as matérias-primas recentemente extraídas para desenvolver novos plásticos para embalagens alimentares e outros produtos de embalagem que serão eventualmente reciclados de volta às cadeias de abastecimento globais.

O processo deverá decorrer da seguinte forma: as empresas de resíduos fornecem os resíduos plásticos para cumprirem as suas metas de reciclagem. O óleo é então obtido a um preço semelhante ao do petróleo fóssil. Na primeira fase, serão construídos quatro reatores hidrotérmicos catalíticos em Teesside, que irão processar mais de 80000 toneladas de resíduos plásticos por ano. Estão previstas mais fábricas na Alemanha, nos EUA, na Ásia e noutros locais.
O vídeo mostra o processo de extração de óleo HydroPRS

Vídeo do grande estaleiro de construção em Inglaterra

Progresso da construção da primeira fábrica

Em abril de 2021, a Mura Technology Ltd. começou a construir a primeira fábrica de grande escala para reciclagem de resíduos plásticos não classificados em Inglaterra. A primeira instalação no local teve lugar em 15 de julho de 2022. A inauguração teve lugar em 26 de outubro de 2023, quando investidores, parceiros e apoiantes puderam ver as instalações pela primeira vez. Será efetivamente colocada em funcionamento em 2024.