Alterar idioma :

Oferecemos uma garantia do fabricante até 4 anos em todos os nossos motion plastics da igus com duração de vida calculável. A garantia dá aos clientes a confiança de que projetaram corretamente a sua aplicação e escolheram sempre a calha articulada mais económica e que funciona de forma fiável.
A igus SE & Co. KG concede aos compradores dos motion plastics com um cálculo da duração de vida da igus uma garantia até 4 anos a partir da entrega. Isto aplica-se ao número de ciclos ou horas de funcionamento calculados pela igus de acordo com a ferramenta de cálculo da longa duração de vida. Com esta garantia, a igus oferece uma substituição gratuita dentro do período de garantia indicado a partir da data de entrega (entrega à saída da fábrica).
1. A garantia aplica-se ao número de ciclos ou horas de funcionamento calculados pela igus de acordo com a ferramenta de cálculo da longa duração de vida ou por um máximo de 4 anos após a data de entrega, o que ocorrer primeiro, e quando é apresentado o certificado de garantia:
2. A garantia aplica-se aos componentes da igus que tenham falhado devido ao desgaste.
3. A igus concorda em fornecer peças de substituição gratuitamente.
4. A garantia não se aplica aos danos mecânicos e aos danos causados por uma montagem incorreta.
5. A garantia não é prolongada por componentes de substituição. A entrega de componentes de substituição não dá início a um novo período de garantia.
6. A garantia começa com a entrega dos produtos.
7. A garantia não se aplica em caso de influências externas que danifiquem o artigo ou atuem de forma não pretendida.
8. Não dá direito ao reembolso do dinheiro, mas sim à substituição dos componentes danificados.
9. A igus SE & Co. KG tem o poder exclusivo de determinar se e em que medida um pedido de garantia é válido.
10. O ciclo refere-se a uma sequência completa do curso de ida e volta de um movimento linear.
11. A garantia só se aplica se os produtos forem corretamente armazenados em ambientes industriais normais antes de serem utilizados.
Oferecemos uma garantia até 4 anos em todos os nossos motion plastics da igus com duração de vida calculável. Este cálculo baseia-se nos dados do nosso laboratório de testes, que funciona desde 1985. Agora realizamos mais de 15.000 testes por ano em todos os nossos produtos, em aplicações personalizadas e sob diferentes condições, numa área de 5.500m².