Instruções de montagem da calha articulada RX e-tube
Desmontagem/montagem de uma tampa
Sugestão: Retirar a tampa da extremidade móvel
Rodar o fecho de correr 180° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio em ambos os lados.
Solte mais duas tampas subsequentes para retirar a tampa que pretende substituir.
Recolocar a tampa como indicado na fotografia; se necessário, levantar a tampa seguinte.
Rodar o fecho de correr 180° no sentido dos ponteiros do relógio.
Substituição de um elo de corrente
Desmontagem/separação
Abra a tampa do elo da corrente que pretende substituir, para além das três tampas da frente e das duas de trás.
Em seguida, retire a tampa que pretende substituir, bem como a tampa anterior e a tampa posterior, de modo a que dois elos da corrente fiquem abertos.
Colocar a chave de fendas entre os dois elos da corrente (como mostra a foto em pormenor) ...
... e levantar ligeiramente um dos lados, rodando a chave de fendas, e separar o tubo.
Repetir as etapas 3 e 4 ...
... e retirar o elo da corrente.
Instalação/montagem
Sugestão: Montagem da tampa a partir da extremidade fixa
Fixe o tubo de um lado e faça o mesmo com o outro lado ...
... pressionando o elo da corrente.
Pressione o pino do elo da corrente no orifício com um pouco de pressão, dobrando ligeiramente o tubo no raio, se necessário, até o pino encaixar.
Colocar a tampa, alinhar e apertar ...
... rodar o fecho de correr 180° no sentido dos ponteiros do relógio.
Nota: O fecho de mola não deve ser rodado mais de 180° durante a abertura, uma vez que isso dificultará a instalação da tampa. Ajuste a tampa com uma ligeira pressão durante a instalação e corrija a posição do fecho de correr, se necessário.