Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Perguntas frequentes igubal®


1. Quais são as vantagens dos componentes plásticos?

No caso de componentes plásticos, o baixo peso e o preço, em comparação às soluções metálicas comparáveis, são características particularmente importantes. Para além das especificações gerais, cada material iglidur® tem uma série de especificações especiais que o tornam excecionalmente adequado para aplicações e requisitos específicos. Além disso, os nossos produtos são isentos de lubrificação e, portanto, de manutenção.

2. Qual é o material adequado para a minha aplicação?

Com apenas alguns dados da aplicação, a pré-seleção e o cálculo da duração de vida já é possível através do nosso configurador igubal®. A vasta gama de materiais é rapidamente filtrada, deixando para trás apenas os materiais adequados.

3. Como podem as rótulas e chumaceiras igubal® ser isentas de lubrificação?

Devido à estrutura especial dos materiais iglidur®, que são geralmente compostos por uma matriz termoplástica, reforços de fibra e os chamados lubrificantes sólidos. As boas propriedades de desgaste e de atrito da matriz ou do material base são adicionalmente melhoradas pelos lubrificantes sólidos. Durante o funcionamento, há sempre partículas suficientes de lubrificante sólido na superfície do casquilho. Normalmente não é necessária ou não é útil qualquer lubrificação adicional do exterior com massa lubrificante ou óleo.

4. Os componentes plásticos são tão resistentes como os componentes metálicos?

Todos os nossos produtos são cuidadosamente examinados no nosso laboratório de testes e, embora estejamos convencidos da qualidade dos mesmos, ficamos sempre surpreendidos com a sua verdadeira qualidade. Apesar de atingirmos cargas elevadas em muitas áreas, os componentes plásticos também têm naturalmente os seus limites. Os componentes metálicos têm limites, especialmente a temperaturas muito elevadas (acima de 250°C) ou cargas muito pesadas.

5. Como é efetuada uma medição dimensional com um calibre?

1.1 A igus® demonstra, entre outras coisas, através de um teste com um calibre, também conhecido como "passa, não passa", que as nossas chumaceiras cumprem as especificações e funcionam devidamente após a instalação.

Em primeiro lugar, as chumaceiras são montadas à pressão num alojamento de teste. Deve-se assegurar que as chumaceiras não são danificadas quando são montadas. Recomenda-se um chanfro no alojamento - idealmente 25 a 30 graus. Recomenda-se também a utilização de uma prensa com um punção plano de forma a montar à pressão no alojamento. Este é o método de instalação mais eficiente. Garante também que a integridade da chumaceira é preservada. Se utilizar um martelo, por exemplo, a chumaceira pode encravar quando está a ser instalada. 1.2 A igus® recomenda que seja utilizada uma prensa para montar a chumaceira à pressão.

O teste com o calibre real faz-se após a chumaceira ter sido instalada. Um "passa" significa que o calibre entra na chumaceira com o seu próprio peso, enquanto que um "não passa" significa que o calibre não entra na chumaceira ou fica preso. Os calibres têm dimensões com incrementos de 0,1mm, de modo a que seja possível determinar de forma muito precisa a dimensão acima da qual o calibre fica preso. Um teste com calibre é a verificação da qualidade mais precisa, porque o calibre comporta-se como um veio numa aplicação real e espelha a menor secção da chumaceira. É precisamente este fator que costuma ser decisivo para a aplicação. Os testes de calibragem são especialmente adequados para chumaceiras de plástico porque os "pontos irregulares" irrelevantes, mas causados pela injeção, não são tidos em conta. Uma vez utilizada, obtém-se uma superfície de deslizamento ideal durante a fase de funcionamento, na qual os pontos irregulares da chumaceira e do veio são suavizados. Podem ser utilizados outros testes para realizar um controlo de qualidade em chumaceiras, mas podem surgir problemas caso estes métodos sejam aplicados a chumaceiras em plástico. Em particular, a utilização de paquímetros deve ser evitada. Os paquímetros só devem ser utilizados para verificações de qualidade rápidas, dependendo do nível de precisão desejado. Dependendo da pressão exercida no paquímetro no ponto de medição, a medição pode ser falsificada. Por esta razão, um teste com calibres é muito mais fiável.

O teste descrito também pode ser realizado diretamente sobre componentes produzidos em série, dependendo da sua acessibilidade (por outras palavras, sem ser num alojamento de teste especialmente fabricado para este fim).