Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Potência e dados combinados no novo cabo híbrido da igus para motores SEW26/07/2022

O novo cabo chainflex altamente flexível reduz em 40% as exigências de espaço na calha articulada e assegura uma transmissão fiável de potência e dados

Pequenos, compactos e rápidos: estas são as exigências da nova geração de motores. Cada vez mais fabricantes de motores estão a recorrer à tecnologia híbrida para poupar espaço. A igus acrescentou agora um novo cabo especialmente para motores SEW com a interface MOVILINK DDI à sua gama de cabos híbridos. Por exemplo, os utilizadores na indústria de manipulação de materiais podem confiar num cabo resistente desenvolvido especificamente para aplicações em calhas articuladas.


Os cabos híbridos para a tecnologia de acionamento caracterizam-se pela capacidade de combinar potência e transmissão de dados. Isto reduz para metade o número de cabos necessários. No caso dos novos motores SEW com interface MOVILINK DDI, o fabricante do acionamento utiliza um elemento coaxial para transmitir informações do motor. De forma a fornecer potência e dados, de forma fiável, aos motores compactos, quanto estão em movimento, a igus desenvolveu um novo cabo híbrido. "O desafio em cabos com elementos coaxiais é que rapidamente se tornam suscetíveis a falhas com elevada dinâmica. Por isso, desenvolvemos um cabo resistente e flexível que também funciona de forma fiável em movimento", diz Andreas Muckes, Gestor de Produto de cabos chainflex na igus GmbH. Para isso, a igus pode recorrer à sua experiência de mais de 20 anos no campo dos cabos coaxiais para aplicações altamente dinâmicas. Para o novo cabo híbrido CF280.UL.H207.D, foram agora combinados quatro condutores de potência com um elemento coaxial e dois pares de comando. A fusão de dois cabos reduz as necessidades de espaço na calha articulada em 40 por cento. Também reduz o peso que o sistema tem de conduzir, pelo que se consome menos energia. O novo cabo com revestimento exterior em PUR pode ser utilizado em aplicações com raio de curvatura até 15xd e é, portanto, adequado para utilização numa vasta gama de indústrias, desde máquinas-ferramentas à manipulação de materiais até à indústria automóvel.

28 cabos para tecnologia híbrida
Com 28 tipos diferentes de cabos híbridos para motores Siemens, Beckhoff, SEW e Bosch Rexroth, a igus tem a maior gama de cabos híbridos para calhas articuladas com disponibilidade imediata. Com a expansão da série CF280, a igus está a seguir a tendência contínua da tecnologia híbrida. A especialista em cabos também oferece a sua série de cabos CF280 com um revestimento exterior em PVC como o CF220. Desta forma, os custos adicionais podem ser reduzidos neste segmento de cabos híbridos. Os cabos chainflex podem ser comprados confecionados ou ao metro. Como com todos os seus cabos, a igus também oferece uma garantia até 36 meses no novo cabo híbrido SEW.

Mais informações sobre os cabos híbridos em:
https://www.igus.pt/info/unharnessed-cables-hybrid-servo-cables-chainflex