Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

La empresa estadounidense J&M Manufacturing gana el premio Manus® de Oro 202308/05/2023

Cuatro proyectos únicos han recibido los Premios Manus de igus® por el uso ingenioso de los cojinetes de plástico sin lubricación

Gran entusiasmo en J&M Manufacturing: la empresa estadounidense se proclamó ganadora del manus® de Oro 2023 en la feria Hannover Messe, cuya aplicación destacó por el uso sostenible y económico de los cojinetes de polímero sin lubricación en un innovador sistema agrícola. Los demás galardonados también estaban emocionados: la empresa francesa Aufratech con el premio Manus® de Plata por su exoesqueleto, la compañía Fiedler Maschinenbau con el Manus® de Bronce por su sistema de limpieza telescópico para vehículos municipales, y el fabricante alemán Rockinger Agriculture GmbH con el Manus® Green por su acoplamiento libre de lubricación.


El miércoles por la tarde, concretamente a las 18:00 horas, se respiraba una gran expectación en el stand de igus de la feria Hannover Messe 2023. Sólo faltaban unos minutos para que se anunciaran los ganadores del premio manus 2023, un concurso cuyo objetivo es poner de relieve el uso de cojinetes, un componente que a menudo pasa desapercibido en las máquinas. Los Premios Manus se celebran cada dos años para galardonar a las empresas que mejoran técnicamente sus aplicaciones con cojinetes plásticos libres de lubricación y las hacen más sostenibles. En esta undécima edición del concurso participaron un total de 480 aplicaciones de 36 países diferentes. Un jurado compuesto por expertos de la industria, la investigación y la prensa especializada evaluó las aplicaciones teniendo en cuenta los siguientes criterios: creatividad, funcionalidad, factor de ahorro, eficacia y originalidad. Cuatro empresas lograron destacar por encima de las demás.

Manus® de Oro para un arado para la fertilización nitrogenada procedente de EUA
J&M Manufacturing obtuvo el premio Manus® de Oro 2023 y 5.000 € en metálico. La empresa estadounidense desarrolló un arado con varios puntos de pivote para proporcionar mayor flexibilidad y adaptabilidad. Los agricultores utilizan los arados para aplicar fertilizante de nitrógeno líquido a cultivos como el maíz, la patata y el trigo. Sin embargo, hasta ahora el apero estándar del sector utilizaba un único punto de pivote para la cuchilla y el disco de arado, lo que provocaba que, al encontrarse detrás del disco, la cuchilla para la inserción del fertilizante se levantara del suelo más rápido que el disco, haciendo que parte del nitrógeno se volatilizara y se perdiera. Para resolver este problema, los ingenieros de J&M Manufacturing implementaron un sistema de muelle. El diseño con varios puntos pivotantes en paralelo mantiene la cuchilla y el disco al mismo nivel con respecto al suelo, lo que garantiza la aplicación de una mayor cantidad de nitrógeno en la tierra. El arado se equipó con un total de cinco puntos de pivote para los que se utilizaron cojinetes de polímero de igus debido a que no sólo son resistentes a la corrosión en contacto con el nitrógeno líquido fertilizante y soportan con fiabilidad los movimientos oscilantes, sino que también permiten un funcionamiento en seco de baja fricción sin necesitar una sola gota de aceite lubricante. Su uso ahorra costes de lubricantes y garantiza que la máquina sea a prueba de fallos.

Manus® de Plata para un exoesqueleto francés de diseño estilizado
Quienes trabajan con aparatos de limpieza de alta presión en la industria alimentaria, la industria del paisajismo y el sector agrícola, están familiarizados con equipos muy pesados donde un dolor de espalda es inevitable. La empresa Aufratech proporciona una solución para estas situaciones. Esta compañía francesa ha sido la ganadora del premio Manus® de Plata 2023 con sus correspondientes 2.500 € en metálico por su exoesqueleto EXO N. El núcleo del diseño del exoesqueleto es un sistema de control que permite a los usuarios guiar las lanzas de limpieza acopladas manteniendo la espalda recta. Los ingenieros han logrado un diseño estilizado agrupando el mayor número posible de funciones en torno a un eje de aluminio con cojinetes de deslizamiento lineal y cojinetes de fricción libres de corrosión de la serie iglidur J3 de igus, incluido el guiado de la traslación y la rotación.

Manus® de Bronce para un sistema de limpieza telescópico de alta presión alemán
La compañía Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH se mostró entusiasmada de recibir el premio Manus de Bronce 2023 y los 1.000€ en metálico por su sistema de limpieza de alta presión para que los vehículos municipales puedan mantener limpias calles, aceras y plazas. Su componente clave es la barra de pulverización doble FSB 1500/2600, que se encuentra en la parte delantera del vehículo, equipada con boquillas laterales, una sección central y boquillas conmutables electrónicamente para el suelo para limpiar superficies con agua a alta presión. La particularidad de este sistema es que la zona de trabajo de la limpiadora de alta presión puede cambiarse con sólo pulsar un botón. La barra de pulverización doble se puede extender hasta 500 mm por cada lado, cuya adaptabilidad permite al conductor limpiar grandes superficies con mayor rapidez. Para la función telescópica, los ingenieros han utilizado guías lineales y cojinetes de pedestal de la serie drylin W resistentes a la corrosión y al desgaste, e insensibles al agua y a la niebla de pulverización, la arena, la grava y el polvo de los frenos. También son lo bastante robustos como para soportar fuertes impactos y vibraciones al cruzar bordillos y adoquines.

Manus® Green para un acoplamiento de remolque sin lubricación de un fabricante alemán
El uso de lubricación en el sector de la agricultura es un tema controvertido, ya que siempre existe el riesgo de contaminación de los cultivos. Para evitarlo, la empresa Rockinger Agriculture GmbH ha desarrollado un sistema de anclaje sin lubricación denominado KS80 para remolques autocargadores, esparcidores de estiércol, volquetes y pulverizadores. Gracias a esta idea de sostenibilidad ganaron el premio Manus® Green y 1.000 € en metálico. El acoplamiento consta de una biela de doble articulación y una garra que se instalan en el ajuste de altura. La característica especial de este sistema sólo se hace evidente cuando se observa la garra de acoplamiento, ya que contiene un inserto de plástico de alto rendimiento resistente al desgaste de la serie iglidur que igus desarrolló específicamente para esta aplicación. Gracias a su composición con partículas autolubricadas, permite un funcionamiento de baja fricción, exento de lubricación y respetuoso con el medio ambiente. Rockinger Agriculture GmbH calcula que, si un tercio de los tractores de Alemania estuvieran equipados con un KS80 y un inserto resistente al desgaste, alrededor de 8.300 acoplamientos no necesitarían lubricación. De esta forma, se podrían ahorrar ocho toneladas de grasa anuales.

Encontrará toda información sobre los ganadores y las 480 aplicaciones de los premios manus® en www.igus.es/manus 2023.