Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Premios manus 2023: igus® busca una vez más aplicaciones ingeniosas con cojinetes de plástico21/11/2022

igus® otorga por undécima vez los premios manus a las aplicaciones más creativas, económicas y sostenibles que utilicen cojinetes de polímero

Ya está abierto el plazo de inscripción para los premios manus 2023, concedidos por igus cada dos años desde hace 20 años. El concurso pone de relieve los usos más creativos, económicos y sostenibles de los cojinetes de plástico en aplicaciones industriales y los ganadores optan a un premio en metálico de hasta 5.000 euros. En 2021, se registró un número récord de participantes, con 582 propuestas procedentes de 41 países.


Los cojinetes de plástico de alto rendimiento cada vez se utilizan más, ya sea en camiones de recogida de residuos, máquinas de packaging o asientos de aviones. Las ventajas de estos componentes son evidentes: son más ligeros que los metálicos, mejoran la eficiencia energética, no requieren lubricación externa gracias a las partículas de lubricantes sólidos integradas y protegen el medio ambiente. «Siempre nos sorprenden las aplicaciones en las que nuestros cojinetes de polímero pueden llegar a utilizarse en el mundo de la industria», afirma Tobias Vogel, director de Cojinetes y Tecnología Lineal de igus. Y añade: «Para promover este avance positivo y recompensar a los ingenieros que se atreven a innovar, queremos dar a conocer los usos más ingeniosos de los cojinetes de polímero en aplicaciones industriales con el premio manus 2023.» Los usuarios ya pueden enviar su aplicación para los premios manus 2023, cuyo plazo de inscripción finalizará el 10 de febrero de 2023. Todo es posible, desde un producto de fabricación en serie hasta piezas personalizadas; el único requisito es que debe haber al menos un prototipo terminado. Un jurado compuesto por profesionales de los campos de la investigación, la prensa especializada y los fabricantes otorgará cuatro premios dotados con hasta 5.000 euros: el manus® de oro, el manus® de plata, el manus® de bronce y el manus® green, este último para galardonar la aplicación más sostenible. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en la Hannover Messe de 2023.

La popularidad de los premios manus aumenta año tras año
Los premios manus alcanzan su undécima edición 20 años después de su creación por parte de igus®. En total, más de 3.000 candidatos de todo el mundo han participado en los últimos años. La anterior edición de los premios manus tuvo lugar en 2021 y atrajo la cifra récord de 582 candidaturas procedentes de 41 países. En cuanto a los ganadores, el manus de oro fue concedido a Kässbohrer Geländefahrzeug AG: en los cuatro ejes oscilantes del vehículo oruga PowerBully, el fabricante sustituyó los cojinetes metálicos, propensos a la suciedad y que requerían mucho mantenimiento, por los cojinetes de polímero TX1 de iglidur. Para esta aplicación, igus fabricó y probó los casquillos de polímero con unas dimensiones nunca antes utilizadas. El manus green se otorgó a la empresa finlandesa Finbin, que desarrolló un contenedor que aprovecha la energía solar para compactar los residuos. Los cojinetes fabricados con plástico iglidur G tribológicamente optimizado, resistentes a la suciedad y libres de lubricación, se utilizaron en la tapa, el pedal y la conexión de la transmisión del contenedor.

Puede consultar los términos y condiciones de participación, los formularios de inscripción o información sobre los ganadores de años anteriores en https://www.igus.es/info/manus-award