A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
工程師的虛擬仙境:在全世界遊覽 igus 工廠15/05/2020
工業界的客戶和公司喜歡在專人的引導下參觀工廠。這是現場體驗產品、感受開發和製造的絕佳機會 igus GmbH 歡迎客戶瞭解塑膠射出和裝配車間的流程以及將塑膠顆粒材料製成成品的步驟。但這種參觀有時無法實現,特別是客戶居住在世界另一端時。為此,igus GmbH 利用虛擬實境來營造多感官印象。動態工程塑膠專家的技術銷售顧問現在可利用 VR 頭盔和配套的應用程式,使客戶從 30 多個不同的角度探索 igus 工廠。他們可以詳細參觀 3,800 平方公尺的測試實驗室(業內最大的實驗室),也可以觀察客製化的複雜拖鏈系統。內嵌影像和影片可提供其他資訊,例如測試參數或低成本自動化的可能用途。 在漢諾威工業展覽會上成功亮相 測試版的「igusVR」應用程式在 2019 年漢諾威工業展覽會上首次亮相並獲得了巨大的成功。只需幾秒鐘的時間,參觀者就可以置身於 250 公里外的 igus 工廠。「藉由 igusVR,客戶可以認真觀察我們的塑膠射出和裝配車間以及我們產品開發活動的核心——測試實驗室。他們可以親眼看看今年 120 款新產品的誕生地,」igus 首席執行官 Frank Blase 很高興地說道。該應用程式也在拜訪客戶的過程中證明了其價值。工具機產業管理主管 Volker Beissel 表示:「透過近距離感受測試實驗室,客戶對我們的信任感更強了。」 客戶認為這是「非常獨特且美妙的體驗」。感受過 VR 的用戶證實「虛擬導覽非常棒」。全球各地的 igus 子公司和銷售合作夥伴都可以利用這一新技術。igus 西班牙拖鏈總監 Diego Jiménez 表示:「我們讓客戶參觀我們的工廠,並展示我們公司的規模以及產品研發的工作量有多麼龐大。」 在辦公室和客廳中遊歷工廠 現在,只需輸入促銷代碼即可在 Oculus Go 商店中獲取「igusVR - 工程師的仙境」應用程式。該代碼可以免費獲得,無需在 igus.eu/igusVRpromo 註冊。可以在 igus.eu/igusVR 上與 igus 銷售人員線上預約 VR 導覽。「igusVR」預告片 無法傳達「真實的」VR 體驗,但能讓我們一窺其中的美妙之處。 圖片說明: 圖片 PM7919-1 新應用程式「igusVR - 工程師的仙境」令世界各地的客戶都可以體驗動態工程塑膠專家的科隆工廠。(來源:igus GmbH) 圖片 PM7919-2 在展覽上,參觀者可以在幾秒鐘內置身 igus 工廠,親眼感受測試實驗室、塑膠射出和裝配車間。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |