A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
拖鏈專家:線上輕鬆配置即插即用的供能系統10/01/2020
借由 igus 拖鏈專家,可以更輕鬆快速地配置即插即用的拖鏈。用戶可以在智慧型手機、平板電腦或桌上型電腦上使用免費的新線上工具,設計他們所需的拖鏈系統。無論是懸空、滑動還是懸掛應用,配置器都能確定最適合的拖鏈。為此,用戶只需打開拖鏈專家 (www.igus.eu/e-chain-expert),選擇非客製化或客製化電纜,輸入應用和環境參數,從預選方案中確定合適的拖鏈並進行配置。在拖鏈配置器中,使用者可以從 1,300 多種經 igus 測試的 chainflex 耐彎曲電纜和 4,200 多種 readycable 客製化預裝配電纜中選擇。這些產品都經過測試,並與所有 igus 電纜一樣享保固 36 個月。根據指定的電纜和應用資料(如拖鏈的安裝空間、運動和環境),客戶可以從 150,000 種拖鏈零件中進行選擇,以獲得最經濟高效的解決方案。所有 igus 產品均在我們占地 3,800 平方公尺的實驗室中接受了測試。 自動內部分隔和使用壽命計算 內部分隔配置器整合於線上專家程式中。它使用人工智慧,在幾秒鐘內定義電纜的適當內部分隔。拖鏈和單獨電纜的整體使用壽命計算器可以讓客戶簡單、快速地找到最經濟實惠且符合要求的拖鏈系統。另一個優點是:智慧工具不斷確認分隔的合理性,因此使用者可以確定各元件是否協調。 整個團隊一起配置並直接訂購 使用者可以隨時透過電子郵件或超連結與其他人分享線上工具中的即時處理狀態。來自不同部門的團隊成員可以隨時隨地一起線上設計拖鏈系統和處理 CAD 資料。只需點擊一下,即可下載配置或將其放入 igus 線上商店的購物籃中。即插即用的拖鏈系統可線上訂購,線上工具會確定每種應用配置的價格和交貨時間。客戶也可以為其配置請求單獨的報價。 圖片說明: 圖片 PM3119-1 簡單快速的裝配帶客製化電纜的拖鏈系統,包括使用壽命計算和自動內部分隔——所有這一切都可以透過免費的 igus 拖鏈專家程式實現。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |