A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
智行千里,塑造未来 - 易格斯igus二十周年暨新工厂开业典礼08/10/2019
igus中国子公司在上海奉贤举行了成立二十周年暨新工厂开业典礼。自1999年7月21日成立以来,igus中国始终秉承着“德国产品的质量、中国市场的价格、国际一流的服务”的宗旨,为中国制造业带来世界最前沿的工程塑料产品。当前,全球制造业正遭遇新的挑战,igus中国背靠数万家客户的鼎力支持,将以更雄厚的仓储实力和市场积累,继续以实现客户价值为导向,和客户一起精进技术、降低成本。 自1964年起的55年里,igus对工程塑料潜心研究,从仅有一台注塑机的科隆车库中走出来,成长为全球优质企业,连续多年被评为欧洲的隐形冠军。1983年,Frank Blasé先生开始建立拖链和塑料轴承的生产线,以及相应的销售网络。目前销售网络遍布全球72个国家。其中igus中国子公司经过20年的努力和发展,销售额突破10个亿,成为了德国本土以外全球最大的子公司。 igus中国子公司总经理毛建军表示:“igus中国成立之时,正是中国改革开放不断深化、制造业蓬勃发展之际,充满着机遇和挑战。在这历史机遇中,igus始终坚持以实现客户价值为导向,精进技术、降低成本,为中国制造升级换代做出应有的贡献。” 随着中国市场的不断扩大,客户对于交货速度提出了更高的要求。为了进一步扩大产能,以便更快捷地为当地用户提供产品和服务,igus决定在中国建造一座占地22,000平米的新工厂。两年后的今天,在奉贤工业开发区优质和高效的服务支持下,igus迎来了新工厂的竣工投产。借助新工厂的落成,igus中国将建设自动化生产管理系统,逐步扩大本地化生产比例,进一步增加标准产品的常备库存,真正实现24小时发货的目标。 与此同时,接下来的十年也是极具挑战的十年:全息投影、区块链、加密数字货币、全新材料制成的衣服,几乎所有的技术都在发生更迭。这对一些人来说是危机,但是igus的执行总裁Frank Blasé先生表示:“我在改变中看到了机会。新的产品要用新的机器来制造,未来的制造需求一定是更智能化和更数字化的。” 凭借“运动塑料”这项核心技术,igus每年都会投放新品以满足工业领域的应用需求,例如可在线计算使用寿命的3D打印耐磨零件,行程长度达1,000米的拖链,以及使用寿命延长10倍的免润滑工程塑料滚珠轴承。与此同时,igus还拥有独一无二的“智囊团”——业内最大的测试实验室。仅去年一年,igus在这里研发并测试超过264款新工程塑料部件,在50多个不同的测试台上进行了超过11,300项滑动轴承方面的测试,在拖链和电缆实验室中进行了超过4,100项测试,累计超过100亿次循环。 Frank Blasé先生表示:“在这场新的科技变革浪潮中,igus将不断精进技术,通过创新让高性能工程塑料成为更低能耗、更低成本且使用寿命更长的产品;同时,持续挖掘潜力,让业内最大的内部测试实验室成为技术驱动力,研发出各种适用于工业领域和实际应用需求的解决方案。” igus正处于持续稳定的有机增长阶段,不仅在诸如低成本机器人、舞台机械和太阳能等领域不断开辟新的市场,也正在将运动塑料打造成更加智能的高科技元件,如可实现预测性维护的“智能塑料”,其使用寿命等参数的计算都是建立在测试实验室数据的基础上的。 同样,中国也已经在很多的科技创新领域引领世界,相信还将引领未来技术的创新。毛建军先生表示:“未来,将依旧以客户需求为导向,在新材料、新技术的应用上,不断研发出更适合国内客户的产品和解决方案。” 回顾历程我们不辱使命,展望未来我们定不负众望。igus期待成为您心目中那个“博学、诚信、友好”的合作伙伴。 |