A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
尋找耐磨工程塑膠軸承應用中的特殊解決方案02/08/2019
在兩年前的上一屆 manus 獎中,評委會面臨的最大挑戰就是從 35 個國家/地區的 541 個參賽作品中選出三名獲勝者。三個獲勝者分別是方便裝配工作的外骨骼、可以在 500 公尺深的水下使用的機械手臂以及用於太空研究物件的彈射機構。除此之外,還有許多其他令人興奮的耐磨工程塑膠軸承應用。從 3D 列印機和運動設備,到藝術雕塑,不一而足。igus GmbH 副總裁兼 iglidur 耐磨工程塑膠軸承和 drylin 直線滑動軸承線性技術負責人 Tobias Vogel 表示:「大量不同的應用就足以證明耐磨工程塑膠軸承的多種應用潛力。」 他接替 Gerhard Baus 成為評委會的新成員。自 2003 年獎項成立以來,Baus 先生作為聯合創始人參與了最近八屆競賽。2019 年 manus 的報名階段已經開始。 manus 獎的獎金高達 5,000 歐元。參賽者必須在 2019 年 2 月 22 日之前提交參賽作品,並向評委會展示簡短的報告以及照片和視頻。無論是行業的批量應用,還是單件應用,這都無關緊要——唯一的條件是展示的應用必須至少有一個建好的原型。由科學、研究和專業媒體人士組成的專家評委會將評選出獲獎者,並在 2019 年漢諾威工業博覽會上舉行頒獎典禮。 有關更多相關資訊,請訪問 www.manus-award.com。除了參賽條件之外,這裡還概述了之前的獲獎者以及近年來參賽者的一千多個應用,其中不乏各種有趣和富有創造性的應用。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |