A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
只需幾分鐘,無需耗費數天:igus 的完整解決方案縮短加工中心的裝配時間04/07/2019
很少有行業能像工具機產業這樣看重產出時間。減少一個工作步驟就可以大大節省流程成本。臺灣知名的 CNC 加工中心製造商協鴻的設計工程師也深知這一點。在 50 年的歷史中,該製造商向 65 個不同的國家出口了超過 46,000 台機器。自 2017 年以來,該公司一直在開發 AERO 系列的 CNC 設備——例如,用於製造航空工業所需大型零件的機器人加工中心。在這個行業中,精度和可靠性是關鍵因素。因此,從電控箱到運動部件(包括主軸和馬達)的可靠供能方式非常重要。同時,所有關於軸向位置和移動的資訊必須不間斷地傳遞回控制系統。在本系列的第一個型號 AERO626 中,其加速度高達 0.5 G,最大行程速度可達 60 公尺/分鐘。 來自單一供應商的可靠完整解決方案 這正是協鴻的工程師選擇動態工程塑膠專家 igus 的原因。igus 是唯一一家開發可線上配置和預測拖鏈使用壽命的供應商。公司還專門設計 chainflex 耐彎曲電纜,每年在占地 2,750 平方公尺的測試實驗室中進行二十億次測試。作為來自完整系統的單一供應管道,這些“全裝配拖鏈”可以在全球 12 個生產設施訂製,以滿足客戶的需求,然後作為即裝即用的產品交付到客戶手中。igus 公司為協鴻的 AERO 系列設備提供了客製化的解決方案。優點是透過使用 igus 拖鏈,可以顯著減少所需的安裝空間。其中一個原因是機器上的所有 chainflex 耐彎曲電纜都有耐油的 PUR 外護套。由於此特點,它們無需額外的保護軟管,因此減少了電纜所需的空間,進而降低了拖鏈的尺寸。免去這些保護軟管後,便可降低成本並簡化保養。臺灣 igus 與協鴻密切合作,創建出帶有裝配框架的裝配拖鏈 3D 圖,以模擬裝配過程。成效顯而易見:一小時內就將配有所有電纜的拖鏈安裝到了機器上。帶油管的第二條液壓軟管拖鏈的安裝速度更快,僅需 40 分鐘。 精簡工作步驟,顯著提高生產率 工具機製造商通常會避免在系統上同時執行太多不同的工作步驟。不同員工進行大量手工工作並不一定能提高效率;相反,這會增加出錯的可能性。透過使用 igus 全裝配拖鏈,igus 的所有四個拖鏈都可以在半天內安裝完畢。以前需要兩名員工用一周半的時間在 AERO 系統的 X 軸上工作,還要用一周的時間在 Y 軸和 Z 軸上安裝供能系統。採用全裝配拖鏈後,協鴻能夠精簡一些工作步驟,從而降低流程成本並大大提高生產率。 igus 拖鏈包括電纜和安裝框架作為完全組裝的全裝配拖鏈交付給協鴻。安裝能量供應系統只需半天的時間,無需耗費數周。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |