Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

クリップベアリング用新材質「イグリデュールK230」28/11/2018

イグス株式会社(東京都墨田区)は、クリップベアリングおよびフランジベアリン グ用の材質として「イグリデュールK230」を開発し、ラインアップに加えました。 クリップベアリングは板⾦を貫通する軸に使⽤するもので、両端にフランジが付い ており、取り付け後の板⾦固定に適しています。切込みが⼊っており、径を縮めて板 ⾦の⽳に通し、取付け後に広がって⽳にフィットする仕組みになっています。主に板 ⾦⽤フィードスルーとして使⽤され、⾃動⾞のシートの摩擦や騒⾳の低減につながっ ています。クリップベアリングには大きな偏荷重がかかるため、高い弾性と堅牢性が 求められます。 そこで、イグスはこの度、過酷な条件下でも大きな偏荷重に耐えられる新しい材質 として「イグリデュールK230」を開発しました。イグリデュールK230は抜群の弾⼒ 性や、耐薬品性、耐湿性を備えています。