A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Imprensa |
|
Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download. | |
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa |
高负荷下的经久耐用:适用于极限应用的工程塑料原料棒13/12/2017
无论是风和天气,还是灰尘、脏污或高负载等极端工况, 都是工程机械和农业机械必须承受的。iglidur Q2材料是igus专为这些应用工况开发的, 它在极限载荷范围内极具特殊优势,尤其是边缘负载力和抗冲击力。除了动态负载,iglidur Q2还适用于高冲击和脏污工况, 如捆包机、轮式装载机或犁。这种材料不仅耐脏污,而且耐化学品,例如化肥中使用的化学物质。iglidur Q2材料制成的igus滑动轴承一经推出,反响热烈。现在,igus再次推出用其为原材料制成的原料棒。igus原料棒便于客户经济高效地生产特殊零件。客户也可以使用iglidur材料来实现原型测试,进行小批量或无法通过注塑和3D打印的几何形状零件的生产。 igus耐磨零件是由免润滑且免维护的摩擦优化工程塑料材料制成的,所以它们在工程机械和农业应用中的优势特别明显。免润滑让轴承在运行中免去了维护时间,并且防止了因缺少润滑而导致的机械故障。脏污和杂质也不会再粘附在轴承上,从而减少磨损。此外,排放到环境中的润滑剂也更少了。 不同应用工况使用的多样化原料棒 igus原料棒可以让用户轻松、经济地自由设计和定制耐磨零件。除了供应原料棒之外,igus还提供特殊零件的机加工服务。通过speedicut快速切割服务,igus可以在几天内完成客户的订购和生产,包括简易的滑动轴承和推力垫圈,以及复杂的定制解决方案。iglidur原料棒一般作为圆棒、管材和板材供应, 也提供特殊型材。运动塑料专家共有27种原料棒材料可供选择, 除了iglidur Q2之外,还有其他专业的材料,如可与食品接触的iglidur A180,可承受高温的iglidur X。 |