Imprensa

Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Prezzo simile, prestazione doppia: i nuovi cuscinetti tuttofare di igus27/06/2017

All'Hannover Messe 2017 igus mostra l'ulteriore sviluppo del cuscinetto in plastica di maggiore successo mondiale iglidur G

igus ha migliorato ulteriormente il suo best seller, il materiale del cuscinetto tuttofare iglidur G, e ha presentato all'Hannover Messe 2017 il tipo iglidur G1. Il nuovo materiale in tribopolimero esente da lubrificazione e manutenzione convince grazie a maggiore resistenza alle temperature, minor assorbimento di umidità nonché comportamento all'attrito e all'usura ulteriormente migliorato. Tutto questo a un prezzo pressoché uguale.

Quando si tratta di minimizzare l'attrito e l'usura con contemporanea assenza di lubrificazione e manutenzione, alla igus i clienti possono scegliere tra una vasta gamma di cuscinetti a catalogo composta complessivamente da 53 triboplastiche con specifiche caratteristiche per ogni materiale. In questo modo nell'assortimento della igus il cliente può trovare i materiali plastici ideali sia per macchine da costruzione e agricole sia per l'utilizzo nel settore alimentare e chimico. Il cuscinetto iglidur impiegato più spesso è il tipo iglidur G. Presentato per la prima volta nel 1983 è disponibile dal pronto a magazzino in tutto il mondo in 650 dimensioni metriche a catalogo da 1,5 a 195 millimetri di diametro. Inoltre unisce un prezzo vantaggioso a una molteplicità di caratteristiche tecniche interessanti: elevata durata d'esercizio per quasi tutto lo spettro di carico sia in applicazioni in rotazione sia per l'oscillazione sui svariati materiali di alberi, anche nelle condizioni ambientali più difficili come sporco, trucioli o urti. All'Hannover Messe 2017 igus mostra ora l'ulteriore sviluppo di questo prodotto universale di successo: iglidur G1.

"Il nuovo G": durata d'esercizio raddoppiata Migliorare la tecnologia e ridurre i costi, il nuovo tuttofare soddisfa in modo esemplare questa esigenza. Perché "il nuovo G" dispone di caratteristiche del materiale notevolmente migliorate e questo a un prezzo pressoché uguale. Gli sviluppatori igus hanno infatti ridotto i coefficienti di usura fino a un quarto in caso di carichi bassi (fino a 5 MPa). Si è potuto quasi raddoppiare la durata d'esercizio in caso di carichi elevati a seconda dei parametri di applicazione. Nel contempo ora il tuttofare è utilizzabile in modo duraturo a temperature operative fino a 180°C (iglidur G: 130°C). Altro vantaggio è la temperatura oltre la quale si consiglia un fissaggio meccanico in sede che è stata aumentata fino a 120°C operativi. Grazie a questo e con l'assorbimento di umidità ridotto di oltre il 50 percento il materiale è ora adatto ad uno spettro ancora più ampio di condizioni ambientali e applicative. "Quindi il nuovo materiale si presenta come un'ulteriore alternativa per le applicazioni in movimento, in cui finora vengono utilizzate soluzioni metalliche", rivela René Achnitz, Head of Business Unit iglidur bearings presso igus. "I clienti inoltre possono risparmiare circa il 40 percento dei costi, aumentare la durata d'esercizio e contemporaneamente beneficiare delle speciali caratteristiche del materiale dei cuscinetti iglidur come assenza di lubrificazione, peso ridotto o resistenza alla corrosione." iglidur G1 è disponibile per il momento in 113 dimensioni standard come cuscinetto in forma cilindrica o flangiata. La gamma dimensionale è in costante ampliamento in base alle richieste del mercato. Grazie ai numerosi test eseguiti nel laboratorio di prova di 2750 metri quadrati l'iglidur G1, come tutti i materiali del catalogo, sarà presto calcolabile e configurare online.