Em conformidade com a CE

A certificação CE indica claramente que o fabricante de um produto como os cabos chainflex® está em conformidade com as diretivas da UE aplicáveis. A certificação CE não é um selo de aprovação ou marca de qualidade e foi criada para o comércio no Espaço Económico Europeu.
  • A certificação CE baseia-se agora em mais de 25 diretrizes da UE a partir de 2020.
  •  O certificado CE é uma espécie de compromisso voluntário.
  • O símbolo CE numa máquina e a assinatura correspondente, confirmam que esta máquina foi planeada, projetada e construída de acordo com as normas aplicáveis.
  • A certificação CE faz parte de outros regulamentos. Estes incluem, por exemplo, a Diretiva de Máquinas, a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC), a Diretiva de Baixa Tensão (frequentemente referida como LVD), restrições de substâncias RoHS e equipamento de proteção, etc.
CE

A certificação de conformidade CE baseia-se numa avaliação complexa de risco.

Avaliação do risco - o procedimento iterativo consiste em:

  • Verificar a utilização prevista da calha articulada e cabos chainflex® , por exemplo
  • Análise da utilização concebível, previsível e indevida
  • Determinação das normas relevantes e válidas para a produção de cabos chainflex® e calhas articuladas
  • Determinação dos requisitos e condições específicas para a utilização dos cabos chainflex®.
  • Investigação por um organismo responsável, por exemplo, o organismo de acreditação DAkkS (instituto que vigia todos os organismos de certificação, teste e inspeção)
  • Laboratório de testes dos cabos chainflex® e calhas articuladas
  • Avaliação de dados
  • Criação da documentação técnica e tradução em várias línguas
  • Criação de certificados/fornecidos para download
  • Afixação da marca CE

Pequeno símbolo, de grande efeito

No que diz respeito ao crescimento, a engenharia mecânica alemã tem lutado não só contra as barreiras comerciais como também, em parte, homogeneizando os mercados mundiais. Nos últimos anos, os peritos da indústria falaram, sobretudo de tendências de estagnação e menos de crescimento. Em 2018, a engenharia mecânica e a construção de equipamentos conseguiram sair do período de estagnação invulgarmente longo e começaram novamente a crescer. Os preços das máquinas chegavam muitas vezes aos seis dígitos, enquanto, em comparação, os custos dos manuais de funcionamento e outros documentos e da certificação CE são frequentemente diminutos. No entanto, qualquer descuido neste ponto pode ter consequências desastrosas e dispendiosas.Este manual técnico analisa a posição da certificação CE no comércio no Espaço Económico Europeu, mas também aborda as exportações globais. Mostra como a certificação CE pode ser um fator decisivo na garantia da segurança de pessoas e máquinas, numa era de globalização crescente, e reduzir os custos, se forem seguidos processos claros.
CE

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h