Alterar idioma :

Na engenharia eléctrica, falamos de um servo-cabo quando nos referimos a um cabo de ligação para um servo-acionamento. Este cabo liga, por assim dizer, o conversor de frequência (FI) e o motor entre si. O facto de o FI ser a fonte de alimentação do motor permite que a velocidade seja alterada através do ajuste da forma de onda da tensão. Isto é tipicamente feito com modulação de largura de pulso, que resulta em picos de alta energia na curva de tensão. Por conseguinte, o servo-cabo também tem de estar equipado com uma classe de tensão mais elevada, nomeadamente 600V/1000V, e ter uma blindagem global. Como os servomotores têm um sensor de temperatura e/ou um travão, o cabo para estas funções contém dois pares blindados adicionais.
Construção do servo-cabo
Existem duas blindagens diferentes no servo-cabo. Por um lado, existe a blindagem geral, que assegura que o comportamento de compatibilidade electromagnética com o exterior está OK. Isto significa que os outros componentes da máquina não são afectados. Por outro lado, os pares para o travão e o sensor de temperatura são blindados, o que garante que as interferências das linhas eléctricas não entram no circuito de controlo do conversor de frequência. Estas blindagens são concebidas de forma diferente consoante o esforço mecânico. Quanto maior for o nível de tensão mecânica do cabo, maior será a qualidade da blindagem. Na prática, isto significa que a blindagem dos nossos cabos topo de gama tem uma cobertura mecânica significativamente mais elevada, até 90%. Além disso, utilizamos um enrolamento especial para os pares de controlo no cabo que não só tem uma boa especificação de compatibilidade electromagnética, como também pode ser processado muito rapidamente graças ao seu design especial.

Porque é que nem sempre tem de ser PUR
PUR = cabo de corrente e PVC = instalação fixa. Esta é a sabedoria convencional no mercado dos cabos. Mas ela não está totalmente correta. Nós da igus® testámos os diferentes materiais de revestimento exterior extensivamente e durante muito tempo no nosso laboratório de cabos e chegámos à conclusão de que o PUR é um material muito bom e flexível, mas não tem necessariamente de ser sempre utilizado na corrente.
Isto deve-se ao facto de o PVC ter muito melhores propriedades de abrasão e ser também um material mais barato. No entanto, o PUR é indispensável se o cabo entrar em contacto com óleo.

servo-cabo em várias aplicações na máquina-ferramenta
Uma área de aplicação que descreve a grande variedade de diferentes opções para servo-cabos do programa chainflex® é a de uma máquina-ferramenta interligada. Aqui, a máquina é muito apertada em vários eixos, por isso a nossa série de cabos CF270.UL.D é geralmente utilizada. O raio utilizado no eixo principal é frequentemente maior, o que permite poupar custos se for utilizada a série CF897. Esta série tem comprimentos de curso mais longos na trança e é, portanto, optimizada para um raio de curvatura maior. No pórtico por cima das máquinas interligadas, a corrente eléctrica® é utilizada em percursos longos e este tipo de aplicação requer um revestimento interior, com o qual a CF27.UL está equipada, para a elevada dinâmica e utilização deslizante da corrente. Todas as séries têm algumas coisas em comum que são de fundamental importância para uma máquina-ferramenta. Em primeiro lugar, cada cabo tem a aprovação UL, em segundo lugar, um revestimento exterior resistente ao óleo e, em terceiro lugar, a garantia de três anos com uma declaração de vida útil clara de até 10 milhões de cursos duplos. Devemos seguir juntos o caminho e desenvolver a solução económica com a ajuda de uma vasta seleção. Por favor, contacte imediatamente os nossos especialistas.
Fácil de encontrar, selecionar o tipo certo, calcular a vida útil e encomendar online

Pesquisa de produtos
Encontre rapidamente o cabo certo

calculadora de vida útil
Calcule a vida útil de qualquer cabo chainflex®

Ferramenta de cálculo do suplemento de cobre
Calcule o suplemento de cobre diário

Configurador para cabos personalizados
Configure o seu cabo personalizado em apenas 3 minutos



Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h