Descubra as soluções dry-tech® da igus®

Em todo o mundo, mais de 50% dos lubrificantes são libertados para o ambiente
(Agencia Estatal de Proteção Ambiental de Baden-Würtemberg)
 
 
O consumo mundial anual de lubrificantes é cerca de 37.3 milhões de toneladas (RWTH Aachen), o que representa a libertação para o ambiente de 18 milhões de toneladas sem tratamento.
RWTH Aachen)
 
 
Os custos anuais nos EUA causados por falhas devido a uma lubrificação insuficiente são de 240 milhões de dólares
(MIT), Instituto de Tecnologia de Massachusetts
O casquilho deslizante mais indicado...
... para cada aplicação
 
... casquilhos em polímero
 
... isentos de lubrificação
 
... testados e calculáveis
 
... resistentes à sujidade e     à prova de corrosão
 
... leves e silenciosos
 
... reduzem os custos e aumentam     a duração de vida
 
... enorme gama de modelos standard e     desenhos à medida
 
... a partir do stock em 24 horas
 
O que é a caixa de amostras dry-tech®?
A caixa de amostras dry-tech® da igus®

Como funciona?

O polímero base é fundamental para a resistência ao desgaste.
As fibras e os materiais de enchimento reforçam o casquilho para suportar grandes forças ou cargas nos extremos.
Finalmente, os lubrificantes sólidos automaticamente lubrificam os casquilhos e evitam o atrito no sistema.

As vantagens do produto são as suas propriedades técnicas

Propriedades técnicas

Sem lubrificação e higiénico

Isentos de lubrificação e de manutenção

Redução de custos devido à eliminação do trabalho de manutenção

Isenção de lubrificantes

Sem sistema central de lubrificação

Sem paragens

Testado pela igus®

laboratório de testes iglidur® da igus®

A igus® possui o maior laboratório de testes do seu tipo de indústria com mais de 200 plataformas de testes para variados tipos de aplicação e valores de carga.

Exemplos da aplicação

Variedade industrial

A gama de aplicações dos casquilhos iglidur® vai desde aplicações em embalagens e tecnologia médica, que evitam lubrificantes por razões de higiene, a aplicações altamente contaminadas, como por exemplo, em engenharia agrícola.

Propriedades técnicas

Alta resistência ao desgaste

A igus® desenvolve plásticos especiais - tribopolímeros - que são otimizados para diversas aplicações em relação ao desgaste, ou seja, à sua vida útil.

Testado pela igus®

Grande variedade de testes

Testes em vários tipos de veios determinam os materiais com a maior duração de vida para cada aplicação - seja com movimento de rotação, oscilação, linear, velocidades elevadas ou lentas, ambiente seco ou submerso.

Exemplos de aplicação

Carrossel de engarrafamento
em operação contínua

"Os materiais dos casquilhos caracterizados por propriedades especiais em simultâneo, tais como baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco, resistência a químicos e baixa absorção de humidade, são os mais indicados para aplicações em fábricas de enchimento de garrafas. ”
 
Bernfried Götz, KHS AG, Monzingen

Propriedades técnicas

Resistente à sujidade e poeira

Resistente à sujidade e poeira

Os casquilhos auto lubrificados iglidur® são muito robustos em ambientes contaminados, principalmente porque os lubrificantes são evitados. As partículas de sujidade não aderem ao veio nem ao casquilho porque estes não possuem nenhum lubrificante. A sujidade pode até ser parcialmente incorporada. Em vez de uma superfície de deslizamento suave e fina, que pode ser facilmente danificada por partículas abrasivas, existe uma estrutura homogenea de polímero em toda a parede do casquilho.

Testado pela igus®

Bom para o veio

1. Taxa de desgaste [µm/km]
2. iglidur® Q
3. iglidur® G
4. iglidur® Z
5. Bronze com lubrificação inicial
6. Casquilho metálico com película deslizante
 
Uma série de testes no laboratório da igus® mostram o que foi já tinha sido comprovado em aplicações reais da indústria tais como máquinas agrícolas, máquinas de madeira, maquinas de construção, etc.: Os casquilhos auto lubrificados em plástico iglidur®, além de não danificarem o veio, são resistentes e têm uma elevada duração de vida, mesmo sob as condições mais adversas.

Exemplos de aplicação

Espalhador de feno

As exigências externas sobre os casquilhos personalizados iglidur® quando a máquina trabalha no Verão são extremamente elevadas. "A maior exigência são as forças radiais", explica o gerente de projeto da FELLA-Werke GmbH, Grad. Eng. (FH) Bernhard Kohl. A fim de proteger os casquilhos auto lubrificados contra os danos causados ​​por estas colisões, eles devem ser resistentes ao impacto e muito robustos. " Depois, há a poeira e a sujidade, e finalmente também a lavagem de alta pressão. "As condições adversas e a elevada duração de vida com a possível corrosão nas peças de aço colocam exigências muito altas sobre os casquilhos em plástico", diz Bernhard Kohl.

Propriedades técnicas

Sem lubrificação e higiénico

Sem lubrificação e higiénico

As propriedades de funcionamento a seco dos casquilhos auto lubrificados iglidur® não são apenas vantajosas em ambientes contaminados. A ausência de lubrificação também é um critério importante para aplicações com elevados requisitos de higiene e pureza.

Testado pela igus®

Testes standard da iglidur®

Todos os testes standard no laboratório da igus® são conduzidos sem lubrificantes. Somente os testes especiais específicos de clientes são realizados em contacto com agentes externos - incluindo lubrificantes quando apropriado. Esta abordagem permite-nos otimizar os nossos materiais para as condições de funcionamento a seco, e portanto, sabermos em detalhe qual vida útil esperada.

Exemplos de aplicação

Seguro com cargas elevadas

Agora, os casquilhos iglidur® W300 e iglidur® Q estão aplicados em todos os pontos de apoio da articulação do joelho artificial. Os casquilhos não necessitam de manutenção, operam sem folga e apresentam apenas um desgaste mínimo. Além disso, eles devem funcionar sem ruído, amortecer impactos e ter uma boa relação preço/desempenho. Os casquilhos iglidur® W300 e iglidur® Q estão agora aplicados em todos os pontos de apoio da articulação do joelho artificial.

Propriedades técnicas

Resistente à corrosão e ao meio ambiente

Resistente à corrosão e ao meio ambiente

Todos os casquilhos autolubrificados iglidur® são isentos de corrosão Há também materiais para fins especiais que podem ser utilizados contra soluções básicas, ácidas, agentes de limpeza, etc., e que, devido à sua resistência ao meio, podem ser utilizados mesmo sob as condições mais adversas. - A gama de produtos também tem materiais específicos para o uso permanente em condições submersas.

Testado pela igus®

Teste submerso

O teste de aplicação submersa no laboratório da igus® resultou em materiais iglidur® que têm melhor desempenho principalmente neste tipo de aplicações. Neste caso, o meio não é necessariamente sempre a água; outros líquidos também são utilizados.

Exemplos de aplicação

Aplicação em ambientes corrosivos

O enorme aumento na vida útil da corrente desta aplicação é devido à estrutura especial da sua articulação. Um casquilho em polímero de alto desempenho da igus® foi integrado no interior dos elos da corrente, "o que melhorou significativamente o movimento da corrente. " De acordo com a declaração do cliente, "os casquilhos auto lubrificados de plástico levantam a barra com elevada resistência ao desgaste, um baixo valor de atrito, alta resistência à compressão e resistência química. " “

Propriedades técnicas

Leve

Leve

A redução de peso desempenha um papel importante numa série de aplicações em que os casquilhos de plástico são indicados para a sua aplicação. A redução de peso pode significar uma maior eficiência energética ou o aumento da frequencia de funcionamento e velocidade.

Testado pela igus®

Diferença de peso

Devido à baixa densidade dos polímeros, os casquilhos auto lubrificados em plásticos têm vantagens significativas em comparação com as alternativas metálicas relativamente ao tema da redução de peso.

Exemplos de aplicação

Indústria Aeronáutica

Por exemplo, a redução de peso desempenha um papel predominante na aviação. Neste caso, o uso de casquilhos auto lubrificados em plástico na cinemática dos assentos, painéis de bagagem e outras aplicações permite alcançar reduções significativas de peso.

Propriedades técnicas

Silenciosa

A operação silenciosa tem um papel sobretudo onde as pessoas são diretamente afetadas. O conforto e o bem-estar estão diretamente relacionados com o ruído de fundo.

Testado pela igus®

Medição do ruído

O laboratório da igus® está preparado para analisar o ruído de funcionamento dos casquilhos. Afinal, qual é a utilidade de aplicar casquilhos auto lubrificados com uma elevada duração de vida útil se estes forem extremamente ruidoso?

Exemplos de aplicação

Nenhum ruído

"Era necessário encontrar um sistema deslizante para desempenhar as seguintes funções: deslizar em perfil de alumínio laminado (coluna), o material deve ser resistente à abrasão, o movimento de deslizamento deve ser livre de ruído, o corpo deslizante não pode deixar vestígios de desgaste e deve ter uma vida útil de dez anos. Depois de várias propostas de solução rejeitadas, apenas o material da igus® permanece. Começou a funcionar desde primeira montagem e passados 5 anos contínua em excelentes condições. ”
Hanna Tielebier, Carl Zeiss AG, Jena

O material iglidur® correto

Os resultados do desgaste de mais de 15.000 testes por ano em diferentes condições ajudam a identificar o material ideal para qualquer aplicação.
Determine o material certo para a sua aplicação, sozinho ou com a nossa ajuda. Utilize a pesquisa de casquilhos iglidur® ou o cálculo da duração de vida dos casquilhos iglidur®

Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Visão Geral dos Produtos iglidur®

Gama de casquilhos autolubrificados iglidur® da igus®

Encomenda a partir do stock

Todo arredondado

Altas temperaturas

Elevada resistência ao meio

Contato com alimentos

Aplicações especiais

Mais geometrias dos casquilhos auto lubrificados

Mais informações:


Pedido de amostra


Saída a partir de 1 dia útil. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias