Regras de preenchimento dos desenroladores de cabos e-spool acionados por mola
Devido ao especifico stress mecânico num e-spool, recomendamos a utilização dos cabos chainflex. Além disso, recomendamos que sejam observadas as seguintes regras no preenchimento 1. Os cabos só podem ser colocados uns ao lado dos outros na calha articulada - nunca colocar vários cabos uns em cima dos outros!
2. Devem ser utilizados sempre que possível cabos chainflex sem malha com revestimento exterior em TPE.
3. Os cabos com malha devem pertencer à gama chainflex CFROBOT.
4. Devem ser respeitados os raios de curvatura máximos da twisterband utilizada
5. Se possível, utilize separadores para impedir que os cabos se cruzem e para os proteger contra o desgaste. Para aproveitar o melhor possível o espaço interior, instale separadores em elos alternados.
6. Coloque os cabos de acordo com o diâmetro ou o raio de curvatura - os mais pequenos e finos por dentro e os maiores por fora.
7. Aplique abraçadeiras de fixação em ambas as extremidades dos cabos. O ponto de fixação da abraçadeira não deve ser colocado na direção da calha.
8. Os cabos devem ser instalados na twisterband com folga, ao exterior e interior do eixo de rotação.
Instruções de montagem
No caso de uma aplicação horizontal, deve ser utilizada uma superfície lisa na qual a calha articulada se possa deslocar.