Exemplo 7: Testado! Testes CEM

A "compatibilidade eletromagnética" dos cabos elétricos chainflex®

O tópico da "compatibilidade eletromagnética" é cada vez mais importante. Por um lado, por causa do aumento da interferência eletromagnética nas comunicações de longa distância causada pelas telecomunicações modernas, assim como nas ligações mais próximas devido a transmissões elétricas.

Por outro lado, os requisitos para a transmissão de dados estão a aumentar. Os sinais estão a tornar-se mais suscetíveis à interferência e os fatores de influência eletromagnética estão a aumentar. Isto pode ser especialmente problemático para os cabos que trabalham em paralelo ao longo de uma certa distância, como acontece frequentemente nas calhas articuladas. Um cabo para intensidades de corrente elevadas com interferências atua como uma fonte de interferência eletromagnética que, por sua vez, atua sobre outros cabos (geralmente cabos de sinais) e causa interferência eletromagnética.

Há alguns anos atrás apresentámos cabos elétricos com cabos de fibra de vidro que suportavam as tensões mecânicas causadas pelo funcionamento em calha articulada. Mesmo os cabos chainflex® com fio de cobre convencionais foram testados no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética numa série de testes definida e extensiva.

Por exemplo, um motor assíncrono era ligado anteriormente por um cabo de potência sem malha (CF30) a um conversor de frequência. Este conversor de frequência com modelador de sinal torna-se num gerador de frequências espectrais nunca anteriormente vistas nas redes primárias nem secundárias. Para além destes cabos de potência, os cabos elétricos chainflex® foram desenvolvidos para a transmissão de sinais digitais em calhas articuladas. Resultados especialmente bons foram atingidos com os cabos chainflex® CF12, que foram especialmente desenvolvidos para cumprirem todos os requisitos da CEM. Este cabo possui pares de condutores torcidos, pares com uma malha de cobre e aço entrançados. A interferência de uma grande gama de frequências pode ser eficazmente prevenida.

Foram testados os pares capacitivo e indutivo. No caso das condições de teste selecionadas foi determinado que, mesmo quando os cabos da calha articulada e os cabos de sinais tocam um no outro ao longo de uma certa distância, é possível uma transmissão de dados sem erros, se for utilizado um cabo chainflex® com malha e este for ligado à terra nas duas extremidades.

Para além disso, os testes foram realizados em conformidade com as normas de teste existentes para a compatibilidade eletromagnética. Estas normas fornecem uma base genérica para a determinação do funcionamento dos dispositivos elétricos que são frequentemente expostos a interferências eletromagnéticas. As normas não foram especialmente criadas para cabos. Em particular, foram realizados testes com o "gerador de explosões". Aqui são gerados sinais de interferência com transição rápida em grupos pulsados que simulam os processos de troca. Tais processos ocorrem, por exemplo, durante a interrupção de tensões indutivas ou durante o uso de interruptores de relés. Aqui também os cabos com malha chainflex® provaram a sua fiabilidade.


Mais informações