Melhorar a tecnologia, Reduzir os custos motion plastics para a indústria ferroviária
Componentes isentos de lubrificação e retardante de chamas para tecnologia ferroviária
A utilização de transportes públicos é um contributo importante para a proteção do nosso ambiente. Para tornar as viagens de comboio mais aliciantes para os passageiros, uma rede ferroviária funcional e comboios em funcionamento têm de ser a regra e não a exceção. Aqui, são necessários componentes resistentes que cumpram requisitos de alta qualidade, aos quais pertencem as normas de proteção contra incêndios EN 45545 ou NFPA 130. Os nossos motion plastics cumprem estas exigências e, além disso, são isentos de lubrificação, o que minimiza o esforço e os custos de manutenção. Este fator não é insignificante para que as viagens de comboio também sejam económicas.
Vantagens dos produtos da igus:
Isentos de manutenção para uma utilização permanente
Funcionamento silencioso e suave
Económicos
Envio rápido
Fácil instalação
Componentes individuais ou sistema completo sem quantidade mínima de encomenda
Duração de vida previsível
Melhorar a tecnologia ▲ Reduzir os custos ▼
Chumaceiras compactas e fáceis de instalar para calotas esféricas
Funcionamento permanente isento de manutenção sem lubrificação
▲ Melhoria técnica: menos 25% desgaste, duração de vida 30% mais longa devido à assimetria da rosca e menos 88% de peso ▼ Reduzir os custos: 50.9% mais económicas do que as porcas em metal
Tornar as coisas fáceis: com o corner da igus, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial.
Trazemos-lhe o corner, fazemos a instalação a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos pretendidos por si. Ou poderá configurá-lo à sua medida. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.
Resistentes a ambientes agressivos (sal, químicos, óleo, etc.)
Resistentes às condições meteorológicas
Casquilhos isentos de manutenção e com amortecimento de vibrações, sem lubrificação adicional
Caixa de amostras para o transporte de passageiros
A caixa de amostras contém material iglidur, um fuso dryspin, casquilhos deslizantes iglidur, um casquilho autoajustável igubal, cabos chainflex e uma calha articulada.
Caixa de amostras para o transporte de mercadorias
A caixa de amostras para o transporte de mercadorias contém diferentes casquilhos deslizantes iglidur, um casquilho autoajustável igubal, uma anilha plana chainflex e material iglidur.
Produtos económicos em polímeros da igus para a indústria ferroviária
Casquilhos deslizantes para temperaturas elevadas
EN 45545 HL3
Elevada resistência ao desgaste
iglidur RW370: cumpre os requisitos estabelecidos R22/R23
iglidur G V0: cumpre os requisitos estabelecidos R24
iglidur J350 funcionamento com elevada estabilidade dimensional até +180°C
Portas de correr leves e que ocupam pouco espaço com componentes igus
A empresa espanhola Masats, é responsável pelo desenvolvimento das portas compactas dos novos veículos ligeiros da linha de Metro del Valles em Barcelona. Os engenheiros utilizaram cabos de comando chainflex e calhas articuladas da igus nos mecanismos de abertura das portas. O desenho especial do cabo de comando permite raios de curvatura extremamente pequenos (apenas com 20 milímetros). Estes cabos são ideais para as portas que se encontram entre os sistemas mais compactos do mercado.
Os cabos chainflex nas portas do metro previnem falhas dispendiosas
As operações realizadas no subsolo envolvem normas de segurança contra incêndios especialmente rigorosas. Isto é especialmente importante para o fecho e abertura automáticos das portas em carruagens subterrâneas, nas quais os cabos têm de lidar com raios de curva extremamente pequenos e operações frequentes. Os cabos chainflex CFSPECIAL.414 foram especificamente concebidos para aplicações com movimento em veículos ferroviários. Nos comboios VAG de Nürnberg, estas portas funcionam de forma segura e fiável devido às calhas articuladas compactas da série E2.15.
Guias lineares isentas de lubrificação e resistentes em veículos de limpeza de túneis
Para o metro em Riade, Arábia Saudita, a Zweiweg International desenvolveu um veículo de limpeza bidirecional com tecnologia de limpeza especialmente flexível. Os sistemas lineares da nossa gama modular também contribuem para esta tecnologia. A tecnologia linear, que não requer lubrificação ou manutenção, é compacta quando retraí, mas permite uma longa extensão que não cede muito sob a alta pressão da água. Uma vez que são isentas de lubrificação, a sujidade e o pó não alteram a sua funcionalidade.
Os acionamentos por fuso drylin® mantêm as folgas reduzidas nas plataformas dos comboios
As escadas rolantes devem funcionar com todas as condições meteorológicas e ser seguras, de modo a que mesmo os passageiros com carrinhos de bebé ou mobilidade reduzida possam entrar e sair sem assistência. Os fusos e porcas de passo rápido dryspin, isentos de lubrificação e manutenção, são componentes centrais da inovação na Knorr-Bremse GmbH, Divisão IFE. São resistentes à corrosão e a ambientes agressivos e asseguram uma longa duração de vida - a custos significativamente reduzidos.
Testados no laboratório de testes em condições de utilização real
Todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições reais, relativamente ao desgaste e à duração de vida. Isto permite uma estimativa precisa da duração de vida dos produtos.
A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente únicas.