chainflex® funciona - é garantido e certificado!


Cabos chainflex da igus com certificação UL

Como tem sido o nosso percurso desde o início dos cabos chainflex, até recebermos a confirmação da nossa promessa, pela empresa globalmente reconhecida Underwriters Laboratories (UL)? Porque é que a igus produz cabos elétricos? Porque é que testamos os nossos cabos chainflex tão minuciosamente? Como é que lhe podemos dar uma garantia sobre os nossos cabos e o que é a certificação UL? Pode encontrar todas as respostas aqui. 


1988 - A origem dos cabos na igus

Quando a igus lançou as calhas articuladas em plástico no mercado, muitos clientes estavam entusiasmados com esta inovação no campo dos sistemas de fornecimento de energia, dado que as soluções anteriores tinham trazido algumas dificuldades. No entanto, com a introdução das calhas articuladas surgiram desafios, sobretudo porque muitos cabos não conseguiam acomodar este novo grau de movimento. E assim, a igus foi confrontada com declarações de clientes como as seguintes:
"Não tínhamos estes problemas de cabos antes de utilizarmos calhas articuladas em plástico!"
A igus teve de agir. A igus precisava de uma solução de cabos que funcionassem e durassem!
A ideia era conceber cabos para uso permanente nas calhas articuladas de plástico. A igus, como empresa de processamento de plásticos, tinha agora de entrar em território desconhecido.
Assim que a ideia foi concebida, dedicámos muitos meses ao projeto e desenho de uma configuração otimizada, produzindo protótipos e realizando testes extensivos. Desta forma garantimos a maior duração de vida possível para os cabos, cumprindo as necessidades dos nossos clientes.
Como resultado, a igus introduziu a primeira série de cabos de comando CF1 e CF2 em 1988.
A origem dos cabos na igus

1991 - Testar, testar, testar

Cada cabo é submetido a testes standard imediatamente após o seu fabrico. Até hoje, nenhum dos standards mundiais de cabos inclui regulamentos de fabrico e testes em aplicações com calhas articuladas.
Isto significa que os fabricantes de relevo tentam provar a duração de vida de um cabo para calhas articuladas com base nos testes existentes ou normas. No entanto, o teste de flexão alternada para cabos flexíveis específicos em várias normas de teste, não representa aplicações realistas nas calhas articuladas.
Além disso, estes testes sugerem que um cabo para calhas articuladas reflete o stress na mesma, por exemplo, mudando as direções da curvatura. Mas estas cargas de curvatura na calha articulada seguem sempre o raio da calha articulada, com um raio e direção de curvatura constantes. Isto resulta num esforço mecânico significativamente mais elevado sobre os cabos.
O teste standard não é, portanto, adequado para verificar corretamente um cabo para calhas articuladas. Portanto, o laboratório chainflex especializou-se nas suas próprias experiências e testes realistas. Apresentamos casos específicos de estudo baseados na prática. Para estes testes standard, são utilizados parâmetros definidos pela igus: por exemplo, os cabos são testados em diferentes raios de curvatura e distâncias de acordo com as suas especificações.
Clique aqui para ver o nosso laboratório de testes
Testar

2013 - Garantia do cabo

À primeira vista, os cabos parecem ser uma parte discreta. Contudo, têm uma grande influência sobre o funcionamento das máquinas. Muitas vezes referido como o cordão umbilical da máquina, determinam se pórticos e gruas portuárias gigantes se movimentam nem que seja um milímetro.
Os nossos clientes querem, portanto, uma duração de vida garantida, para que a segurança e fiabilidade sejam garantidas. Devido ao nosso grande número de ensaios e testes, podemos dar aos nossos clientes uma garantia e uma previsão fiável sobre a duração de vida dos nossos cabos. 

Porque não proporcionar à gama de produtos uma garantia clara para dar segurança a todos os utilizadores? Porque sempre que a potência ou os dados são encaminhados ou movidos, são necessários cabos que possam suportar as cargas apropriadas. De forma a podermos garantir aqui a maior segurança possível, estamos conscientes da nossa responsabilidade como líder do mercado mundial de calhas articuladas e, com os cabos elétricos chainflex, podemos fornecer a melhor solução de cabo possível, com garantia de funcionamento.
Surgiram afirmações que têm em conta uma grande variedade de aplicações e podem mesmo ser calculadas online. Oferecemos uma garantia até 36 meses em cada cabo chainflex entregue a partir da nossa gama de produtos. Esta promessa de garantia baseia-se nos resultados obtidos no próprio laboratório de testes da empresa, que é o maior  laboratório de testes  com calhas articuladas de 2750m². Todos os nossos tipos de cabos são aqui vigorosamente testados em mais de 800 testes paralelos. A duração da vida anunciada não é, portanto, uma promessa vaga, mas sim baseada em dados dos numerosos testes em calhas articuladas.

Garantia

2020 - A confirmação da nossa promessa no marketing

A igus foi a primeira fabricante de cabos a oferecer a promessa de uma garantia até 36 meses para cabos chainflex interligada com os 2 mil milhões de ciclos de testes e 250 milhões de ciclos em testes de lotes. Num complexo processo de certificação, o instituto americano "Underwriters Laboratories" confirmou a precisão da promessa de "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year" ("36 meses de garantia em cabos elétricos chainflex® e cálculo da duração de vida baseada nos 2 mil milhões de ciclos de testes por ano"). Isto torna a igus na primeira empresa na Europa a ter uma validação da sua declaração de marketing, confirmada pela reconhecida entidade de testes. No futuro, nenhum cabo chainflex sairá da fábrica em qualquer lugar do mundo que não tenha a certificação UL com o número B129699.

Para os clientes, isto proporciona segurança e a certeza de que esta declaração de garantia não é apenas uma mera declaração de marketing. É uma declaração baseada em dados reais. Além disso, foi confirmado mais uma vez por um dos maiores institutos de testes independentes e renomeado do mundo.

Gostaria de calcular a duração de vida do seu cabo chainflex? Clique aqui!

Cálculo da duração de vida dos cabos elétricos chainflex®
Certificação UL

Como é que fomos certificados pela UL?

Neste vídeo, explicamos de forma clara como ocorreu todo o processo de certificação pela UL. 

Informação técnica da Certificação UL

Pode encontrar mais informações na informação técnica gratuita
Descarregue aqui gratuitamente