Problema
Uma elevada qualidade dos componentes era importante para os projetistas. Gerd Brücker, engenheiro de projeto da by.schulz: "O tubo de alumínio é fabricado em 3D com diferentes espessuras de parede - isto permite reduzir o peso. A mola plana está localizada diretamente na direção da força é 50 por cento compressível. Suporta bem a carga e responde mais rapidamente do que as molas redondas". Os elementos elastómeros servem de batente final. A seleção do material, para os quatro pontos de apoio oscilantes do suporte, cuja mola está praticamente presa num paralelogramo, foi também uma questão de encontrar a melhor solução em termos de qualidade. O desafio: "O eixo faz movimentos oscilantes quando tem pré-carga. No processo, os casquilhos estão sujeitos a elevadas tensões numa pequena secção," diz Brücker. Na primeira série foram utilizados casquilhos de bronze e eixos de aço inoxidável. Isto significava que os casquilhos tinham de ser lubrificados regularmente, e os fabricantes queriam evitar isto no desenvolvimento posterior. Foi quando os casquilhos em polímero de elevada performance auto-lubrificados da igus apareceram - e inicialmente enfrentaram hesitações. "No início, não acreditávamos que cumprissem os nossos elevados requisitos", diz o fundador Markus Schulz. Mas os projetistas estão sempre abertos a novas ideias e estavam dispostos a tentar. Isto incluiu, tanto os testes de campo da.schulz com espigões de selim alterados como testes especiais no laboratório da igus.
Solução
Os casquilhos com flange iglidur W360 alcançaram a maior duração vida calculada e também oferecem vantagens adicionais. Gerd Brücker: "O valor do atrito é baixo e o binário de rutura também. Isso significa que a suspensão é mais sensível, não há solavancos." Devido à precisão dimensional excelente e reprodutível dos casquilhos injetados, a maquinação CNC dos componentes metálicos adjacentes também pode ser realizada com muita precisão: Uma vez que não há folga lateral, são possíveis tolerâncias mais rigorosas durante a maquinação. Outra vantagem: os casquilhos deslizantes em plástico são mais resistentes à pressão nas extremidades do que os casquilhos em bronze: uma vez que a folga só ocorre quando são pressionados, adaptam-se melhor ao alojamento. Isto também ajuda a garantir que a suspensão responda sempre da melhor forma possível. Por último, os casquilhos são leves e não requerem lubrificação adicional.
Markus Schulz salienta que a questão do " bronze ou plástico?" não era principalmente uma questão de custos: "Para nós, trata-se sempre de otimizar uma função". No entanto, a aparência também desempenha um papel importante, e é por isso que a igus fabrica casquilhos especiais numa cor preta para by.schulz.
Mais informações sobre os casquilhos de flange iglidur W360