Solução
As calhas articuladas da igus estão agora a ser utilizadas para os cabos das mesas oscilantes - por exemplo, nos eixos de grandes pórticos para aplicações na indústria aeroespacial. Hoje em dia, uma entrega da igus contém normalmente os sistemas móveis completos de cabos, designados com o nome de
readychain. Foi também o caso do fabricante de spindles FRANZ KESSLER.
As calhas articuladas da igus têm-se mostrado bem sucedidas nas aplicações mesmo em circunstâncias difíceis - por exemplo, em combinação com limalhas ou quando as máquinas processam materiais compostos em vez de metais, o que ocorre cada vez com mais frequência. Nestes casos, as fibras têm um efeito desgastante, que não afeta a duração de vida das calhas e cabos igus. Basicamente, os cabos da igus da
gama de produtos chainflex são também instalados em áreas que não estão visíveis, nos alojamentos dos fusos oscilantes e nas mesas oscilantes. Aqui, são utilizados diferentes tipos. No dispositivo de ligação acima da cabeça, que roda ±360°, são utilizados cabos de torção CFROBOT4. Eles transmitem os sinais para os encoders incrementais e absolutos no spindle. Os cabos de potência são da gama de produtos CF310, e os condutores de terra são cabos CFPE. Aqui, os cabos têm frequentemente um raio de curvatura inferior ao indicado. Nestes casos, a igus testou as condições de aplicação e concedeu uma aprovação especial.