Cabos flexíveis para acionamentos com o comprimento necessário e garantia até quatro anos
Fiabilidade para acionamentos
O Laboratório de testes chainflex® é o maior laboratório de testes para cabos com movimento no mundo. Com 3800m² de área de teste e mais de 800 testes em execução simultânea em 64 sistemas, atingimos mais de dois mil milhões de ciclos por ano para lhe proporcionar a mais elevada qualidade.
As unidades de negócio chainflex e readycable da igus desenvolvem e produzem cabos que são vendidos ao metro com conectores para ligação direta aos acionamentos elétricos. Os acionamentos elétricos criam movimento através da conversão de energia elétrica da rede ou a partir de baterias, em energia mecânica. Os cabos chainflex são assim o meio de transporte da energia elétrica e alimentam as máquinas, como máquinas-ferramentas, robôs ou máquinas de manipulação de materiais.
Cabos vendidos ao metro
Mais de 1350 cabos elétricos a partir do stock, enviados a partir de 24 horas
Na área dos sistemas para acionamentos, temos disponível uma grande variedade de cabos topo de gama. Os raios de curvatura muito pequenos em calhas articuladas em conjunto com cursos longos ou temperaturas extremas colocam frequentemente grandes desafios aos cabos. Os inúmeros testes realizados no nosso laboratório de testes permitem-nos fornecer cabos para as aplicações mais exigentes e condições extremas, da mais elevada qualidade e com uma longa duração de vida.
A tecnologia híbrida tem sido um tema de destaque há vários anos. Os projetistas de máquinas obviamente gostariam de ter apenas um cabo do motor, para a potência e para os dados do movimento, como o sentido de rotação, velocidade e aceleração até ao inversor de frequência. Além de poupar espaço no instalação dos cabos e conectores, o cliente também elimina o custo do fabrico de um segundo cabo e do material adicional. Temos todas estas vantagens em consideração na série de cabos CF220.UL.H (revestimento em PVC) e CF280.UL.H (revestimento em PUR). Aqui, a combinação entre condutores e secções está constantemente a ser expandida para ser totalmente compatível com as drives de vários fabricantes, como a Beckhoff, a SEW e a Siemens. Usamos um dígito após a letra "H" na referência para associar aos requisitos do fabricante. A vantagem para os nossos clientes é que, se a referência for idêntica a partir do "H", é possível escolher sem problemas elétricos, entre revestimentos em PVC ou PUR. Isso pode resultar em numa elevada redução de custos.
O tema dos cabos de acionamento está atualmente a ser detalhadamente abordado no nosso blog sobre o fornecimento de energia. Há muitos artigos sobre cabos híbridos - descubra os últimos desenvolvimentos técnicos, diretamente a partir do fabricante!
"Precisamos de conhecer a duração de vida esperada do cabo chainflex para podermos planear de forma fiável os ciclos para substituição. As paragens não planeadas de um sistema não devem ocorrer em circunstância alguma. Gostaríamos de poder certificar os nossos clientes sobre a durabilidade de todos os componentes instalados nas nossas SRUs. "
Friedbert Dannenhauer, Diretor Adjunto de projeto, falou sobre a relevância do cálculo online da duração de vida da igus
"o chainflex... tem a sua casa no mundo" - Isto aplica-se aos cabos para acionamentos, claro, Todos os nossos cabos têm várias aprovações que permitem uma utilização a nível mundial. Compilámos uma vasta quantidade de informações sobre o mundo das normas num folheto, que temos todo o gosto em lhe enviar.
Cabos para sistemas de medição em centros de maquinação de grandes dimensões
Boa experiência com cabos para sistemas de acionamento
Os cabos para sistemas de medição CF113.D com revestimento em PUR e conectores são utilizados nos centros de maquinação da empresa WALDRICH COBURG GmbH. Têm uma melhor estrutura dos condutores e da malha, para uma duração de vida mais longa nas calhas articuladas. Os cabos CF113.D são isentos de halogéneos e retardantes de chama e possuem certificação UL e NFPA79.2012. WALDRICH COBURG GmbH
Os cabos híbridos da gama chainflex® estão a ser utilizados nos novos sistemas flexíveis de perfuração IMAGIC flex. Os cabos híbridos chainflex® da igus® garantem uma longa duração de vida e fiabilidade em aplicações altamente dinâmicas. IMA Klessmann GmbH
O fabricante de máquinas-ferramentas Hartford, de Taiwan, equipou os seus centros de maquinação robóticos da série AERO com sistemas de calhas articuladas confecionados da igus®, que incluem cabos elétricos chainflex® resistentes ao óleo. Hartford