Covid-19: medidas preventivas na sede em Colónia

Com algumas exceções, os motion plastics da igus são todos produzidos na sede em Colónia. Aqui, a produção está atualmente a decorrer em plena capacidade e, até agora, praticamente não houve qualquer falha na​cadeia de fornecimento, uma vez que temos implementado a estratégia de dois fornecedores há vários anos, sem exceção.
Implementamos mais de 250 medidas preventivas na fábrica em Colónia desde fevereiro de 2020, tanto as especificadas pelas autoridades, como outras adicionais. Oferecemos, por exemplo, testes rápidos aos nossos visitantes , e instalámos um posto drive-in para recolhas nas nossas instalações, e um centro de vacinação para os nossos trabalhadores.

Os colaboradores da igus e os visitantes utilizaram máscaras na feira Motek em 2021

Medidas de higiene mais rigorosas nas feiras presenciais


Devido ao aumento de casos de COVID em Novembro de 2021, reforçámos as nossas medidas de higiene nas feiras presenciais:

  • Para todos os colaboradores nos nossos stands (no stand da igus e prestadores de serviços externos), aplica-se o regulamento 3G Plus.
  • Todos os colaboradores do nosso stand na feira, utilizam máscaras. Recomendamos também a utilização da máscara a todos os nossos visitantes.
  • Além disso, só estarão presentes no stand colaboradores essenciais para o bom funcionamento da feira.
  • As amostras e os artigos frequentemente utilizados são desinfetados frequentemente.
  • As bebidas só serão servidas em garrafas, e não haverá comida disponível por self-service.

Todos os interessados que não possam participar numa feira presencial têm a oportunidade de ter os especialistas da igus a apresentar todas as novidades no nosso stand da feira virtual.

Marque já uma visita

Teste rápido ao coronavírus

Regulamento 3G para todos os novos visitantes


Quer sejam clientes, candidatos a emprego, fornecedores ou técnicos que venham realizar trabalhos necessários ou instalar novos equipamentos, todos os novos visitantes que entram nas nossas instalações devem cumprir o regulamento 3G, ou seja, devem ser vacinados, recuperados ou capazes de apresentar um resultado negativo no teste ao coronavírus. Qualquer pessoa que precise de ser testada pode fazê-lo gratuitamente no nosso próprio centro de testes rápidos nas instalações da igus. O resultado fica disponível em apenas dez minutos. 

Centro de vacinação da igus em Colónia

Vacinas para os trabalhadores da igus


A 11 de Junho de 2021, o centro de vacinação começou a trabalhar após semanas de preparação intensiva. Sob a gestão total dos RH, muitos voluntários da manutenção, gestão das instalações, TI, construção de feiras e comunicação, criaram um centro de vacinação. Utilizaram um edifício que foi comprado no ano passado e que não tinha sido utilizado durante muito tempo, com um resultado impressionante. Foram especialmente contratados uma médica e um médico. Conseguiram iniciar com os primeiros trabalhadores da produção da igus, pois estes só podem trabalhar no local, sem qualquer possibilidade de teletrabalho. Basicamente, todos os trabalhadores da igus podem registar-se para a vacinação. As marcações são feitas, dependendo da disponibilidade de vacinas.

Controlo automático de temperatura e máscaras

Controlo automático de temperatura e máscaras


Instalámos um sistema, em ambas as entradas principais, que mede automaticamente, a todas as pessoas que entram na igus, a temperatura corporal e que verifica se a máscara está corretamente colocada. Uma luz mostra imediatamente o resultado em verde ou vermelho. Além disso, os funcionários podem obter mais instruções, caso se acenda a luz vermelha devido ao aumento da temperatura, máscara em falta ou mal colocada.
 

É assim que funciona o dispensador automático de máscaras

Distribuidor automático que distribui máscaras sem contacto


Em Fevereiro de 2021, o primeiro dispensador automático de máscaras para empregados e clientes foi colocado na entrada principal da sede da empresa em Colónia. A equipa de Automação Low-cost e das máquinas para a feira juntaram forças e construíram um dispensador que distribui as máscaras sem contacto (basta passar o chip de funcionário). É claro que é constituída inteiramente por componentes robóticos da igus: um robô drylin delta, um controlador de robôs da igus, um sistema de controlo de motores drylin E D1, módulos lineares drylin e cabos elétricos chainflex. Um bom exemplo de uma possível aplicação no campo da automação e do espírito inovador e prático dos nossos colegas.

Filtro de ar da sala UV na cantina e no centro de testes rápidos

Adicionalmente protegido com filtros de ar UVC


Instalámos  filtros de ar interiores na nossa cantina principal, no centro de testes rápidos e em partes da fábrica. Os tubos, que foram fixados à altura do tecto, absorvem o ar e libertam-no de possíveis vírus (corona) e bactérias através da radiação UVC.

Recolha sem contacto em Colónia

Drive-in para recolha sem contacto

Novo serviço "motion plastics to go" 
 
Encomende produtos e recolha-os imediatamente na igus: os nossos clientes podem recorrer a esta nova opção de entrega, a partir de agora, para obter componentes de plástico necessários ainda mais rapidamente.
 
Nas instalações da igus em Porz-Lind, Colónia, para recolher a sua encomenda, os clientes podem parar num ponto especificado em frente ao edifício principal, após receberem uma confirmação de recolha por email. Aí, fazem o check-in através de um intercomunicador e um funcionário da igus carrega os motion plastics encomendados diretamente na mala do carro. O serviço é totalmente isento de contacto e cumpre as regras de distanciamento e higiene.  

Medidas de novembro de 2020

Medidas adicionais a partir de novembro de 2020

Devido ao rápido crescimento do número de infeções, estamos a intensificar novamente as nossas medidas já abrangentes:
  • Reabertura de cantinas adicionais nas instalações da empresa para reduzir a densidade de pessoas durante as refeições.  
  • Divisão adicional de assentos com folhas acrílicas.
  • A secção de receção de mercadoria está a ser deslocada para o exterior, para que os fornecedores já não tenham de entrar no edifício.
  • As entrevistas a candidatos a emprego e os dias de casa aberta decorrem agora apenas virtualmente. Somente são possíveis pessoalmente se for apresentada uma prova de um resultado negativo de um teste ao coronavírus.

Testes ao Covid-19 para quem regressa de férias

Testes gratuitos ao Covid-19 para todos os que regressam de férias na igus

Desde 13 de julho, oferecemos a todos os colaboradores que regressam de férias e retomam fisicamente o trabalho no local a oportunidade de serem testados gratuitamente ao coronavírus.O teste é realizado em cooperação com o laboratório Quade, de renome em Colónia. Os testes são disponibilizados uma vez por semana nas instalações da igus e durante toda a semana no laboratório no centro de Colónia.

Serviço no terreno com regras de higiene rigorosas

Requisitos de higiene para o nosso serviço no terreno


Desde 11/05/2020, que retomamos as visitas presenciais aos nossos clientes sob condições de higiene rigorosas.
 
Apenas se realizam visitas a clientes se for realizado um convite por escrito.
 
Durante a visita, os técnicos comerciais mantêm sempre a distância mínima exigida, lavam e desinfetam as mãos minuciosamente e utilizam máscara.
 
Todos os representantes comerciais receberam desinfetante e máscaras.

Viseiras de Colónia

Doação: 100.000 suportes para viseiras

Graças à moldagem por injeção, grandes quantidades podem ser produzidas rapidamente, acelerando a ajuda a médicos e enfermeiros

Fabricamos componentes para viseiras através de moldagem por injeção a partir de material iglidur A200 reciclado.
 
O Dr. Thilo Schultes, que dirige a nossa loja de ferramentas afirma: "Com uma ferramenta adequada, por semana, é possível produzir e enviar mais de 10.000 viseiras na fábrica de Colónia. Isto permite-nos produzir suportes para viseiras em massa, rapidamente e com custos significativamente reduzidos."
 
Produzimos a ferramenta adequada às nossas próprias custas. Os primeiros 100.000 suportes para viseiras estão disponíveis gratuitamente, os seguintes estão disponíveis a custo de produção. Se obtivermos receitas líquidas, estas serão doadas.
 

 

Desinfeção das mãos

Desinfeção das mãos


Dispensadores de desinfetante de mãos estão instalados em todas as entradas, instalações sanitárias, nas áreas de cantina e noutros locais da empresa.
 
Além disso, os intervalos de limpeza de todas as superfícies com maior densidade de pessoal, como puxadores de portas e janelas, corrimões, superfícies de mesas, instalações sanitárias, etc., foram consideravelmente intensificados.
 
Na entrada principal, estão disponíveis pequenos frascos de desinfetante de mãos para serem "levados no bolso".
 

Medição da temperatura e máscaras na entrada

Medição da temperatura e máscaras


Desde março de 2020, que à entrada, a temperatura de cada funcionário é medida diariamente. Além disso, são fornecidas gratuitamente máscaras a todos os colaboradores. Aconselhamos fortemente toda a gente a utilizá-las para melhor prevenir a propagação do vírus.

Sempre que possível, as portas do edifício são todas abertas para evitar o contacto com os puxadores.

Os relógios de ponto eletrónicos foram também convertidos para uma utilização sem contacto.

Para limitar a quantidade de pessoas que entram no edifício da empresa, não recebemos quaisquer clientes, candidatos ou outras pessoas externas até nova ordem.

Informações para funcionários

Informações para funcionários


Existem cartazes com regras de higiene por toda a empresa. Estas incluem a lavagem e desinfeção regulares das mãos, etiqueta respiratória, iniciativa "sem contacto", mas também aspetos como uma alimentação saudável, muito exercício ao ar livre, roupas quentes, etc.
 
Existe ainda informação sobre como reconhecer os sintomas da Covid-19 e agir devidamente.
Esta informação também foi enviada por email e existe um blog específico no portal dos funcionários.
 
Além disso, todas as portas que não podem ficar abertas estão marcadas com um sinal que indica como podem ser facilmente abertas com o cotovelo.
 

Regras de distanciamento

Regras de distanciamento


Para relembrar visualmente as pessoas da regra de distanciamento aplicável de 2 metros, existem marcações correspondentes no chão em todas as áreas onde é possível um maior tráfego de pessoas.
 
Estas áreas incluem, por exemplo, as cantinas, os percursos para os vestiários, a receção ou as áreas em frente aos relógios de ponto.

Vista da fábrica

Densidade de pessoal na produção


 
Para evitar ao máximo a transmissão de vírus, a densidade de pessoal foi reduzida drasticamente. Na produção foi ativado um sistema de 3 turnos para equilibrar a densidade de pessoal.
 
Além disso, temos o cuidado de assegurar que o trabalho é realizado com a maior distância possível, mas, pelo menos, de 2 metros.
  
As reuniões absolutamente necessárias, são realizadas com um número mínimo de pessoas e cumprindo as distâncias exigidas ou, se possível, digitalmente.

Funcionários da igus a trabalhar a partir de casa

Densidade de pessoal na área comercial e na administração


Todos os funcionários que não têm necessariamente de estar no escritório estão a trabalhar a partir de casa desde 13/03/2020. Desta forma, os poucos funcionários que têm de trabalhar no escritório têm bastante distância entre si.
 
Todos os funcionários a trabalhar a partir de casa têm total acesso remoto e telefones redirecionados para garantir uma acessibilidade total.
 
Com ferramentas como o Microsoft Teams, os clientes podem continuar a obter aconselhamento completo através de visitas virtuais. ​
 
As reuniões internas também decorrem de forma exclusivamente digital.

Cantinas

Cantinas


Até mesmo na situação atual, queremos fornecer aos nossos funcionários o melhor serviço de restauração possível. Para proporcionar a máxima segurança, foram construídas 5 novas cantinas adicionais numa semana.
 
Já não existem estações de bebidas e balcões de self-service. Os turnos sobrepostos do pessoal das cantinas foram suspensos.
 
Além disso, suprimimos totalmente a utilização de dinheiro e oferecemos agora todas as refeições gratuitamente, para além do pequeno-almoço e almoço, que já eram gratuitos anteriormente.

Fábrica da igus

O que mais fazemos pelo pessoal da igus?


Os funcionários que, devido à situação atual, tiveram de cancelar férias já marcadas podem transitar as suas férias para o ano seguinte 2021.
 
Os horários de trabalho foram ajustados para serem mais flexíveis para permitir a assistência aos filhos.

Qual é a situação na igus?​


O CEO Frank Blase descreveu a situação a 31/03/2020 neste vídeo.