Os casquilhos deslizantes são utilizados para minimizar o contacto direto, por exemplo, entre o veio e o suporte, para evitar o desgaste. A maioria dos casquilhos deve ser lubrificada regularmente para garantir um funcionamento sem falhas. Os casquilhos deslizantes iglidur não requerem lubrificantes adicionais. Por conseguinte, não necessitam de manutenção e representam uma alternativa económica aos casquilhos metálicos. Estão disponíveis em vários modelos e em mais de 10.000 tamanhos, aqui . Os materiais iglidur especialmente desenvolvidos pela igus permitem uma vasta gama de aplicação para os casquilhos deslizantes numa grande variedade de indústrias. Por exemplo, para utilização com altas temperaturas, contacto com alimentos ou produtos químicos e sob carga elevada.
Devido ao efeito auto-lubrificante, os casquilhos de plástico iglidur não necessitam de lubrificantes adicionais.Como é que funciona?Os materiais iglidur contêm lubrificantes sólidos, milhões dos quais estão contidos no material.Estes lubrificantes são libertados em pequenas quantidades, lubrificando assim o ponto de apoio.Por conseguinte, não existem problemas com lubrificação insuficiente e apenas são necessários requisitos mínimos de manutenção.
Económicos
Os nossos casquilhos autolubrificados reduzem os seus custos de manutenção e evitam completamente despesas adicionais com lubrificantes - sem quantidade mínima de encomenda até grandes volumes. Os nossos casquilhos de plástico são até 89% mais económicos do que os casquilhos de aço ou bronze. Exemplo: 2,37 euros/unidade versus 0,25 euros/unidade Casquilho composto aço/PTFE, tamanho 2020 versus iglidur MSM-2023-20 (Preço para uma quantidade de 100 unidades)
Calcular a duração de vida
Com a ajuda das nossas ferramentas online gratuitas, pode calcular a duração de vida dos nossos casquilhos deslizantes em plástico para a sua aplicação. Como é que funciona? Os produtos são testados exaustivamente no laboratório de testes e os resultados de desgaste são documentados na nossa base de dados.Estes dados são depois integrados na nossa ferramenta de cálculo da duração de vida.
Disponíveis em 24 horas
Enviamos para todo o mundo, para mais de 73 países, mantendo os prazos de entrega o mais curtos possíveis.
Uma enorme gama de produtos para si:
10000 tamanhos disponíveis a partir de stock
Componentes especiais de acordo com os seus requisitos
Envios a partir de 24h
Sem quantidade mínima de encomenda
Sem quantidade mínima
Resistentes a produtos químicos e ambientes agressivos
A nossa gama inclui uma variedade de diferentes casquilhos em plástico, que são, por exemplo,caracterizados por uma elevada resistência química ou à temperatura.A limpeza diária com agentes de limpezaagressivos e a alta pressão não é, portanto, um problema, uma vez que os casquilhos da igus não requerem quaisquer lubrificantes adicionais que, de outra forma, seriam lavados durante a limpeza.
Adequadas para cargas elevadas
Os nossos casquilhos deslizantes em plástico são utilizados, por exemplo, em máquinas de construção e agrícolas. Em ambos os casos, são necessários materiais muito robustos para suportar não só a sujidade mas também cargas elevadas. Para este efeito, oferecemos, por um lado, casquilhos autolubrificados feitos a partir dos nossos materiais iglidur e, para casos excecionalmente exigentes, casquilhos igutex, reforçados com tecidos de fibra de vidro de elevada resistência.
A nova loja de casquilhos iglidur inclui a nossa gama completa standard. A nova loja online também calcula os preços e os prazos de entrega dos casquilhos personalizados em segundos.
É aqui que são utilizados os nossos casquilhos deslizantes
Os nossos casquilhos de plástico isentos de manutenção e económicos resolvem problemas em diversas indústrias.Isto inclui as indústrias automóvel e alimentar, bem como a médica.O nosso objetivo mais importante é sempre colocar as suas aplicações de movimento com os nossos casquilhos deslizantes.Sem qualquer manutenção ou lubrificação adicional dos pontos de apoio.Também encontraremos os casquilhos de plástico certos para a sua aplicação.
Pode encontrar uma visão geral das informações técnicas e fichas de dados sobre os nossos materiais iglidur aqui e descarregar os detalhes. Saiba mais sobre os materiais iglidur
Casquilhos deslizantes sem PFAS e PTFE
Devido à atual discussão sobre a proibição dos PTFE, reunimos todas as informações importantes relativamente aos nossos casquilhos. Aqui também encontrará uma lista de todos os materiais iglidur que não contêm PTFE.
A caixa de amostras contém: ✅ 38 casquilhos deslizantes em plástico feitos a partir dos materiais iglidur mais importantes ✅ Modelos para encontrar o material perfeito para a sua aplicação ✅Catálogo sobre os casquilhos deslizantes iglidur
Nos nossos manuais técnicos gratuitos, os especialistas em casquilhos deslizantes partilham os seus conhecimentos a partir da experiência prática, bem como da investigação e desenvolvimento a longo prazo. Para lhe dar uma vantagem em termos de conhecimento, preparámos vários tópicos sobre os casquilhos deslizantes.
Para além da nossa vasta gama standard, também temos produtos personalizados de acordo com as suas especificações .Existem vários processos de fabrico à escolha, pelo que podemos sempre selecionar a melhor oferta para si.
Descubra os nossos novos casquilhos deslizantes.Os pedidos dos clientes colocam-nos constantemente perante desafios que conduzem frequentemente ao desenvolvimento de novos produtos.O nosso objetivo é oferecer sempre aos nossos clientes a solução mais económica e permitir o progresso técnico.
Realizamos testes para que não tenha dúvidas, nem necessite de testar. Descubra como os casquilhos deslizante em polímeros iglidur são testados no maior laboratório de testes da indústria. Também realizamos testes personalizados para clientes.
Ferramentas online gratuitas para casquilhos deslizantes
Projete casquilhos deslizantes iglidur de acordo com as suas necessidades. Escolha o material e a forma desejada. Com a nossa ferramenta, o configurador de casquilhos iglidur, também pode comparar os materiais iglidur entre si e calcular a sua vida útil. Saiba mais sobre o o configurador de casquilhos iglidur
Perguntas frequentes sobre os casquilhos deslizantes em plástico da igus
Como é que se determina a folga dos casquilhos em plástico?
Os casquilhos deslizantes feitos em plásticos requerem uma certa folga para compensar vários fatores.Alguns plásticos absorvem uma quantidade relativamente grande de água ou expandem-se com o aumento da temperatura.Quando isto acontece, a folga diminui. Se a folga for dimensionada demasiadamente pequena no início, o casquilho pode bloquear.O veio funciona de forma deficiente, o que pode levar a uma alteração do desempenho ao nível do movimento e da máquina.O casquilho desgasta-se mais rapidamente.No pior dos casos, a ponta do casquilho pode mesmo partir-se em partes individuais.Por isso, é necessário encontrar um meio-termo. A maior folga necessária, a mínima possível.Quanto mais baixa for a folga do casquilho, maior precisão deve ser dada aos parâmetros do meio ambiente e maior rigor e exatidão nas especificações de qualidade.
Como são feitos os nossos casquilhos autolubrificados?
Os casquilhos deslizantes iglidur são constituídos por três componentes principais: 1. Polímeros base, 2. Fibras e enchimentos e 3. Lubrificantes sólidos. Os polímeros base são decisivos para a resistência ao desgaste dos materiais iglidur.Asseguram que oslubrificantesnão ficam sujeitos a uma pressão superficial excessiva. As fibras e os enchimentosreforçam os materiais para que possam suportar forças elevadas ou cargas nas extremidades e possam serutilizados sob tensão contínua.Os lubrificantes sólidos lubrificam os casquilhos em plástico iglidur de forma independente e reduzem assim o atrito.Eles estão distribuídos por todo o material sob a forma de partículas microscópicas.