Resistência ao desgaste
Devido ao facto do desgaste das partes da máquina ser uma função
de muitas influências diferentes, é difícil fazer afirmações gerais sobre
o desgaste. Portanto, em numerosos testes, o desgaste é de importância
fundamental como um parâmetro de medição. Na realização
de testes, ficou claro que são possíveis variações entre combinações
de materiais. Para dadas cargas e velocidades superficiais, a resistência
ao desgaste pode variar facilmente num factor 10 entre combinações
de materiais que funcionam muito bem juntos.
Desgaste e Carga
Cargas diferentes têm uma grande influência no desgaste do casquilho.
Dentro da gama de materiais iglidur®, alguns são mais adequados
para cargas reduzidas enquanto outros são mais eficazes com
cargas elevadas. Com um veio endurecido, o iglidur® J é caracterizado
como o material que tem melhor resistência ao desgaste com cargas
reduzidas. Por outro lado, o iglidur® Q é optimizado para cargas
muito elevadas.
Desgaste e temperatura
Mesmo noutras gamas de temperaturas, a resistência ao desgaste dos casquilhos iglidur® varia muito pouco. A influência da temperatura aumenta com o aumento da gama de temperaturas e o desgaste do casquilho aumenta de um modo desproporcional.
A Tabela 06 compara os limites de desgaste.
Aqui o iglidur® X representa uma rara excepção. A resistência ao desgaste dos mancais feitos de iglidur® X aumenta primeiramente de maneira muito forte e alcança o ideal à temperatura de +160°C. Depois disto decresce novamente ao ínicio.
Desgaste durante acumulação de sujidade
Problemas especiais de desgaste frequentes caso partículas de detritos abrasivas chegarem aos casquilhos. Os casquilhos iglidur® podem em determinados casos aumentar a vida útil das máquinas. Esta elevada resistência ao desgaste dos materiais e a possibilidade de trabalhar a seco, dão-lhes elevados períodos de vida útil. Como não há óleo ou gordura no local, as partículas de sujeira não conseguem grudar no mancal com facilidade. A partícula maior não gruda mas simplesmente cai e não causa mais danos. Caso uma partícula dura consiga entrar no local do mancal, um mancal iglidur® pode tolerar esta partícula. Um corpo estranho pode ser embebdido nas paredes do casquilho. Mesmo debaixo de condições extremas de acumulação de lixos ele poderá funcionar até um determinado ponto. Mas não são só estas partículas que podem danificar casquilhos e veios. Observa-se que pequenas partículas macias, por exemplo têxteis ou fibras de papel, podem também causar desgaste. Aqui torna-se ainda mais evidente as características dos casquilhos iglidur®, como a possibilidade de trabalhar a seco e a resistência à abrasão que dão inúmeros benfícios e podem reduzir custos em inúmeras aplicações.
Desgaste e Superfícies
A superfície do veio é importante para a determinação do desgaste do casquilho. Como nas considerações sobre o coeficiente de atrito, um eixo, em termos de desgaste do mancal pode ser muito liso ou muito áspero. Um eixo muito áspero atua como uma lima e destaca pequenas partes da superfície do mancal. Veios muito suaves também causam grande desgaste. A adesão ocorre em casos extremos de aumento de atrito. As forças que actuam nas superfícies de deslizamento do elemento deslizante, podem ser enormes e nesse caso levam a estragos no material. O ponto importante aqui é que o desgaste por erosão não é linear, mas sim imprevisível e sujeito ao acaso.