Automação low-cost:

Melhorar a tecnologia & Reduzir os custos



Determine o seu potencial de poupança AGORA*
 

 
*Quer a nível de poupança de tempo ou de custos na instalação, seleção, projeto, etc., ou em melhorias técnicas, através da facilidade de instalação, duração de vida, etc., se não formos capazes de lhe garantir uma economia ou melhoria técnica, recomendaremos uma solução alternativa.
Melhore a tecnologia e reduza os custos com automação low-cost

Melhoria técnica

melhorar a tecnologia
  • Diversas cinemáticas de robô para qualquer área de aplicação
  • Isenção de manutenção ou lubrificação
  • Ajuda na seleção extensa para implementação em aplicações

Redução no custo

Redução no custo

As grandes empresas não são as únicas afetadas pela automação
 

Aumente a produtividade com componentes de robótica económicos, compactos e com elevada duração de vida

Melhoria de processos com robôs
 
  • Flexibilidade graças a uma produção altamente ligada em rede
  • Menos erros graças à tecnologia de automação
  • Automatize processos que colocam em risco a saúde dos trabalhadores
  • Automatize processos em vez de recorrer ao outsourcing
  • Prazos de entrega rápidos devido à ausência de trabalho de turnos dos trabalhadores
  • Redução das paragens 
  • Alivie a sua equipa e os processos principais de certas funções
  • Mudança de equipamento simples graças à modularidade e compatibilidade dos componentes
 
 
 

Tudo a partir de uma só fonte, desde a sua ideia à solução de automação

Realizamos a implementação da sua solução de automação com os seus componentes low-cost selecionados, com o mínimo de esforço.
Encontrará tudo aquilo de que precisa para a sua solução de automação na nossa loja online. robôs de braço inteiro articulado, caixas redutorassistemas de controlo e motores elétricos – os nossos especialistas ajudam-no na seleção de produtos, personalizados de acordo com a sua aplicação. Contacte-nos!
   
Agende um aconselhamento personalizado agora
Loja de automação low-cost

▲ Melhoria técnica

Componentes de robótica fabricados em plástico tribologicamente otimizado


Décadas de experiência em plásticos tribologicamente otimizados estão na base das nossas soluções de automação low-cost: 
  • Isenção de manutenção ou lubrificação graças aos componentes em plástico autolubrificados
  • Reduza os custos com robótica de baixo peso
  • Sistemas de automação para vários requisitos, como temperaturas elevadas, sujidade e cargas pesadas
Ir para a loja online
Componentes para robôs
Configurador

Maior flexibilidade com cinemática diversificada de robô de configuração fácil

Temos a solução de automação certa para qualquer aplicação,
desde aplicações de recolha e colocação rápida, tarefas de ordenação até aplicações de manuseamento. No nosso kit de robótica modular, encontrará toda a cinemática e os componentes adequados.
Deseja simular primeiro a sua aplicação online? Experimente o nosso configurador de robolink.  
Configure agora gratuitamente

Assistência dos nossos especialistas online e no local

Tornamos a sua entrada no mundo da automação o mais fácil possível:
  • Assistência gratuita dos nossos especialistas
  • Já está na fase de planeamento da aplicação e gostaria de testar o seu sistema geral selecionado antecipadamente? Os testes de cliente e de duração de vida são realizados regularmente nos nossos laboratórios de testes
  • Novidade: Teste gratuitamente o nosso software de controlo de robô iguse conheça os sistemas de controlo e programação de fácil utilização de robôs com cinemática diversificada
Agende um aconselhamento personalizado agora
Teste o iRC

▼ Reduzir custos

Rolamentos de esferas em plástico xiros® resistentes à corrosão

Software e sistema de controlo modular para robôs de coordenadas cartesianas, de braços articulados e delta


Permitimos que se familiarize com o sistema de programação de robô e que simule a aplicação de robô, tudo gratuitamente, antes de adquirir o seu sistema de robô. Isto proporciona-lhe uma fiabilidade ideal de planeamento para a sua ideia de automação. Teste as vantagens do nosso software de controlo de robô igus gratuitamente.   Adequado para cinemática diversificada.
Experimente já o software gratuito

Teste antes de investir


Na nossa área de testes para clientes, testamos as aplicações a pedido e prevemos a duração de vida dos componentes utilizados. Como tal, pode ter a certeza de que a sua aplicação está pronta a ser utilizada e funcionará sempre de forma fiável após a compra. Envie-nos um conceito ou vídeo da sua aplicação - vamos testá-la por si e enviamos-lhe posteriormente uma proposta.
Solicite o teste da aplicação pretendida
Testes para aplicações isentas de corrosão

∎ Rápido retorno do investimento

Um exemplo da indústria de plástico:
 
O investimento geral de apenas 4.000 Euros por máquina de injeção para um sistema de remoção dos sistemas de gitagem pagou-se a si próprio passado poucos meses.  
A remoção de excessos no processo de moldagem por injeção oferece uma grande vantagem e uma produção mais económica. Também é eliminada a separação subsequente e outras tarefas de manuseamento manual.  

ROI_sprue_picker

Sustentabilidade

Sem necessidade de lubrificação

 
Os nossos componentes de robô não precisam de uma única gota de óleo lubrificante. Além dos nossos utilizadores, também o ambiente sai a ganhar. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados produzem menos desgaste, reduzindo o consumo de energia.
Plásticos tribologicamente otimizados na igus®

Melhorar a tecnologia. Reduzir custos. Mude agora!

Automação low-cost agora