Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000

Buscar exemplos de aplicação

Aumentar a tecnologia e reduzir custos

Por anos, o lema da igus® tem sido "plastics for longer life®". Com isso, queremos dizer que a produção de produtos plásticos inovadores, que reduz os trabalhos de manutenção, alcança melhorias técnicas ao mesmo tempo que reduz os custos e aumenta a vida útil , tudo entregue imediatamente direto do estoque.

Nossos clientes foram capazes de melhorar a tecnologia e reduzir os custos em mais de 590 aplicações.
Alguns exemplos:

Viagem mais longa do mundo - sem mais interrupções de produção

The longest travel with plastic energy chain  

Atualmente, os Sistemas de esteiras porta cabos contribuem claramente para a confiabilidade, como as interrupções do sistema, por exemplo, através das quebras de cabos, são reduzidas a zero.

Cabos resistentes ao calor, ao sol, à chuva e à neve

LED screen  

Os cabos anteriormente usados de um concorrente falharam; e desde então os cabos chainflex® resistentes à temperatura são usados; a tela LED enorme nas funções Dallas em qualquer clima.

Ambiente adverso, alta velocidade

Special machine construction  

Mesmo em condições ambientais particularmente agressivas, como nesse centro de usinagem de alta velocidade, os sistemas de fornecimento de energia provam a sua confiabilidade.

Custos reduzidos, aumento da disponibilidade
da máquina

Beverages industry  

Como os mancais lisos iglidur® têm uma vida útil longa, e além disso não precisam ser lubrificados e custam apenas uma fração quando comparados com os mancais convencionais, 90% dos custos podem ser reduzidos.

Mais de 10.000 euros são salvos a cada ano

Fully automatic tire fitting lines  

Os mancais usados anteriormente foram bloqueados e os eixos usados para a ruptura. Os mancais de flange igubal®, que não precisam de lubrificação, usados têm funcionado desde maio de 2007 sem falhas. Isso gera uma economia anual de 2.440 euros em custos com reparos e 8.400 euros em paradas das máquinas.

Operação sem defeitos ao invés de destruição de eixos

Concrete pipe cutter  

Devido à acumulação de sujeira nos mancais de esferas, as esferas foram bloqueadas e os eixos foram destruídos. A máquina de corte de concreto já tem funcionado por três anos totalmente sem problemas, apesar de realizar operações extremamente pesadas.

Pesquisar

Você está buscando exemplos de aplicações testadas na prática em determinadas indústrias?
Aqui você pode navegar por aplicações já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.

Setor industrial:
Caso de aplicação:


Impressora 3D: leve e de baixo ruído

Tecnologia linear drylin® na impressora 3D Cobot. Leve, silenciosa e completamente isenta de lubrificação.

Impressora 3D: leve e de baixo ruído    

3D Printing machine

This idea could significantly reduce the purchasing price of 3D printers for private use.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer works fast, quietly and precisely.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer prints reliably and precisely.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer was constructed with almost no ready-made components.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer can be folded.

3D Printing machine    

3D Printing machine

With this 3D printer, the working area is moved using a lifting mechanism.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer is favourably priced and very easy to install.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer enables the fast creation of polymer prototypes.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer runs quietly and precisely.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This 3D printer is only 10 centimetres high but can print objects with the highest quality.

3D Printing machine    

Individual bearing

This bearing is an absolute one-off, because it has been printed with the aid of a 3D printer.

Individual bearing    

3D printing machine

This year, Bronze goes to a laser-based 3D printing machine that prints metal parts made of titanium, aluminium, steel or even gold.

3D printing machine    

3D Printing machine

This printer prints objects up to one metre of height.

3D Printing machine    

3D Printing machine

This printer is precise and very lightweight.

3D Printing machine    

Impressora 3D: pronta a instalar

O fabricante da impressora 3D utiliza soluções de sistemas prontas a instalar na prototipagem rápida ou na produção em massa - a tecnologia 3D proporciona oportunidades fascinantes.

Impressora 3D: pronta a instalar    

3D print

This 3D printer is primarily intended for educational institutions and impresses with its attractive design.

3D print    

House Construction 2.0: The house from the 3D printer

A house made by a 3D printer? This is no longer a dream. The façade of the Dutch "Europe Building" in the Amsterdam Marine Quarter was partly built in this way.

House Construction 2.0: The house from the 3D printer    

Linear guide
components for 3D printers

fabmaker relies on proven linear guide components for 3D printers.

Linear guide  components for 3D printers    
Visão geral das aplicações

Eu tenho o seguinte projeto - seguinte pergunta - seguinte solicitação

Não foi encontrado nenhum exemplo de aplicação aqui para seu caso especial de aplicação. Você gostaria de ter assistência adicional?
Informe-nos sobre como podemos ajudá-lo!



Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa:*
Nome:*
Apelido:*
Tel.:
Email:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Código postal:*
País:*
Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:
Sr / Srª :
Rua:
Localidade:
Distrito:
Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.
Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.
Enviar