Base de informação sobre os smart plastics


Instruções de montagem

i.Sense EC.W

Instruções de montagem EC.W Instalação otimizada do novo sensor da duração de vida EC.W em apenas alguns passos.

i.Sense EC.P

Instruções de instalação EC.P A instalação corretado sistema de monitorização da força de tração/compressão em alguns passos.

i.Sense EC.B

Instruções de instalação EC.B A instalação correta do sistema de monitorização de rutura de calhas articuladas em alguns passos.

i.Sense CF.P

Instruções de instalação do CF.P A instalação correta do sistema de monitorização com cabo de tensão em alguns passos.

Instruções de funcionamento:

Para além das instruções de instalação, existem também instruções de funcionamento detalhadas para todos os nossos sistemas de smart plastics. Estes guiam-no passo a passo através de todos os aspetos relevantes do funcionamento:
  • Instruções de segurança
  • Montagem
  • Funcionamento inicial
  • Resolução de problemas
manual smart plastics i.Cee

Portal CAD 3D dos smart plastics

Desenhe as calhas articuladas inteligentes no portal CAD 3D

Projete rapidamente sistemas de calhas articuladas inteligentes. Modelos CAD para todos os componentes inteligentes.

Os nossos sistemas de calhas articuladas inteligentes já estão a ser utilizados de forma fiável em centenas de aplicações em todo o mundo - desde máquinas de bebidas, máquinas CNC, a siderurgias. É possível realizar sem problemas grandes comprimentos sem suporte e cursos longos nas mais variadas indústrias. 
Ir para o portal CAD 3D dos componentes inteligentes

EPLAN e smart plastics

Dados CAE: Reduzir o trabalho no projeto em 50% com o EPLAN

Os utilizadores de soluções EPLAN beneficiam de aumentos de eficiência no processo de desenvolvimento de produtos graças a procedimentos standard, processos automatizados e fluxos de trabalho consistentes. 

Onde posso encontrar os dados certos sobre os smart plastics para a minha aplicação elétrica?
EPLAN e smart plastics
EPLAN e smart plastics

FAQ - perguntas frequentes

O que significa "Internet das Coisas/IoT"?
Máquinas em rede que comunicam independentemente umas com as outras, sem a influência dos humanos, são descritas pelo termo "Internet das Coisas".. Um exemplo ilustrativo: Um frigorífico, que, através de sensores, deteta que não há leite ou que foi atingida uma quantidade mínima pré-determinada, e encomenda, no supermercado ao qual está ligado, através de uma rede. Em contraste com a Internet normal, onde um utilizador faz um input no terminal, os sistemas neste caso atuam de forma independente, máquina-a-máquina (M2M).

 
O que significa Indústria 4.0?
A Indústria 4.0 é um projeto do Governo Federal Alemão para a digitalização da produção industrial. A ideia subjacente é que os processos de produção não funcionam simultaneamente como processos individuais, mas sim digitalmente ligados em rede com a moderna tecnologia de comunicação. Todos os componentes tais como as máquinas, os produtos, a logística e, claro, as pessoas comunicam uns com os outros desta forma. O objetivo desta rede digital é uma auto-organização bem integrada e eficiente da produção que utilize os recursos de forma económica. A Indústria 4.0 tornou-se agora um termo familiar para qualquer pessoa envolvida na digitalização do seu negócio, desde o registo de encomendas até à monitorização das máquinas.

O que quer dizer "evitar acidentes"?
Os defeitos nos equipamentos nem sempre podem ser previstos e evitados. Se, por exemplo, uma calha articulada se partir, toda a máquina, e não apenas o sistema de fornecimento de energia em si, pode ser rapidamente danificada e ficar inoperacional durante muito tempo. Em contrapartida, se um sensor de deteção de ruturas EC.B for instalado na calha articulada, deteta, por exemplo, um defeito, tal como uma rutura, na fase inicial e, ou desencadeia um sinal, ou pára de imediato toda a máquina através de um contacto NC. O sensor evita assim danos maiores e paragens da máquina, mais concretamente acidentes. Os nossos sensores de prevenção de falhas protegem a máquina contra defeitos graves, paragens e tempos de paragem, evitando, em última análise, custos não planeados.


O que é a manutenção preditiva?
Manutenção preditiva significa que o momento ideal para manutenção pode ser determinado. Isto é possível quando os sistemas estão equipados com sensores que reportam o desgaste na utilização dos componentes. Idealmente, uma ligação online IoT compara os dados da duração prevista com os dados de utilização real para determinar o tempo ideal para a manutenção de forma a obter um funcionamento eficiente em termos de custo e recursos.


Mais informações:

Saiba como pode melhorar o fornecimento de energia e reduzir os custos da sua aplicação. As dicas práticas, os 50 anos de experiência em calhas articuladas e os milhares de resultados de testes, podem ajudá-lo a escolher o sistema de fornecimento de energia adequado.
 

Porquê motions plastics inteligentes da igus?


Porquê smart plastics da igus? Qualidade: inspecionada, testada e digital
Graças à realização de investigação e testes intensivos sob condições reais no maior laboratório de testes desta indústria,a igus garante uma longa duração de vida. O nosso conhecimento em constante crescimento e a correspondente base de dados fluem para um maior desenvolvimento dos nossos produtos inteligentes em colaboração com os nossos clientes.
Exemplos dos smart plastics Mais de 400000 clientes em todo o mundo dependem das calhas articuladas da igus
As calhas inteligentes da igus já são utilizadas em milhares de aplicações em todo o mundo.
Blogue de calhas articuladas Artigos interessantes
Encontre artigos interessantes sobre gestão de energia inteligente no nosso blog.

Vista rápida dos smart plastics Os smart plastics da igus: Monitorização inteligente do estado e manutenção preditiva

Quais são as vantagens smart plastics da igus?

▲ Melhorar a tecnologia

  • Extensão da duração de vida máxima
  • Aumento da eficiência global do sistema
  • Integração na Indústria 4.0 / conceitos IIoT
 
▼ Reduzir os custos
  • Redução dos custos de manutenção através de avisos prévios
  • Fim das paragens não programadas
  • Redução dos custos de armazenamento

Quais são alguns exemplos de sucesso com smart plastics ?
Os smart plastics já são utilizados de forma fiável em muitos milhares de aplicações em todo o mundo - desde máquinas de venda de pão a siderurgias. Mais de 400000 clientes em 50 ramos industriais a nível mundial confiam na igus ... e cada vez mais clientes confiam também em componentes smart plastics inteligentes.