Solução
A Muhr encontrou como alternativa o nosso
sistema basic flizz. É uma solução completa para o fornecimento de energia a partes móveis em sistemas tais como estações de tratamento de esgotos e centrais de energia e gruas. O sistema consiste numa calha articulada do
sistema modular E4.1, que é preenchida com os
cabos chainflex guiando-os em segurança numa guia em aço inoxidável à prova de intempéries. Assim que o primeiro basic flizz foi instalado no sistema de filtragem de água para a turbina em Rochlitz, as vantagens foram óbvias. Embora normalmente os instaladores no local demorassem um dia a instalar o sistema de calhas articuladas, foram capazes de completar a tarefa numa hora e meia. E os carrinhos para o fornecimento de energia em movimento, com cerca de 15 metros de comprimento, necessitou apenas de 30 centímetros de espaço de instalação. Isto não só significa mais espaço, como também poupa no comprimento do cabo e no cobre.
Outras vantagens que os engenheiros da Muhr viram foram o sistema de guiamento da calha articulada, que está protegido em três lados e meio, e o guiamento de cabos livremente suspenso, que evita o congelamento dos cabos no gelo e na neve. A basic flizz é montada mais ou menos invisivelmente atrás da unidade linear, mas é facilmente acessível se necessário. Novos cabos podem ser adicionados sem qualquer problema, e não há necessidade de substituir todo o pacote de cabos como no sistema de festoon. É por isso que agora, a Muhr utiliza o sistema basic flizz para a sua série H.
Dois sensores medem os níveis de água a montante e a jusante da rack e dão o sinal para o PLC do sistema iniciar o processo de limpeza. Com uma diferença especificada, o PLC inicia o processo de limpeza que demora apenas sete minutos. A situação no sistema de filtragem de água para turbina de Rochlitz Schlossmühle é monitorizada por duas câmaras. Esta tecnologia moderna e o sistema de fornecimento de energia com elevada duração de vida contribuirão para o funcionamento eficiente das centrais hidroelétricas durante muitos anos.