A fábrica flexível da igus por Nicholas Grimshaw

Do briefing ao arquiteto

"Em Outubro de 1988, a igus adquiriu um terreno com cerca de 40000m2 em Porz-Lind, na cidade de Colónia. Era aqui que o desenvolvimento, a produção, a comercialização, a gestão e o planeamento deveriam ter um lugar. Todas as atividades devem ter o seu centro aqui, e a igus deve ter a sua sede aqui. A fábrica da igus foi idealizada, de forma a dar uma resposta rápida e flexível à expansão e à mudança de todas as áreas constituintes, mantendo as suas instalações. A nova "fábrica da igus" destina-se a garantir as possibilidades espaciais e técnicas, e a sua conceção destina-se a apoiar as exigências e preocupações dos empregados. Deve refletir os produtos e o princípio central da filosofia empresarial dentro e fora: Inovação - Serviço - Fiabilidade - tendo o cliente como centro de um sistema solar, onde todos os funcionários e entidades da igus orbitam em redor para resolver os seus problemas".
Desenho da fábrica Projeto do arquiteto
modelo da fábrica Modelo da fábrica
A fábrica da igus® Fábrica já construída

A fábrica

A mudança foi efetuada em 1994. Desde então, a fábrica cresceu: hoje, a igus tem disponível uma área de 90.000m2 para produção, testes e pesquisa. Isto inclui edifícios circundantes, destinados a processos de produção adicionais, centro de formação e centro logístico. No âmbito da expansão da fábrica, a igus® analisou todas as áreas, com base numa consistente gestão lean: desde o marketing, administração, pesquisa e desenvolvimento, moldes e produção até ao armazenamento e distribuição.

Com uma área de teste de 3.800m2, a igus dispõe do maior laboratório de testes desta indústria, que conta com unidades de teste para sistemas de calhas articuladas, cabos flexíveis, assim como casquilhos deslizantes, rótulas, chumaceiras e guias lineares, fusos e porcas, varões e placas, etc. Anualmente, são realizados um total de 15.000 testes. Podem ser entregues 100.000 produtos em 24 horas ou no próprio dia da encomenda.


Expansão da fábrica com um novo edifício em 2023

A igus tem continuado a crescer fortemente nos últimos anos e está a mostrar um excelente nível de desenvolvimento. Para podermos fazer face ao crescimento futuro e servir as necessidades dos nossos clientes de forma rápida e fiável, estamos a acrescentar um novo edifício à nossa fábrica. Encontra-se em fase de construção, em frente ao edifício principal, do outro lado da Rua Frankfurter e tem 20.000m². A partir do Outono de 2023, serão instaladas aqui partes da produção, mas também escritórios.

O novo edifício dará continuidade ao conceito da fábrica existente e do arquiteto, Sir Nicholas Grimshaw, e contará com um interior flexível. Um dos dois fundadores do gabinete de arquitetura Bryden Wood, Mark Bryden, já tinha trabalhado na primeira fábrica juntamente com Nicholas Grimshaw - ou seja, as condições eram ideais.
O novo edifício da igus em primeiro plano O novo edifício em primeiro plano, atrás dele a fábrica existente
Vídeo: time lapse da construção da nova fábrica

iform - o fabrico de moldes pela igus

Ser capaz de responder rapidamente às questões individuais dos clientes e ainda criar produtos de elevada qualidade. Um fator fundamental para este objetivo é o nosso fabrico interno de moldes. Desde o desenvolvimento do molde, produção e amostragem até ao controlo de qualidade com a ajuda da tomografia computorizada, os moldes são totalmente produzidos pelas nossas mãos.
Mais informações
Fabrico de moldes iform

Visita à fábrica

Dentro da fábrica da igus

Investigação e desenvolvimento

Laboratório de testes da igus