A empresa Breckle é uma das maiores fabricantes de colchões na Alemanha. Mas a procura correspondente está limitada desde o início de 2020. Ao mesmo tempo, em fevereiro de 2020, foi reportada uma elevada procura de máscaras pela indústria da saúde, pelo que a empresa decidiu mudar parte da sua produção.
A empresa enfrentou vários desafios ao mesmo tempo: pressão de tempo e custos, bem como a crescente necessidade de níveis de automação com crescente procura.
Com a automação low-cost, foi desenvolvida uma solução de automação modular para embalamento das máscaras - económica, rápida e adequada para automação de nível básico. Graças ao sistema de automação low-cost modular, a solução pode ser facilmente e rapidamente expandida para atender aos requisitos individuais.
Atualmente, a empresa Breckle produz cerca de um milhão de máscaras por semana.
De modo a poder responder o mais rapidamente possível à procura imprevista de máscaras de proteção, a Breckle GmbH teve de reestruturar rapidamente a sua própria produção. No início, as máscaras eram feitas à mão. Com a crescente procura, a empresa tinha adquirido o conhecimento e automatizou a produção de máscaras passo a passo.
Para além da entrega rápida e dos baixos custos da solução de automação, a utilização de componentes higiénicos para a produção e embalamento de máscaras é o foco principal.
Além disso, o espaço disponível na sala de produção é limitado, pelo que as máquinas têm de ser o mais compactas possível.
Para que as máscaras sejam certificadas como uma marca alemã, o material para produção não é comprado na China. De forma a poder acompanhar os standards de custo e higiene dos fabricantes estrangeiros, a Breckle conta com componentes de automação low-cost, entre outros, para a sua produção e embalamento altamente automatizado.
Todas as semanas, quatro máquinas com aprox. 20 trabalhadores produzem cerca de 100.000 máscaras OP e FFP2. Para o embalamento manual e monótono das máscaras são utilizados dois sistemas de embalamento totalmente automáticos baseados no sistema de módulos lineares da igus. As máscaras, que passaram com sucesso no controlo automático da qualidade, são colocadas, através de um tapete transportador e com a ajuda de casquilhos e veios drylin, em caixas de cartão. Estas são então automaticamente fornecidas por um sistema de módulos lineares.
Sendo acionados por uma correia dentada plana, os sistemas de módulos lineares de 2 eixos paralelos drylin E movem-se de forma totalmente isenta de lubrificação e cumprem elevados standards de higiene. Para toda a cinemática do robô, o fabricante Ximaj utiliza um sistema de controlo B&R, que por sua vez comunica com um sistema de controlo dryve D1 da igus para controlar os motores do sistema.
Com a introdução do sistema de garantia de qualidade nas máquinas de embalamento automáticas, a produção de máscaras foi reduzida de três turnos para dois. Para além da poupança de tempo, existe também uma vantagem a nível de custos. As soluções de automação da LCA são normalmente pagas no prazo de um ano. Os componentes tribologicamente otimizados são isentos de lubrificação e de manutenção.
Com a crescente procura de máscaras, a Breckle continuará a expandir a produção automatizada no futuro.